팬 시스템에서의 풍량 측정

AC 또는 DC 팬 시스템을 설계할 때, 팬이 실제로 얼마나 많은 풍량을 생성하는지 꼭 알아야 할 경우가 있습니다.

풍량의 측정에는 종종 “CFM”(Cubic Feet per Minute, 분당 입방피트)이라는 단위가 사용됩니다. CFM은 팬이 1분 동안 이동시키는 공기의 부피를 나타냅니다. 이 값은 냉난방공조(HVAC) 시스템의 전체 용량을 설명하는 데 자주 사용됩니다.

  • 다음은 응용 환경에서 CFM을 추측하는 간단한 공식입니다.
    CFM = 제품 내부의 부피(길이 × 너비 × 높이, 단위: 입방피트) / 60분

특정 CFM 사양을 가진 팬으로 팬 시스템을 설계하면, 공기가 몇 번이나 완전히 순환(또는 “교환”)되는지를 추측할 수 있습니다.

냉각 제품마다 필요한 공기 순환 수준이 다르다는 점에 유의해야 합니다. 예를 들어, 열을 많이 발생시키는 장비로 가득 찬 비좁은 서버실의 경우, 공기를 1분에 10번 이상 완전히 순환시켜야 할 수도 있습니다. 반면 욕실의 경우, 1분에 공기가 완전히 순환될 수 있을 정도로 공기를 "움직이게"만 하면 됩니다.



영문 원본: Air Flow Measurement in a fan system