**CFM(분당 입방피트)**는 팬이 0(영) 정압에서 1분 동안 이동시키는 공기의 부피를 나타냅니다. 영 정압에서 공기 흐름이 가장 높기 때문에 CFM은 영 정압에서의 사양으로 명시된다는 점에 유의해야 합니다.
정압이 증가하면 공기 흐름은 감소합니다. 일반적인 지침으로는 팬 벤츄리(venturi)의 면적보다 약 1.5배 큰 환기 구멍 면적을 제공하여 지나치게 높은 정압을 방지해야 합니다. (벤츄리는 팬의 중앙에 있는 큰 구멍입니다.)
CFM은 때때로 “m3”(분당 입방미터) 또는 "리터/초"로 표시되기도 합니다. 이 두 가지 공기 흐름 표현 모두 간단한 공식을 적용하여 CFM으로 변환할 수 있습니다.
팬이 얼마나 많은 공기를 이동시켜야 하는지 알아내기 위해서는 간단한 수학을 사용하여 추정을 할 수 있습니다.
방법은 다음과 같습니다:
1. 적용할 곳의 내부 부피를 인치 단위로 측정합니다.
2. 다음과 같이 측정 값을 곱합니다:
- (길이 X 너비 X 높이) = (입방 인치 단위의 부피).
3. 그 숫자를 1728로 나눕니다.
그 결과가 적용할 곳의 입방피트 단위 부피입니다.
특정 팬의 CFM 사양을 사용하면 적용할 곳에 1분 동안 공기가 몇 번 "회전"하는지 추정할 수 있습니다.
홈 멀티미디어 시스템용 가구는 일반적으로 공기를 (1분에 1 또는 2회 정도) "흐르게"만 유지하면 되기 때문에 작은 조용한 팬을 사용할 수 있습니다. 하지만 좁은 서버 룸에는 공기가 1분에 1012회 이상 회전해야 할 수도 있습니다. 모든 적용 분야는 다르며, 중요한 곳에 배치한 온도계만이 냉각이 더 필요한지 아닌지를 알려줄 것입니다.
아래도 참고해 보시길 바랍니다:
Orion Fans의 전선 색상 코드 및 특수 기능
Orion Fan 가드 및 필터 선택 도구
Amana 냉장고 팬 12075003의 대체 가능품
팬 선택 및 응용을 위한 추천 자료
Fan Bearings & Longevity
Orion Fans OA254AN 시리즈 AC 팬
Orion Fans 부속품 교육 모듈
DC 브러시리스 팬 (BLDC)
AC 팬
팬 - 보호망, 필터 및 슬리브
팬 - 부속품
Orion Fans 부품 번호 구성 체계
Orion Fans CFM
영문 원본: Calculating Airflow/CFM