팬 선택 및 응용 가이드

이 게시글의 목적은 디지키에서 판매하는 AC 및 DC 팬의 설명에 사용된 다양한 제품 특성에 대한 해설을 제공하고, 베어링 유형 같은 정성적 속성의 서로 다른 특성 값 간의 차이를 설명하며, 주어진 요구사항을 충족하는 팬을 선택하는 데 있어 일반적으로 고려해야 할 사항에 대한 지침을 제공하는 것입니다.

이 주제는 상당히 많은 정보를 포함하고 있어, 단일 페이지로는 탐색하기에 불편할 수 있습니다. 따라서 본문의 나머지 부분은 제품 특성의 기본 설명에 초점을 맞추고 있습니다. 보다 깊은 논고가 필요한 경우, 심도 있게 다룬 게시글이 관련 속성 설명에 연결되어 있습니다. 이러한 관련/보조 게시글들은 하단에도 링크되어 있습니다.

팬 속성

전압 - 정격

이 속성은 장치의 공칭 입력 전압을 나타냅니다. 이는 장치의 설계 목적에 맞는 의도한 동작 조건과, 목록에 있는 다른 성능 특성을 측정하는 과정에 사용되는 시험 조건 모두를 일반적으로 나타냅니다. 의미는 다르지만 비슷하게 이름 지어진 다른 속성과 달리, 최대 허용 값을 나타내지 않습니다. 대신, 장치가 정상적으로 동작할 수 있는 전압 범위의 중간값을 나타내는 경우가 더 많습니다.

위: 정격 전압과 동작 전압 범위를 강조 표시한 259-1567-ND 규격서의 발췌 내용.

크기/치수

예상할 수 있듯이, 팬의 크기/치수 속성은 장치의 모양과 치수 정보를 전달합니다. 이는 일반적으로 팬 유형에 따라 장치의 공기 흡입구 또는 배기구를 바라보는 관점에서 장치의 전체적인 윤곽을 2차원으로 설명합니다. 많은 선호하는 장치 모양/크기가 생겨났으며, 이러한 선호하는 크기의 장치들은 장착 방식에 있어서 서로 교체가 가능하거나 거의 교체 가능하여, 시스템의 기계적인 변경은 최소화하면서 교체를 통해 다양한 성능 특성을 얻을 수 있습니다. 크기/치수와 폭 정보는 대체로 별도의 또는 구분된 관심 항목이어서, 폭(일부에서는 깊이라고 부름) 정보는 별도로 다루어집니다.

위: 크기/치수 정보를 강조 표시한 259-1567-ND 규격서의 발췌 내용.

폭

팬 속성 중 폭은 장치의 전체 크기를 3차원적으로 나타내며, 이는 크기/치수 속성에서는 다뤄지지 않습니다. 폭 정보는 대체로 별도의 또는 구분된 관심 항목이기 때문에 별도로 다루어지며, 장착 방식이 서로 호환되거나 거의 호환 가능한 장치들 사이에서도 성능 특성의 차이로 인해 폭은 달라질 수 있습니다.

위: 폭 정보를 강조 표시한 259-1567-ND 규격서의 발췌 내용.

공기 유량

팬의 공기 유량 속성은 정격 전압이 가해질 때 무압(zero-pressure) 조건(때로는 자유 전달 조건이라고도 함)에서 장치가 이동시키는 공기의 부피를 나타냅니다. 공칭 값이 표시되며, 실제 결과는 다양한 요인, 특히 인가된 전압에 따라 달라질 수 있습니다. 이 값은 동작 곡선의 한 끝점을 나타내며, 표기된 정압 값은 다른 한 끝점을 나타낸다는 점에 주목해야 합니다. 두 값은 동시에 적용되지 않으며, 실제로 직접 적용되지도 않습니다. 대부분은 이 두 값으로 표현되는 극단 값 사이 어딘가를 적용해 동작합니다. 제조사마다 정확한 시험 방법이 다를 수 있으며, 애초에 높은 정확도로 측정하기는 어려운 값이기 때문에, 이 속성에 대해 표시된 데이터는 근사치로 간주하는 것이 좋습니다. 관련 추가 정보는 팬 곡선과 시스템 곡선 게시글을 참고하시기 바랍니다.

정압

팬의 정압 속성은 공기 흐름이 없거나 배출구가 막힌 상태에서 장치가 생성할 수 있는 최대 공기 압력을 나타냅니다. 이는 장치의 동작 곡선에서 공기 유량 속성이 나타내는 극단과 반대되는 극단을 나타내며, 두 값은 동시에 적용되지 않지만, 실제로 직접 적용되지도 않습니다. 대부분은 이 두 값으로 표현되는 극단 값 사이 어딘가를 적용해 동작합니다. 관련 추가 정보는 팬 곡선과 시스템 곡선 게시글을 참고하시기 바랍니다.

베어링 유형

팬의 베어링 유형 속성은 팬의 회전하는 부분을 기계적으로 지원하는 수단을 나타냅니다. 이는 동작 수명, 소음 수준, 허용 가능한 작동 방향 및 기타 응용 관련 사항에 중대한 영향을 미칩니다. 이 주제에 대한 보다 자세한 내용은 팬 베어링 및 수명 게시글에서 확인할 수 있습니다.

팬 유형

팬 유형 속성은 장치의 일반적인 폼 팩터 또는 설계 개념을 나타냅니다. 흡기 및 배기의 특성 방향이 다르고 특성 곡선 모양도 다른 몇 가지 기본적인 유형이 있습니다. 이 주제에 대한 보다 자세한 내용은 여기에서 확인할 수 있습니다.

위(왼쪽부터): 튜브 축류 팬, 원심 송풍기 및 전동 임펠러의 예시.

특징

특징 속성은 팬에 포함된 보조 기능이나 장치를 열거하며, 속도 제어 및 피드백 메커니즘이 가장 일반적입니다. 사용 가능한 팬 특징과 그 기능에 대한 보다 자세한 설명은 팬 특징 설명 게시글에서 확인할 수 있습니다.

잡음

팬의 잡음 속성은 장치가 동작 중에 발생시키는 소리의 양을 나타내며, 제조업체마다 차이가 있을 수 있습니다. 테스트 방법이 다를 수는 있지만, 일반적인 방법은 자유전달 조건 하에서 정격 전압을 인가하고 시험 마이크는 팬의 흡기구로부터 지정된 거리에 배치한 무향실에서 팬의 잡음을 측정하는 것입니다. 이러한 접근 방법은 제품 응용에 따른 변수와 독립적으로 팬 자체에서 발생한 잡음을 나타내기 위한 것입니다. 실제 측정된 잡음 수준은 팬과 팬이 설치된 장비의 조합에 의해 영향을 받게 됩니다. 아래에는 259-1567-ND 규격서에서 발췌한 제조업체의 시험 설정을 설명하는 그림이 있습니다. 잡음과 관련해 고려해야 하는 사항에 대한 더 자세한 논의는 여기에서 확인할 수 있습니다.

전력 (와트)

팬의 전력 속성은 제조업체가 정의한 시험 조건에서의 장치 소비 전력을 나타내며, 여기에는 일반적으로 정격 전압 및 자유 전달(무정압) 상태의 적용이 포함됩니다. 장치에 직접 인쇄되어 있는 비슷한 값과 다를 수 있으며, 실제 응용 조건에 따라 관찰되는 값도 달라질 수 있습니다. 이러한 차이는 팬의 동작 곡선 상 모든 점에서 동일한 양의 기계적인 입력 전력을 필요로 하지는 않는다는 사실과 정상 동작할 때 팬이 소모하는 전류량은 회전이 잠긴 (고장) 상태에서 팬이 소모하는 전류량과 다를 수 있다는 사실에서 비롯됩니다. 기재된 값은 근사치로만 이해하는 것이 좋으며, 소비 전력이 우려된다면 사용자가 본인들의 특정 응용 조건에서 해당 장치의 소비 전력을 특정 짓는 것이 좋습니다.

RPM

팬의 RPM 속성은 제조업체가 정의한 시험 조건에서의 회전자 회전 속도를 나타내며, 여기에는 일반적으로 정격 전압 및 자유 전달(무정압) 상태의 적용이 포함됩니다. 실제 값은 적용된 속도 제어 입력뿐만 아니라, 실제 공급 전압과 장치의 공기 흐름에 반대하는 정압에 따라 분명히 달라질 것입니다. 일반적으로, 낮은 동작 속도는 잡음 수준의 감소와 보다 긴 동작 수명과 관련이 있으며, 더 높은 회전 속도로 동작하는 장치와 맞먹는 공기 흐름을 제공하기 위해서는 물리적으로 더 큰 장치가 필요합니다. AC 입력 팬의 경우, 이 수치는 일반적으로 60Hz 입력 조건에서 지정되며, 50Hz 전원으로 작동할 경우 15-20% 감소될 가능성이 높습니다.

종단

팬의 종단 속성은 전원 및 해당하는 신호를 연결하는 방식을 제공된 전선 수 및/또는 사용된 커넥터의 기본 형태로 나타냅니다. 아래에 일반적인 종단 방식의 몇 가지 예시가 나와 있으며, 사용 가능한 옵션에 대한 보다 자세한 논의는 여기에서 확인할 수 있습니다.

침투 보호

팬의 침투 보호 등급은 일반적으로 IEC 표준 60529에 설정된 기준에 따라 고체 물질과 액체의 침입 같은 환경적 요인에 대한 저항성을 나타냅니다. 이러한 등급은 장치의 전자/모터 구조 부분에만 그리고 장치 자체로의 침입에 대해서만 적용되며, 팬이 사용되는 시스템 또는 환경에 그대로 적용되지 않는다는 점을 이해해야 합니다.

위: IP 등급이 없는 팬의 예. 모터 구조에서 납땜과 회로 기판이 노출되어 있는 것에 주목하십시오.

작동 온도

팬의 작동 온도 속성은 장치가 단기적인 오작동이나 손상의 위험 없이 동작할 수 있는 주변 온도 범위를 나타냅니다. 때때로 제조업체는 보다 넓은 보관 온도 범위를 명시하기도 하는데, 이는 장치가 동작하지 않는 상태에서 노출될 수 있는 최대 온도를 나타냅니다. 팬의 예상 수명은 팬이 동작하는 주변 온도, 즉 팬이 이동시키는 공기에 크게 영향을 받는다는 점에 유의해야 합니다.

승인 기관

팬의 승인 기관 특성에는 팬이 인정, 인증, 허가 또는 형식적인 승인을 획득한 기관들이 만든 제도에 따라 다른 이름들로 나열되어 있습니다.

아래의 이미지는 디지키 부품 번호 1053-1205-ND로, 이 제품이 획득한 인증 마크들을 표시하였습니다.

관련 게시글

팬 유형 설명
Fan Features
Fan Bearings & Longevity
Fan Terminations
Electrical Interfacing, Monitoring, and Control
Fan & System Curves
Fan Noise, Guards, and Filters
Suggested Resources for Fan Selection and Appliation



영문 원본: Fan Selection & Application Guide