팬 종단 방식

이 게시글은 팬 선택 및 응용 가이드의 하위 글로, 디지키에서 AC 및 DC 팬의 특성을 나타낼 때 사용하는 종단 속성의 다양한 값에 대해 설명합니다.

팬의 전기적 인터페이스에는 전류 공급을 위한 도체 하나와 전류 반환을 위한 또 다른 도체 하나, 즉 최소한 2개의 도체가 필요합니다. 디지키에서 일반적으로 재고를 보유하는 팬 중에서는 이러한 단일 구성 (특히 AC 입력 장치에서)이 가장 흔하지만, 3개 이상의 도체를 가진 모든 장치의 총 수는 더 많습니다. 이러한 추가 도체는 팬의 피드백 및 제어 기능과 관련이 있으며, 다양한 방식으로 사용할 수 있습니다. 이에 대한 자세한 내용은 전기적 인터페이스를 다룬 글에서 더 길게 다루고 있습니다. 디지키에서 판매되고 있는 팬에 사용된 다양한 인터커넥트 방식을 아래에 설명하였습니다.

아래 차트는 본 게시글 작성 시점 디지키에서 일반적으로 재고를 보유하는 제품 중에서 다양한 종단 방식의 상대적 보급률을 보여줍니다. 명확하게 하기 위해 5개 이하의 제품에서만 발견되는 종단 방식은 생략하였습니다.

코드 및 플러그


코드 및 플러그 종단 방식은 팬의 입력 선이 일반적인 배럴 형태의 전원 커넥터에 연결되어 있고, 상대물 플러그가 달린 벽면형 AC 어댑터가 함께 제공되는 팬을 나타냅니다. 디지키의 표준 제품에서 흔히 볼 수 있는 종단 방식은 아닙니다. 위 그림 속 부품 번호 OD9225-SPOT가 그 예입니다.

LP4 조립품


LP4 종단은 데스크톱 컴퓨터에서 일반적으로 사용되는 인터커넥트 방식입니다. 디지키의 표준 제품에서 흔히 볼 수 있는 종단 방식은 아닙니다. 위 그림 속 부품 번호 3159/ME80251V3-000U-G99가 그 예입니다.

직사각형 커넥터


"직사각형 커넥터” 종단 방식의 팬은 직사각형 형태의 커넥터가 장착되어 있으며, 일반적으로 커넥터의 핀 수로 구분됩니다. 특정 방식이나 형태의 커넥터를 의미하지는 않습니다. 위 그림 속 부품 번호 TF037F-2000-F와 BFB0312HA-A116이 그 예입니다.
이 방식도 디지키에서 일반적으로 재고를 보유하는 제품 중에서는 비교적 드문 편으로, 원하는 커넥터와 핀 배열이 결정될 때까지 종단되지 않은 팬의 전선에 커넥터를 적용하지 않는 것이 더 높은 유연성을 제공하기 때문입니다. 디지키는 제한적인 고객 맞춤 조립 서비스를 제공하며, 고객 사양에 따라 와이어 리드가 달린 팬에 다양한 커넥터 유형을 조립할 수 있습니다. 셋업 비용, 부품당 요금, 최소 주문 수량이 적용됩니다. 자세한 내용은 custom.orders@digikey.com으로 문의하시기 바랍니다.

단자대


단자대는 개별 도체, 고정되지 않은 도체 또는 단자대 시스템의 상대물 부분과 연결을 용이하게 하는 커넥터 유형입니다. 매우 흔하지는 않지만, DC로 구동되는 팬보다는 AC 입력 팬에서 더 자주 볼 수 있습니다. 위 그림 속 부품 번호 W2E200-HH86-01이 그 예입니다.

단자


팬에서 “단자” 방식의 인터페이스는 일반적으로 표준 크기의 퀵 디스커넥트 시스템을 사용한 것을 의미하며, 알맞은 단자가 적용된 개별 전선을 사용하거나, 오버몰딩된 케이블 조립품 속에 적절한 장착 피치에 알맞은 커넥터가 통합된 특정 목적의 전선을 사용하는 방식으로 구현됩니다. 이 방식은 특히 AC 팬에서 비교적 흔하며, 2 단자 방식이 가장 자주 사용됩니다. 위 그림 속 부품 번호 UF12A12-BTHR이 그 예입니다.

USB


USB로 종단된 팬은 일반적으로 USB A타입 커넥터가 장착되어 있어서, 일반적인 USB 호스트로부터 전원을 공급받을 수 있습니다. 디지키의 제품군에서는 흔히 볼 수 없으며, 작성 시점에서는 단종된 부품 번호 9120-20이 유일한 예입니다.

와이어 리드


개별 또는 종단되지 않은 와이어 리드를 사용하는 방식은 디지키에서 재고로 보유하는 팬 제품 중에서 가장 흔하게 볼 수 있는 종단 방식입니다. 제품에 따라 전선은 끝이 벗겨졌거나, 일부만 벗겨졌거나, 벗긴 후 납땜을 했거나 (가장 일반적) 또는 단순히 절단한 상태 등 다양한 상태로 준비되어 출하될 수 있습니다. 위 그림 속 부품 번호 HA80251V4-000U-999가 그 예입니다.



영문 원본: Fan Terminations