電源時序 - 安全的電源開關順序

大部份電子產品通常需要多個 5V 或 3.3V 電源啟動。下圖是一個需要 8個電源的電子系統範例。

這些電源由獨立的開關穩壓器和線性穩壓器產生。當選擇每個電壓轉換器時,很大程度上取決於所需的轉換效率、待產生的電壓,尤其是每個負載的電流消耗。因此,每個電壓轉換器的設計差異很大。此外,每個轉換器的上升電壓延遲時間也不同。這會導致不同電壓域的電壓上升不受控制,從而引發功能問題並損壞系統。同時,每個轉換器的各個電壓延遲時間也不同。這也會導致不同電壓上升時不易控制,或會造成系統損壞。

因此,安全的電源開關順序極是十分重要,以確保每個電壓在正確的時間達到其目標值。通常,也必須遵循特定的斷電順序才能關閉。

在具有多個電源電壓的系統中,監控這些不同電壓的能力可能非常重要。具有內建監控器或電壓監控功能的時序控制器 (sequencer) 可以幫助這些系統。

一個很捧的例子是 ADI 的 ADM1186-1 類比時序控制器。它可以控制和監控四個電壓。上電和斷電是透過控制相應電壓轉換器上的 EN 引腳(開/關)實現的。電壓轉換器的開啟時間可以透過使用小型電容器來調整延遲時間。相應的輸出電壓透過相應的監控引腳進行監控。當所有電壓都建立後,時序控制器電路會發出電源正常訊號。

ADM1186-1 還可以支援上電期間的完整時序控制,以及在下圖應用中使用時的完整斷電時序控制。類似的解決方案可以提供連接各種時序控制器 的可能性,但它們僅提供各個電壓的受控上升,而不支援受控下降時序控制(即在菊花鍊式 (daisy-chain) 結構中實現的斷電情況)。