電子アプリケーションでは、多くの場合、5Vまたは3.3Vの電源以外に複数の電源電圧が必要です。これは、8つの電圧を必要とする電子システムの例です。

これらの電圧は、個別のスイッチングレギュレータとリニアレギュレータによって生成されます。各電圧コンバータの選択は、必要な変換効率、生成される電圧、特に各負荷によって消費される電流に大きく依存します。その結果、各電圧コンバータの設計は大きく異なります。さらに、各電圧上昇時の遅延は、コンバータごとに異なります。これにより、さまざまな電圧領域で制御されていない電圧上昇が発生し、機能上の問題を引き起こしてシステムが損傷する可能性があります。また、各コンバータの個々の電圧には異なる遅延があります。これはまた、さまざまな電圧領域の制御されていない電圧上昇とそれらから生じる損傷につながる可能性があります。
したがって、各電圧が適切なタイミングで目標値に到達することを保証するには、信頼性の高い電源投入シーケンスが必要です。多くの場合、シャットダウンのために特定のパワーダウンシーケンスに従う必要があります。
複数の供給電圧を持つシステムでは、これらの異なる電圧を監視する機能が重要になります。スーパーバイザまたは電圧監視機能が組み込まれたシーケンサデバイスは、これらのシステムに役立ちます。
良い例の1つは、ADIのADM1186-1アナログシーケンサです。 4つの電圧領域を制御・監視できます。電圧のパワーアップとパワーダウンは、それぞれの電圧コンバータのイネーブル(オン/オフ)ピンを制御することによって実行されます。電圧コンバータのターンオン時間は、小さなコンデンサを使用した時間遅延によって調整できます。それぞれの出力電圧は、対応するモニタピンを介して監視されます。すべての電圧が確立されると、シーケンサ回路はパワーグッド信号を発生します。

ADM1186-1は、以下に示すように、リンクされたアプリケーションで使用される場合、電源投入時の完全なシーケンス処理と、また同様に電源切断時の完全なシーケンス処理もサポートできます。同等のソリューションは、さまざまなシーケンサICをリンクする可能性を提供しますが、そのようなデイジーチェーン配列では、制御されたダウンシーケンス、つまり電圧の切断は制御できず、それぞれの電圧をランプアップさせる制御のみを提供します。