イントロダクション
高精度センサは、さまざまなアプリケーションで物理現象を正確に測定するために不可欠です。精密測定アプリケーションの種類と量が増えるにつれて、エンジニアは、信号の忠実度を維持しながら、ノイズの存在下でより小さな振幅の信号を感知できるシステムを設計するよう求められています。
これを実現するには、単に適切なセンサを選択するだけでなく、センサからアナログ測定値をデジタル化するデータコンバータまでの信号経路全体を総合的に設計する必要があります。この信号経路の重要な要素の1つがアンプ回路であり、このアンプ回路は信号の忠実度を維持しながら増幅するという極めて重要な役割を果たします。
このシリーズの記事では、オペアンプ、差動アンプ、電流検出アンプ、計装アンプ、完全差動アンプなどの主要なタイプに焦点を当て、センサのアプリケーションに適した高精度アンプのトポロジを選択するプロセスを探ります。
この記事では、特にシングルエンドオペアンプのトポロジを取り上げます。他のトポロジについては、以下のリンク先の記事を参照してください。
アンプのトポロジを選択する場合、最初のステップは、センサの出力信号がシングルエンドか差動かをチェックすることです。シングルエンド入力で動作するトポロジもあれば、差動入力用に設計されたトポロジもあります。また、アンプがシングルエンド出力と差動出力のどちらを提供する必要があるかによっても選択が変わります。
シングルエンドオペアンプのトポロジ
オペアンプ(俗に言う「OPアンプ」)は、非常に汎用性の高いアンプであり、さまざまな動作に対応できることから、この名前が付きました。シングルエンドの入力信号と出力信号を持つ回路では、1対の抵抗からのフィードバックを持つ基本的なオペアンプ回路が一般的に使用されます。
シングルエンドのオペアンプ回路を使って高精度の信号を増幅する場合、どのトポロジを使うかは、通常、非反転増幅器と反転増幅器のどちらを使うかで決まります(図1)。どちらの回路も、1つの帰還抵抗と1つの利得抵抗を利用します。
単純なシングルエンド入力、シングルエンド出力のアプリケーションを図2に示します。
Analog Devicesの温度センサTMP35は、10mV/°Cの感度で温度に比例する電圧を出力します。次にこの信号は、VOUT = G × VINの伝達関数を持っている、シングルエンドの非反転増幅回路に接続されます。ここでGは回路のクローズドループゲインで、1 + (R2/R1)に等しい値です。例えば0°Cから50°Cの温度範囲を感知する場合、センサのフルスケール出力範囲は10mV/°C×50°C=500mVとなります。センサの出力が、例えば5Vのフルスケール入力レンジを持つアナログデジタルコンバータ(ADC)を駆動する場合、ADCのフル入力ダイナミックレンジを利用するためには、信号を10倍のゲインで増幅する必要があります。これは非反転オペアンプ回路で達成でき、G = 1 + (9kΩ/1kΩ) = 10となります。
アンプのトポロジの選択における同相信号除去
アンプのトポロジを選択する際に評価すべき重要な要素は、差動入力電圧を増幅しながら、両入力に共通する信号電圧が出力に現れるのを防ぐ、コモンモード入力電圧を効果的に除去するアンプ回路の能力です。
コモンモード除去比(CMRR)は、この点におけるアンプ回路の能力を定量的に示す指標です。CMRRが高いほど、出力の誤差が少なくなります。CMRRは通常、2つのゲインの比率として表されます。つまり、差動電圧のゲイン(ADIFF)とコモンモード電圧のゲイン(ACM)の比率で、単位はdBです。
![]()
理想的なオペアンプは、入力間に「バーチャルショート」を作り、プラス入力(+IN)の電圧がマイナス入力(-IN)に反映されます。この共通電圧はコモンモード電圧と呼ばれます。
最近のオペアンプは、同相信号除去比(CMRR)の値が120dBから140dB以上と高いことが多く、同相誤差を最小限に抑え、正確な出力を確保することができます。例えば、CMRRが140dBの場合、オペアンプ入力のコモンモード電圧の0.00001%(または0.1ppm)だけが出力(VOUT)に現れます。
最大入力範囲が5Vの低電圧オペアンプの場合、その出力における最大コモンモード誤差は0.5µVしかありません。しかし、入力電圧範囲の広いオペアンプ(例えば50V)を使用すると、出力に5µVの誤差が生じます。これが問題になるかどうかは、システム設計要件によります。コモンモード誤差が特定のシステム設計の許容限度を超える場合は、その誤差の影響を最小化する回路を使用する必要があります。
非反転増幅器では、入力(+INと-IN)は信号電圧(VIN)に等しいため、入力信号が増加すると同相電圧も増加し、それに伴って出力の誤差も増加します。一方、反転増幅器は+IN入力(結果的に-INも)をグランドに結びつけ、入力同相電圧を0Vにします。この設定により、入力の同相電圧がなくなり、出力の同相誤差を防ぐことができます。
まとめ
特に高感度センサを扱う場合、正確なシグナルチェーンを設計するには、適切なアンプのトポロジを選択することが極めて重要です。非反転増幅器や反転増幅器のようなシングルエンドのオペアンプは、精度を損なうことなくセンサ信号を増幅できる柔軟なソリューションです。考慮すべき重要な要素の1つは同相信号除去比(CMRR)であり、誤差を低減し、信号の完全性を維持するのに役立ちます。
適切なアンプを選択することで、システム全体の性能と精度を大幅に向上させることができ、高精度回路の設計に不可欠なコンポーネントとなります。差動アンプや計装アンプなど、他のアンプタイプの詳細については、リンク先の記事をご参照ください。
関連記事
The Role of Difference Amplifiers in Precision Sensor Systems
Current-Sense Amplifiers and Their Distinction from Difference Amplifiers
適用品番
| DigiKey品番 | メーカー品番 |
|---|---|
| 497-LMC7101ILTTR-ND、497-LMC7101ILTCT-ND、497-LMC7101ILTDKR-ND | LMC7101ILT |
| 296-38954-2-ND、296-38954-1-ND、296-38954-6-ND | INA210AIDCKR |
| 296-38956-2-ND、296-38956-1-ND、296-38956-6-ND | INA214AIDCKR |
| 296-26072-2-ND、296-26072-1-ND、296-26072-6-ND | INA213AIDCKR |
| MC33072DR2GOSTR-ND、MC33072DR2GOSCT-ND、MC33072DR2GOSDKR-ND | MC33072DR2G |
| MC34072DR2GOSTR-ND、MC34072DR2GOSCT-ND、MC34072DR2GOSDKR-ND | MC34072DR2G |
| 296-48553-2-ND、296-48553-1-ND、296-48553-6-ND | INA214CIDCKR |
| 296-23586-2-ND、296-23586-1-ND、296-23586-6-ND、2156-INA212AIDCKT-ND | INA212AIDCKT |
| MC34072VDR2GOSTR-ND、MC34072VDR2GOSCT-ND、MC34072VDR2GOSDKR-ND | MC34072VDR2G |
| 296-23422-2-ND、296-23422-1-ND、296-23422-6-ND | INA214AIDCKT |
| MC34072ADR2GOSTR-ND、MC34072ADR2GOSCT-ND、MC34072ADR2GOSDKR-ND | MC34072ADR2G |
| MC34074ADR2GOSTR-ND、MC34074ADR2GOSCT-ND、MC34074ADR2GOSDKR-ND | MC34074ADR2G |
| MC33074DR2GOSTR-ND、MC33074DR2GOSCT-ND、MC33074DR2GOSDKR-ND | MC33074DR2G |
| 296-39130-2-ND、296-39130-1-ND、296-39130-6-ND | OPA376AIDBVR |
| 296-35916-2-ND、296-35916-1-ND、296-35916-6-ND | OPA376AIDCKR |
| MC33074ADTBR2GOSTR-ND、MC33074ADTBR2GOSCT-ND、MC33074ADTBR2GOSDKR-ND | MC33074ADTBR2G |
| 296-36701-2-ND、296-36701-1-ND、296-36701-6-ND | OPA376AQDBVRQ1 |
| 296-22191-2-ND、296-22191-1-ND、296-22191-6-ND | OPA376AIDCKT |
| 296-21982-2-ND、296-21982-1-ND、296-21982-6-ND | OPA376AIDBVT |
| 296-22564-2-ND、296-22564-1-ND、296-22564-6-ND | OPA2376AIDR |
| 296-22630-2-ND、296-22630-1-ND、296-22630-6-ND | OPA2376AIDGKR |
| 296-39119-2-ND、296-39119-1-ND、296-39119-6-ND | OPA2376AIYZDR |
| 296-INA310B3IDGKRTR-ND、296-INA310B3IDGKRCT-ND、296-INA310B3IDGKRDKR-ND | INA310B3IDGKR |
| 296-26268-2-ND、296-26268-1-ND、296-26268-6-ND | OPA277UA/2K5 |
| 296-22565-2-ND、296-22565-1-ND、296-22565-6-ND | OPA4376AIPWR |
| OPA277UA-ND | OPA277UA |
| MAX4238ASA+TR-ND、MAX4238ASA+CT-ND、MAX4238ASA+DKR-ND | MAX4238ASA+T |
| MAX4238AUT+TTR-ND、MAX4238AUT+TCT-ND、MAX4238AUT+TDKR-ND | MAX4238AUT+T |
| AD8274ARMZ-R7TR-ND、AD8274ARMZ-R7CT-ND、AD8274ARMZ-R7DKR-ND | AD8274ARMZ-R7 |
| AD8273ARZ-ND | AD8273ARZ |
| 296-OPA3S328YBJRTR-ND、296-OPA3S328YBJRCT-ND、296-OPA3S328YBJRDKR-ND | OPA3S328YBJR |
| OP221GSZ-REEL7TR-ND、OP221GSZ-REEL7CT-ND、OP221GSZ-REEL7DKR-ND | OP221GSZ-REEL7 |
| 296-OPA2828IDGNRTR-ND、296-OPA2828IDGNRCT-ND、296-OPA2828IDGNRDKR-ND | OPA2828IDGNR |
| 296-OPA2828IDGNTTR-ND、296-OPA2828IDGNTCT-ND、296-OPA2828IDGNTDKR-ND | OPA2828IDGNT |
| 5503-LMV321B-TR-ND、5503-LMV321B-TRCT-ND、5503-LMV321B-TRDKR-ND | LMV321B-TR |
| 497-1561-2-ND、497-1561-1-ND、497-1561-6-ND | LM2904DT |
| 5503-LM321AW-S5TR-ND、5503-LM321AW-S5TRCT-ND、5503-LM321AW-S5TRDKR-ND | LM321AW-S5TR |
| 5503-LM358A-SRTR-ND、5503-LM358A-SRCT-ND、5503-LM358A-SRDKR-ND | LM358A-SR |
| 497-4046-2-ND、497-4046-1-ND、497-4046-6-ND | LM2904PT |
| 5503-LM324A-SRTR-ND、5503-LM324A-SRCT-ND、5503-LM324A-SRDKR-ND | LM324A-SR |
| 497-13049-2-ND、497-13049-1-ND、497-13049-6-ND | LM2904AYPT |
| 296-INA500AIDBVRTR-ND、296-INA500AIDBVRCT-ND、296-INA500AIDBVRDKR-ND | INA500AIDBVR |
| 296-INA500AIDCKRTR-ND、296-INA500AIDCKRCT-ND、296-INA500AIDCKRDKR-ND | INA500AIDCKR |
| 5503-TPH2502-SRTR-ND、5503-TPH2502-SRCT-ND、5503-TPH2502-SRDKR-ND | TPH2502-SR |
| 497-12965-2-ND、497-12965-1-ND、497-12965-6-ND | LM2904Q2T |
| 497-7816-2-ND、497-7816-1-ND、497-7816-6-ND | LM2904ST |
| 296-INA351CDSIDSGRTR-ND、296-INA351CDSIDSGRCT-ND、296-INA351CDSIDSGRDKR-ND | INA351CDSIDSGR |
| 296-40124-2-ND、296-40124-1-ND、296-40124-6-ND | INA210BIDCKR |
| 296-40131-2-ND、296-40131-1-ND、296-40131-6-ND | INA214BIDCKR |
| 296-OPA323IDCKRTR-ND、296-OPA323IDCKRCT-ND、296-OPA323IDCKRDKR-ND | OPA323IDCKR |
| 296-TLV9361QDBVRQ1TR-ND、296-TLV9361QDBVRQ1CT-ND、296-TLV9361QDBVRQ1DKR-ND | TLV9361QDBVRQ1 |
| 296-44266-2-ND、296-44266-1-ND、296-44266-6-ND | INA213BQDCKRQ1 |
| 296-TLV365QDBVRQ1TR-ND、296-TLV365QDBVRQ1CT-ND、296-TLV365QDBVRQ1DKR-ND | TLV365QDBVRQ1 |
| 296-24493-2-ND、296-24493-1-ND、296-24493-6-ND | INA213AQDCKRQ1 |
| 296-40129-2-ND、296-40129-1-ND、296-40129-6-ND | INA213BIDCKR |
| 296-48548-2-ND、296-48548-1-ND、296-48548-6-ND | INA210CIDCKR |
| 296-41418-2-ND、296-41418-1-ND、296-41418-6-ND、2156-INA212AIDCKR-ND | INA212AIDCKR |
| 296-27745-2-ND、296-27745-1-ND、296-27745-6-ND | INA214AQDCKRQ1 |
| MC33072ADR2GOSTR-ND、MC33072ADR2GOSCT-ND、MC33072ADR2GOSDKR-ND、2832-MC33072ADR2G-ND | MC33072ADR2G |
| 296-46095-2-ND、296-46095-1-ND、296-46095-6-ND | INA215AIDCKR |
| 296-48294-2-ND、296-48294-1-ND、296-48294-6-ND | INA213CIDCKR |
| NCV33072DR2GOSTR-ND、NCV33072DR2GOSCT-ND、NCV33072DR2GOSDKR-ND | NCV33072DR2G |
| 296-51141-2-ND、296-51141-1-ND、296-51141-6-ND | INA210CQDCKRQ1 |
| 150-MCP60711T-E/OTTR-ND、150-MCP60711T-E/OTCT-ND、150-MCP60711T-E/OTDKR-ND | MCP60711T-E/OT |
| 296-41417-2-ND、296-41417-1-ND、296-41417-6-ND | INA211AIDCKR |
| MC34071DR2GOSTR-ND、MC34071DR2GOSCT-ND、MC34071DR2GOSDKR-ND | MC34071DR2G |
| 5503-TPA191A4-SC6RTR-ND、5503-TPA191A4-SC6RCT-ND、5503-TPA191A4-SC6RDKR-ND | TPA191A4-SC6R |
| MC34074DR2GOSTR-ND、MC34074DR2GOSCT-ND、MC34074DR2GOSDKR-ND | MC34074DR2G |
| MC33071DR2GOSTR-ND、MC33071DR2GOSCT-ND | MC33071DR2G |
| MC33074ADR2GOSTR-ND、MC33074ADR2GOSCT-ND、MC33074ADR2GOSDKR-ND | MC33074ADR2G |
| NCV33072ADR2GOSTR-ND、NCV33072ADR2GOSCT-ND、NCV33072ADR2GOSDKR-ND | NCV33072ADR2G |
| 5503-TPA191A2-SC6RTR-ND、5503-TPA191A2-SC6RCT-ND、5503-TPA191A2-SC6RDKR-ND | TPA191A2-SC6R |
| 296-23420-2-ND、296-23420-1-ND、296-23420-6-ND | INA210AIDCKT |
| 296-38955-2-ND、296-38955-1-ND、296-38955-6-ND | INA213BIDCKT |
| 296-23421-2-ND、296-23421-1-ND、296-23421-6-ND | INA213AIDCKT |
| 296-TLV9161QDBVRQ1TR-ND、296-TLV9161QDBVRQ1CT-ND、296-TLV9161QDBVRQ1DKR-ND | TLV9161QDBVRQ1 |
| 296-OPA2323IDRTR-ND、296-OPA2323IDRCT-ND、296-OPA2323IDRDKR-ND | OPA2323IDR |
| 296-41368-2-ND、296-41368-1-ND、296-41368-6-ND | OPA376AIDR |
| 296-TLV2387DRTR-ND、296-TLV2387DRCT-ND、296-TLV2387DRDKR-ND | TLV2387DR |
| 296-TLV2387DGKRTR-ND、296-TLV2387DGKRCT-ND、296-TLV2387DGKRDKR-ND | TLV2387DGKR |
| MC33074DTBR2GOSTR-ND、MC33074DTBR2GOSCT-ND、MC33074DTBR2GOSDKR-ND | MC33074DTBR2G |
| MC34074VDR2GOSTR-ND、MC34074VDR2GOSCT-ND、MC34074VDR2GOSDKR-ND | MC34074VDR2G |
| 296-22190-5-ND | OPA376AID |
| MC33071ADR2GOSTR-ND、MC33071ADR2GOSCT-ND、MC33071ADR2GOSDKR-ND | MC33071ADR2G |
| 296-OPA992QDBVRQ1TR-ND、296-OPA992QDBVRQ1CT-ND、296-OPA992QDBVRQ1DKR-ND | OPA992QDBVRQ1 |
| 296-OPA2994IDGKRTR-ND、296-OPA2994IDGKRCT-ND、296-OPA2994IDGKRDKR-ND | OPA2994IDGKR |
| 488-NCS21671SQ025T2GTR-ND、488-NCS21671SQ025T2GCT-ND、488-NCS21671SQ025T2GDKR-ND | NCS21671SQ025T2G |
| 296-OPA4323IPWRTR-ND、296-OPA4323IPWRCT-ND、296-OPA4323IPWRDKR-ND | OPA4323IPWR |
| 296-TLV4387PWRTR-ND、296-TLV4387PWRCT-ND、296-TLV4387PWRDKR-ND | TLV4387PWR |
| 296-INA310B2IDGKRTR-ND、296-INA310B2IDGKRCT-ND、296-INA310B2IDGKRDKR-ND | INA310B2IDGKR |
| 296-INA310B1IDGKRTR-ND、296-INA310B1IDGKRCT-ND、296-INA310B1IDGKRDKR-ND | INA310B1IDGKR |
| 296-44296-2-ND、296-44296-1-ND、296-44296-6-ND | OPA2376QDGKRQ1 |
| 296-43771-2-ND、296-43771-1-ND、296-43771-6-ND | OPA2376AQDRQ1 |
| 296-26264-2-ND、296-26264-1-ND、296-26264-6-ND | OPA2376AIDGKT |
| 296-23919-2-ND、296-23919-1-ND、296-23919-6-ND | OPA2376AIYZDT |
| 296-26263-5-ND | OPA2376AID |
| 296-OPA328DBVRTR-ND、296-OPA328DBVRCT-ND、296-OPA328DBVRDKR-ND | OPA328DBVR |
| 296-INA310A3IDGKRTR-ND、296-INA310A3IDGKRCT-ND、296-INA310A3IDGKRDKR-ND | INA310A3IDGKR |
| 296-INA310A2IDGKRTR-ND、296-INA310A2IDGKRCT-ND、296-INA310A2IDGKRDKR-ND | INA310A2IDGKR |
| 296-INA310A1IDGKRTR-ND、296-INA310A1IDGKRCT-ND、296-INA310A1IDGKRDKR-ND | INA310A1IDGKR |
| 497-19618-ND | LM2904D |
| 296-INA241A1IDRTR-ND、296-INA241A1IDRCT-ND、296-INA241A1IDRDKR-ND | INA241A1IDR |
| 296-INA241A4IDRTR-ND、296-INA241A4IDRCT-ND、296-INA241A4IDRDKR-ND | INA241A4IDR |
| 296-INA241A2IDRTR-ND、296-INA241A2IDRCT-ND、296-INA241A2IDRDKR-ND | INA241A2IDR |
| 296-INA296A3IDGKRTR-ND、296-INA296A3IDGKRCT-ND、296-INA296A3IDGKRDKR-ND | INA296A3IDGKR |
| 296-INA296A4IDRTR-ND、296-INA296A4IDRCT-ND、296-INA296A4IDRDKR-ND | INA296A4IDR |
| 296-INA241A1IDGKRTR-ND、296-INA241A1IDGKRCT-ND、296-INA241A1IDGKRDKR-ND | INA241A1IDGKR |
| 296-INA296A4IDGKRTR-ND、296-INA296A4IDGKRCT-ND、296-INA296A4IDGKRDKR-ND | INA296A4IDGKR |
| 296-INA241A3IDRTR-ND、296-INA241A3IDRCT-ND、296-INA241A3IDRDKR-ND | INA241A3IDR |
| 296-INA296A2IDGKRTR-ND、296-INA296A2IDGKRCT-ND、296-INA296A2IDGKRDKR-ND | INA296A2IDGKR |
| 296-OPA2328DRTR-ND、296-OPA2328DRCT-ND、296-OPA2328DRDKR-ND | OPA2328DR |
| 296-OPA2387DRTR-ND、296-OPA2387DRCT-ND、296-OPA2387DRDKR-ND | OPA2387DR |
| 296-INA296A5QDDFRQ1TR-ND、296-INA296A5QDDFRQ1CT-ND、296-INA296A5QDDFRQ1DKR-ND | INA296A5QDDFRQ1 |
| 296-INA296A3QDGKRQ1TR-ND、296-INA296A3QDGKRQ1CT-ND、296-INA296A3QDGKRQ1DKR-ND | INA296A3QDGKRQ1 |
| 296-INA241A3QDDFRQ1TR-ND、296-INA241A3QDDFRQ1CT-ND、296-INA241A3QDDFRQ1DKR-ND | INA241A3QDDFRQ1 |
| 296-46973-2-ND、296-46973-1-ND、296-46973-6-ND | OPA4376AQPWRQ1 |
| 296-26288-5-ND | OPA4376AIPW |
| 296-51513-2-ND、296-51513-1-ND、296-51513-6-ND | OPA859IDSGR |
| 175-MAX49925XATB+TTR-ND、175-MAX49925XATB+TCT-ND、175-MAX49925XATB+TDKR-ND | MAX49925XATB+T |
| MAX4239AUT+TTR-ND、MAX4239AUT+TCT-ND、MAX4239AUT+TDKR-ND | MAX4239AUT+T |
| 505-AD8411AWBRZ-RLTR-ND、505-AD8411AWBRZ-RLCT-ND、505-AD8411AWBRZ-RLDKR-ND | AD8411AWBRZ-RL |
| 505-AD8410AWBRMZ-ND | AD8410AWBRMZ |
| AD8274ARZ-R7TR-ND、AD8274ARZ-R7CT-ND、AD8274ARZ-R7DKR-ND | AD8274ARZ-R7 |
| MAX4238ASA±ND | MAX4238ASA+ |
| MAX4239ASA±ND | MAX4239ASA+ |
| 296-52302-2-ND、296-52302-1-ND、296-52302-6-ND | OPA859IDSGT |
| 175-MAX4238AUT/V+TTR-ND、175-MAX4238AUT/V+TCT-ND、175-MAX4238AUT/V+TDKR-ND | MAX4238AUT/V+T |
| 505-MAX49918IATB±ND | MAX49918IATB+ |
| 296-OPA858IDSGRTR-ND、296-OPA858IDSGRCT-ND、296-OPA858IDSGRDKR-ND | OPA858IDSGR |
| AD8271ARMZ-R7TR-ND、AD8271ARMZ-R7CT-ND、AD8271ARMZ-R7DKR-ND | AD8271ARMZ-R7 |
| 296-OPA858QDSGRQ1TR-ND、296-OPA858QDSGRQ1CT-ND、296-OPA858QDSGRQ1DKR-ND | OPA858QDSGRQ1 |
| 296-52301-2-ND、296-52301-1-ND、296-52301-6-ND | OPA858IDSGT |
| 296-OPA828IDGNRTR-ND、296-OPA828IDGNRCT-ND、296-OPA828IDGNRDKR-ND | OPA828IDGNR |
| 296-7316-5-ND | TLC2652AC-8D |
| 505-ADUM3195WBRQZ-ND | ADUM3195WBRQZ |
| 505-OP221GSZ-ND | OP221GSZ |
| 296-THS3491YRTR-ND、296-THS3491YRCT-ND、296-THS3491YRDKR-ND | THS3491YR |
| 505-LT6370AHS8E#PBF-ND | LT6370AHS8E#PBF |
| 296-OPA928DTTR-ND、296-OPA928DTCT-ND、296-OPA928DTDKR-ND | OPA928DT |
| 497-11014-2-ND、497-11014-1-ND、497-11014-6-ND | LM2904AYDT |
| 497-18716-2-ND、497-18716-1-ND、497-18716-6-ND | LM2904AWYPT |
| 497-10217-2-ND、497-10217-1-ND、497-10217-6-ND | LM2904YDT |
| 497-LM2904WYDTTR-ND、497-LM2904WYDTCT-ND、497-LM2904WYDTDKR-ND | LM2904WYDT |
| 497-10219-2-ND、497-10219-1-ND、497-10219-6-ND | LM2904YST |
| 296-INA214AIRSWRTR-ND、296-INA214AIRSWRCT-ND、296-INA214AIRSWRDKR-ND、2156-INA214AIRSWR-ND | INA214AIRSWR |
| 296-48551-2-ND、296-48551-1-ND、296-48551-6-ND | INA213AIRSWR |
| 296-48134-2-ND、296-48134-1-ND、296-48134-6-ND | INA215BIDCKR |
| 296-INA210AIRSWRTR-ND、296-INA210AIRSWRCT-ND、296-INA210AIRSWRDKR-ND、2156-INA210AIRSWR-ND | INA210AIRSWR |
| 296-40128-2-ND、296-40128-1-ND、296-40128-6-ND | INA212BIDCKR |
| 296-48133-2-ND、296-48133-1-ND、296-48133-6-ND | INA212BIRSWR |
| 296-40126-2-ND、296-40126-1-ND、296-40126-6-ND | INA211BIDCKR |
| 296-51148-2-ND、296-51148-1-ND、296-51148-6-ND | INA213CQDCKRQ1 |
| 296-38957-2-ND、296-38957-1-ND、296-38957-6-ND | INA214BIDCKT |
| 296-23585-2-ND、296-23585-1-ND、296-23585-6-ND | INA211AIDCKT |
| 296-INA211BIDCKTTR-ND、296-INA211BIDCKTCT-ND、296-INA211BIDCKTDKR-ND | INA211BIDCKT |
| 296-43565-2-ND、296-43565-1-ND、296-43565-6-ND | INA210BIDCKT |
| 296-48549-2-ND、296-48549-1-ND、296-48549-6-ND | INA212CIDCKR |
| MC34072AMTTBGOSTR-ND、MC34072AMTTBGOSCT-ND、MC34072AMTTBGOSDKR-ND | MC34072AMTTBG |
| 296-48552-2-ND、296-48552-1-ND、296-48552-6-ND | INA213CIDCKT |
| LE87100NQCTTR-ND、LE87100NQCTCT-ND、LE87100NQCTDKR-ND | LE87100NQCT |
| NCV33074ADTBR2GOSTR-ND、NCV33074ADTBR2GOSCT-ND、NCV33074ADTBR2GOSDKR-ND | NCV33074ADTBR2G |
| 296-50222-2-ND、296-50222-1-ND、296-50222-6-ND | OPA521IRGWT |
| MAX4238ATT+TTR-ND、MAX4238ATT+TCT-ND、MAX4238ATT+TDKR-ND | MAX4238ATT+T |
| AD8274ARZ-ND | AD8274ARZ |
| 296-OPA859QDSGRQ1TR-ND、296-OPA859QDSGRQ1CT-ND、296-OPA859QDSGRQ1DKR-ND | OPA859QDSGRQ1 |
| AD8271ARMZ-ND | AD8271ARMZ |
| AD8271BRMZ-ND | AD8271BRMZ |
| 505-AD8270ACPZ-WP-ND | AD8270ACPZ-WP |
| 505-LT6370AIS8E#PBF-ND | LT6370AIS8E#PBF |
| 497-12004-2-ND、497-12004-1-ND、497-12004-6-ND | LM2904WYPT |
| 497-16182-2-ND、497-16182-1-ND | LM2904WDT |
| AD8274ARMZ-ND | AD8274ARMZ |
| 2156-TLC2652C-8D-ND、296-7321-5-ND | TLC2652C-8D |
| AD8270ACPZ-R7TR-ND、AD8270ACPZ-R7CT-ND、AD8270ACPZ-R7DKR-ND | AD8270ACPZ-R7 |
| 5503-TP27-SRTR-ND、5503-TP27-SRCT-ND、5503-TP27-SRDKR-ND | TP27-SR |
| 5503-TPA7252-SO1RTR-ND、5503-TPA7252-SO1RCT-ND、5503-TPA7252-SO1RDKR-ND | TPA7252-SO1R |
| 5503-TP2261-TR-ND、5503-TP2261-TRCT-ND、5503-TP2261-TRDKR-ND | TP2261-TR |
| 5503-LMV321B-CRTR-ND、5503-LMV321B-CRCT-ND、5503-LMV321B-CRDKR-ND | LMV321B-CR |
| 5503-LMV358B-SRTR-ND、5503-LMV358B-SRCT-ND、5503-LMV358B-SRDKR-ND | LMV358B-SR |
| 5503-TP2264-TR-ND、5503-TP2264-TRCT-ND、5503-TP2264-TRDKR-ND | TP2264-TR |
| 5503-LM358A-TSRTR-ND、5503-LM358A-TSRCT-ND、5503-LM358A-TSRDKR-ND | LM358A-TSR |
| 5503-TP2111-TR-ND、5503-TP2111-TRCT-ND、5503-TP2111-TRDKR-ND | TP2111-TR |
| 5503-TP2264-SRTR-ND、5503-TP2264-SRCT-ND、5503-TP2264-SRDKR-ND | TP2264-SR |
| 5503-LMV358B-TSRTR-ND、5503-LMV358B-TSRCT-ND、5503-LMV358B-TSRDKR-ND | LMV358B-TSR |
| 5503-TP2111-CRTR-ND、5503-TP2111-CRCT-ND、5503-TP2111-CRDKR-ND | TP2111-CR |
| 5503-TP1562AL1-SRTR-ND、5503-TP1562AL1-SRCT-ND、5503-TP1562AL1-SRDKR-ND | TP1562AL1-SR |
| 5503-TP1562AL1-VRTR-ND、5503-TP1562AL1-VRCT-ND、5503-TP1562AL1-VRDKR-ND | TP1562AL1-VR |
| 5503-TP6002-FRTR-ND、5503-TP6002-FRCT-ND、5503-TP6002-FRDKR-ND | TP6002-FR |
| 5503-TP1562AL1-TSRTR-ND、5503-TP1562AL1-TSRCT-ND、5503-TP1562AL1-TSRDKR-ND | TP1562AL1-TSR |
| 5503-TP2121-CRTR-ND、5503-TP2121-CRCT-ND、5503-TP2121-CRDKR-ND | TP2121-CR |
| 5503-LM358A-VRTR-ND、5503-LM358A-VRCT-ND、5503-LM358A-VRDKR-ND | LM358A-VR |
| 5503-LM2904A-SRTR-ND、5503-LM2904A-SRCT-ND、5503-LM2904A-SRDKR-ND | LM2904A-SR |
| 5503-LM2904A-VRTR-ND、5503-LM2904A-VRCT-ND、5503-LM2904A-VRDKR-ND | LM2904A-VR |
| 5503-TP2122-VRTR-ND、5503-TP2122-VRCT-ND、5503-TP2122-VRDKR-ND | TP2122-VR |
| 5503-TP2122-SRTR-ND、5503-TP2122-SRCT-ND、5503-TP2122-SRDKR-ND | TP2122-SR |
| 5503-TP1241L1-TR-ND、5503-TP1241L1-TRCT-ND、5503-TP1241L1-TRDKR-ND | TP1241L1-TR |
| 5503-LMV324B-TR-ND、5503-LMV324B-TRCT-ND、5503-LMV324B-TRDKR-ND | LMV324B-TR |
| 5503-LMV324B-SRTR-ND、5503-LMV324B-SRCT-ND、5503-LMV324B-SRDKR-ND | LMV324B-SR |
| 5503-LM358A-F1RTR-ND、5503-LM358A-F1RCT-ND、5503-LM358A-F1RDKR-ND | LM358A-F1R |
| 5503-LM324A-TR-ND、5503-LM324A-TRCT-ND、5503-LM324A-TRDKR-ND | LM324A-TR |
| 5503-TPA2644-TS2RTR-ND、5503-TPA2644-TS2RCT-ND、5503-TPA2644-TS2RDKR-ND | TPA2644-TS2R |
| 5503-TPA2644-SO2RTR-ND、5503-TPA2644-SO2RCT-ND、5503-TPA2644-SO2RDKR-ND | TPA2644-SO2R |
| 296-INA500BIDCKRTR-ND、296-INA500BIDCKRCT-ND、296-INA500BIDCKRDKR-ND | INA500BIDCKR |
| 296-INA500CIDCKRTR-ND、296-INA500CIDCKRCT-ND、296-INA500CIDCKRDKR-ND | INA500CIDCKR |
| 296-INA500BIDBVRTR-ND、296-INA500BIDBVRCT-ND、296-INA500BIDBVRDKR-ND | INA500BIDBVR |
| 296-TL103WBIDRTR-ND、296-TL103WBIDRCT-ND、296-TL103WBIDRDKR-ND | TL103WBIDR |
| 296-INA500CIDBVRTR-ND、296-INA500CIDBVRCT-ND、296-INA500CIDBVRDKR-ND | INA500CIDBVR |
| 5503-LM2904A-TS1R-STR-ND、5503-LM2904A-TS1R-SCT-ND、5503-LM2904A-TS1R-SDKR-ND | LM2904A-TS1R-S |
| 5503-TP1562AL1-VS1R-STR-ND、5503-TP1562AL1-VS1R-SCT-ND、5503-TP1562AL1-VS1R-SDKR-ND | TP1562AL1-VS1R-S |
| 5503-TPH2502-VRTR-ND、5503-TPH2502-VRCT-ND、5503-TPH2502-VRDKR-ND | TPH2502-VR |
| 296-INA181A4QDCKRQ1TR-ND、296-INA181A4QDCKRQ1CT-ND、296-INA181A4QDCKRQ1DKR-ND | INA181A4QDCKRQ1 |
| 296-INA181A1QDCKRQ1TR-ND、296-INA181A1QDCKRQ1CT-ND、296-INA181A1QDCKRQ1DKR-ND | INA181A1QDCKRQ1 |
| 296-INA181A3QDCKRQ1TR-ND、296-INA181A3QDCKRQ1CT-ND、296-INA181A3QDCKRQ1DKR-ND | INA181A3QDCKRQ1 |
| 296-INA181A2QDCKRQ1TR-ND、296-INA181A2QDCKRQ1CT-ND、296-INA181A2QDCKRQ1DKR-ND | INA181A2QDCKRQ1 |
| 5503-TP2274-SO2RTR-ND、5503-TP2274-SO2RCT-ND、5503-TP2274-SO2RDKR-ND | TP2274-SO2R |
| 5503-TP1242L1-SRTR-ND、5503-TP1242L1-SRCT-ND、5503-TP1242L1-SRDKR-ND | TP1242L1-SR |
| 5503-TP1242L1-VRTR-ND、5503-TP1242L1-VRCT-ND、5503-TP1242L1-VRDKR-ND | TP1242L1-VR |
| 296-INA350ABSIRUGRTR-ND、296-INA350ABSIRUGRCT-ND、296-INA350ABSIRUGRDKR-ND | INA350ABSIRUGR |
| 296-INA350CDSIRUGRTR-ND、296-INA350CDSIRUGRCT-ND、296-INA350CDSIRUGRDKR-ND | INA350CDSIRUGR |
| 5503-TP07A-SRTR-ND、5503-TP07A-SRCT-ND、5503-TP07A-SRDKR-ND | TP07A-SR |
| 5503-TP17-SRTR-ND、5503-TP17-SRCT-ND、5503-TP17-SRDKR-ND | TP17-SR |
| 5503-TP5531U-CRTR-ND、5503-TP5531U-CRCT-ND、5503-TP5531U-CRDKR-ND | TP5531U-CR |
| 5503-TP5531-TR-ND、5503-TP5531-TRCT-ND、5503-TP5531-TRDKR-ND | TP5531-TR |
| 5503-TP1281L1-TR-ND、5503-TP1281L1-TRCT-ND、5503-TP1281L1-TRDKR-ND | TP1281L1-TR |
| 5503-LM2904A-SO1R-STR-ND、5503-LM2904A-SO1R-SCT-ND、5503-LM2904A-SO1R-SDKR-ND | LM2904A-SO1R-S |
| 296-INA210AIDCKJTR-ND、296-INA210AIDCKJCT-ND、296-INA210AIDCKJDKR-ND | INA210AIDCKJ |
| 5503-TPA7253A-SO1RTR-ND、5503-TPA7253A-SO1RCT-ND、5503-TPA7253A-SO1RDKR-ND | TPA7253A-SO1R |
| 296-INA215CIDCKRTR-ND、296-INA215CIDCKRCT-ND、296-INA215CIDCKRDKR-ND | INA215CIDCKR |
| 296-INA214CIRSWRTR-ND、296-INA214CIRSWRCT-ND、296-INA214CIRSWRDKR-ND | INA214CIRSWR |
| 5503-TP1561AUL1-CRTR-ND、5503-TP1561AUL1-CRCT-ND、5503-TP1561AUL1-CRDKR-ND | TP1561AUL1-CR |
| 5503-TP6001U-CRTR-ND、5503-TP6001U-CRCT-ND、5503-TP6001U-CRDKR-ND | TP6001U-CR |
| 5503-TP6001R-TR-ND、5503-TP6001R-TRCT-ND、5503-TP6001R-TRDKR-ND | TP6001R-TR |
| 5503-TP6001-TR-ND、5503-TP6001-TRCT-ND、5503-TP6001-TRDKR-ND | TP6001-TR |
| 5503-TPA2681-S5TR-ND、5503-TPA2681-S5TRCT-ND、5503-TPA2681-S5TRDKR-ND | TPA2681-S5TR |
| 5503-TP6001-CRTR-ND、5503-TP6001-CRCT-ND、5503-TP6001-CRDKR-ND | TP6001-CR |
| 5503-TP2261-SRTR-ND、5503-TP2261-SRCT-ND、5503-TP2261-SRDKR-ND | TP2261-SR |
| 5503-TP2581-TR-ND、5503-TP2581-TRCT-ND、5503-TP2581-TRDKR-ND | TP2581-TR |
| 296-INA185A4QDCKRQ1TR-ND、296-INA185A4QDCKRQ1CT-ND、296-INA185A4QDCKRQ1DKR-ND | INA185A4QDCKRQ1 |
| 296-INA185A2QDCKRQ1TR-ND、296-INA185A2QDCKRQ1CT-ND、296-INA185A2QDCKRQ1DKR-ND | INA185A2QDCKRQ1 |
| 296-INA185A3QDCKRQ1TR-ND、296-INA185A3QDCKRQ1CT-ND、296-INA185A3QDCKRQ1DKR-ND | INA185A3QDCKRQ1 |
| 296-INA185A1QDCKRQ1TR-ND、296-INA185A1QDCKRQ1CT-ND、296-INA185A1QDCKRQ1DKR-ND | INA185A1QDCKRQ1 |
| 296-51144-2-ND、296-51144-1-ND、296-51144-6-ND、2156-INA211CQDCKRQ1-ND | INA211CQDCKRQ1 |
| 296-51151-2-ND、296-51151-1-ND、296-51151-6-ND | INA214CQDCKRQ1 |
| 5503-TP2582-SRTR-ND、5503-TP2582-SRCT-ND、5503-TP2582-SRDKR-ND | TP2582-SR |
| 5503-TP2582-VRTR-ND、5503-TP2582-VRCT-ND、5503-TP2582-VRDKR-ND | TP2582-VR |
| 5503-TP2582-TSRTR-ND、5503-TP2582-TSRCT-ND、5503-TP2582-TSRDKR-ND | TP2582-TSR |
| 488-NCS20162DR2GTR-ND、488-NCS20162DR2GCT-ND、488-NCS20162DR2GDKR-ND | NCS20162DR2G |
| 5503-TPA7252A-SO1RTR-ND、5503-TPA7252A-SO1RCT-ND、5503-TPA7252A-SO1RDKR-ND | TPA7252A-SO1R |
| 5503-TPA2641U-S5TR-ND、5503-TPA2641U-S5TRCT-ND、5503-TPA2641U-S5TRDKR-ND | TPA2641U-S5TR |
| 5503-TPA2641-S5TR-ND、5503-TPA2641-S5TRCT-ND、5503-TPA2641-S5TRDKR-ND | TPA2641-S5TR |
| 5503-TP2262-SRTR-ND、5503-TP2262-SRCT-ND、5503-TP2262-SRDKR-ND | TP2262-SR |
| 5503-TPA2642-VS1RTR-ND、5503-TPA2642-VS1RCT-ND、5503-TPA2642-VS1RDKR-ND | TPA2642-VS1R |
| 5503-TP2262-VRTR-ND、5503-TP2262-VRCT-ND、5503-TP2262-VRDKR-ND | TP2262-VR |
| 5503-TP2262-TSRTR-ND、5503-TP2262-TSRCT-ND、5503-TP2262-TSRDKR-ND | TP2262-TSR |
| 5503-TP2121-TR-ND、5503-TP2121-TRCT-ND、5503-TP2121-TRDKR-ND | TP2121-TR |
| 5503-TP1561AL1-TR-ND、5503-TP1561AL1-TRCT-ND、5503-TP1561AL1-TRDKR-ND | TP1561AL1-TR |
| 488-NCV20162DR2GTR-ND、488-NCV20162DR2GCT-ND、488-NCV20162DR2GDKR-ND | NCV20162DR2G |
| 296-TLV9362QPWRQ1TR-ND、296-TLV9362QPWRQ1CT-ND、296-TLV9362QPWRQ1DKR-ND | TLV9362QPWRQ1 |
| 5503-TPA2642-SO1RTR-ND、5503-TPA2642-SO1RCT-ND、5503-TPA2642-SO1RDKR-ND | TPA2642-SO1R |
| 150-MCP60711UT-E/LTYTR-ND、150-MCP60711UT-E/LTYCT-ND、150-MCP60711UT-E/LTYDKR-ND | MCP60711UT-E/LTY |
| 5503-TP2584-TR-ND、5503-TP2584-TRCT-ND、5503-TP2584-TRDKR-ND | TP2584-TR |
| 150-MCP60713T-E/CHTR-ND、150-MCP60713T-E/CHCT-ND、150-MCP60713T-E/CHDKR-ND | MCP60713T-E/CH |
| 497-TSV781ILTTR-ND、497-TSV781ILTCT-ND、497-TSV781ILTDKR-ND | TSV781ILT |
| 5503-TP6002-SRTR-ND、5503-TP6002-SRCT-ND、5503-TP6002-SRDKR-ND | TP6002-SR |
| 5503-TP6002-VRTR-ND、5503-TP6002-VRCT-ND、5503-TP6002-VRDKR-ND | TP6002-VR |
| 5503-TP2584-SRTR-ND、5503-TP2584-SRCT-ND、5503-TP2584-SRDKR-ND | TP2584-SR |
| 150-MCP60721UT-E/LTYTR-ND、150-MCP60721UT-E/LTYCT-ND、150-MCP60721UT-E/LTYDKR-ND | MCP60721UT-E/LTY |
| 150-MCP60721T-E/OTTR-ND、150-MCP60721T-E/OTCT-ND、150-MCP60721T-E/OTDKR-ND | MCP60721T-E/OT |
| 5503-TP1562AL1-FRTR-ND、5503-TP1562AL1-FRCT-ND、5503-TP1562AL1-FRDKR-ND | TP1562AL1-FR |
| 5503-TP5534-SRTR-ND、5503-TP5534-SRCT-ND、5503-TP5534-SRDKR-ND | TP5534-SR |
| 5503-TPA191A5-SC6RTR-ND、5503-TPA191A5-SC6RCT-ND、5503-TPA191A5-SC6RDKR-ND | TPA191A5-SC6R |
| 31-AS2376S-13TR-ND、31-AS2376S-13CT-ND、31-AS2376S-13DKR-ND | AS2376S-13 |
| 5503-TP2262L1-SO1R-STR-ND、5503-TP2262L1-SO1R-SCT-ND、5503-TP2262L1-SO1R-SDKR-ND | TP2262L1-SO1R-S |
| 497-TSZ151ICTTR-ND、497-TSZ151ICT-ND、497-TSZ151ICTDKR-ND | TSZ151ICT |
| 497-TSZ151ILTTR-ND、497-TSZ151ILTCT-ND、497-TSZ151ILTDKR-ND | TSZ151ILT |
| 296-OPA991QDCKRQ1TR-ND、296-OPA991QDCKRQ1CT-ND、296-OPA991QDCKRQ1DKR-ND | OPA991QDCKRQ1 |
| 846-BA83472YFVM-CTR-ND、846-BA83472YFVM-CTRCT-ND、846-BA83472YFVM-CTRDKR-ND | BA83472YFVM-CTR |
| 5503-TP2272-VS1RTR-ND、5503-TP2272-VS1RCT-ND、5503-TP2272-VS1RDKR-ND | TP2272-VS1R |
| 5503-TP1564AL1-TR-ND、5503-TP1564AL1-TRCT-ND、5503-TP1564AL1-TRDKR-ND | TP1564AL1-TR |
| 296-40133-2-ND、296-40133-1-ND、296-40133-6-ND | INA215AIDCKT |
| 488-NCS20164DR2GTR-ND、488-NCS20164DR2GCT-ND、488-NCS20164DR2GDKR-ND | NCS20164DR2G |
| 150-MCP60821T-E/OTTR-ND、150-MCP60821T-E/OTCT-ND、150-MCP60821T-E/OTDKR-ND | MCP60821T-E/OT |
| 150-MCP60821UT-E/LTYTR-ND、150-MCP60821UT-E/LTYCT-ND、150-MCP60821UT-E/LTYDKR-ND | MCP60821UT-E/LTY |
| 5503-TP1561AL1-S5TR-STR-ND、5503-TP1561AL1-S5TR-SCT-ND、5503-TP1561AL1-S5TR-SDKR-ND | TP1561AL1-S5TR-S |
| 5503-TP6004-TR-ND、5503-TP6004-TRCT-ND、5503-TP6004-TRDKR-ND | TP6004-TR |
| 5503-TPH2501-TR-ND、5503-TPH2501-TRCT-ND、5503-TPH2501-TRDKR-ND | TPH2501-TR |
| 5503-TP6004-SRTR-ND、5503-TP6004-SRCT-ND、5503-TP6004-SRDKR-ND | TP6004-SR |
| 5503-TP1564AL1-SRTR-ND、5503-TP1564AL1-SRCT-ND、5503-TP1564AL1-SRDKR-ND | TP1564AL1-SR |
| 5503-TP2112-SRTR-ND、5503-TP2112-SRCT-ND、5503-TP2112-SRDKR-ND | TP2112-SR |
| 5503-TP2112-VRTR-ND、5503-TP2112-VRCT-ND、5503-TP2112-VRDKR-ND | TP2112-VR |
| 5503-TPA2644-SO2R-STR-ND、5503-TPA2644-SO2R-SCT-ND、5503-TPA2644-SO2R-SDKR-ND | TPA2644-SO2R-S |
| 296-TLV9364QPWRQ1TR-ND、296-TLV9364QPWRQ1CT-ND、296-TLV9364QPWRQ1DKR-ND | TLV9364QPWRQ1 |
| 296-TLV9364QDRQ1TR-ND、296-TLV9364QDRQ1CT-ND、296-TLV9364QDRQ1DKR-ND | TLV9364QDRQ1 |
| 296-OPA994IDCKRTR-ND、296-OPA994IDCKRCT-ND、296-OPA994IDCKRDKR-ND | OPA994IDCKR |
| 296-OPA991SQDBVRQ1TR-ND、296-OPA991SQDBVRQ1CT-ND、296-OPA991SQDBVRQ1DKR-ND | OPA991SQDBVRQ1 |
| 296-OPA2323IDGKRTR-ND、296-OPA2323IDGKRCT-ND、296-OPA2323IDGKRDKR-ND | OPA2323IDGKR |
| 296-OPA2323IDDFRTR-ND、296-OPA2323IDDFRCT-ND、296-OPA2323IDDFRDKR-ND | OPA2323IDDFR |
| 497-4261-2-ND、497-4261-1-ND、497-4261-6-ND | LM2904WHDT |
| 488-NCV21674DMG050R2GTR-ND、488-NCV21674DMG050R2GCT-ND、488-NCV21674DMG050R2GDKR-ND | NCV21674DMG050R2G |
| 296-51139-2-ND、296-51139-1-ND、296-51139-6-ND | INA210CIDCKT |
| 497-TSZ151IYCTTR-ND、497-TSZ151IYCT-ND、497-TSZ151IYCTDKR-ND | TSZ151IYCT |
| 497-TSZ151IYLTTR-ND、497-TSZ151IYLTCT-ND、497-TSZ151IYLTDKR-ND | TSZ151IYLT |
| 488-NCV33074DR2GTR-ND、488-NCV33074DR2GCT-ND、488-NCV33074DR2GDKR-ND | NCV33074DR2G |
| 505-MAX49925XATB±ND | MAX49925XATB+ |
| 5503-TPH2503-TR-ND、5503-TPH2503-TRCT-ND、5503-TPH2503-TRDKR-ND | TPH2503-TR |
| 5503-TP5591-SRTR-ND、5503-TP5591-SRCT-ND、5503-TP5591-SRDKR-ND | TP5591-SR |
| 5503-TP1562AL1-SO1R-STR-ND、5503-TP1562AL1-SO1R-SCT-ND、5503-TP1562AL1-SO1R-SDKR-ND | TP1562AL1-SO1R-S |
| 296-TLV9162QPWRQ1TR-ND、296-TLV9162QPWRQ1CT-ND、296-TLV9162QPWRQ1DKR-ND | TLV9162QPWRQ1 |
| 5503-TP2124-TR-ND、5503-TP2124-TRCT-ND、5503-TP2124-TRDKR-ND | TP2124-TR |
| 5503-TP5591-TR-ND、5503-TP5591-TRCT-ND、5503-TP5591-TRDKR-ND | TP5591-TR |
| 5503-TP5591U-CRTR-ND、5503-TP5591U-CRCT-ND、5503-TP5591U-CRDKR-ND | TP5591U-CR |
| 5503-TP2124-SRTR-ND、5503-TP2124-SRCT-ND、5503-TP2124-SRDKR-ND | TP2124-SR |
| 497-TSB624IYPTTR-ND、497-TSB624IYPTCT-ND、497-TSB624IYPTDKR-ND | TSB624IYPT |
| 497-TSV774IPTTR-ND、497-TSV774IPTCT-ND、497-TSV774IPTDKR-ND | TSV774IPT |
| 296-TLV9162SIRUGRTR-ND、296-TLV9162SIRUGRCT-ND、296-TLV9162SIRUGRDKR-ND | TLV9162SIRUGR |
| 5503-TP2274-TS2RTR-ND、5503-TP2274-TS2RCT-ND、5503-TP2274-TS2RDKR-ND | TP2274-TS2R |
| 497-TSB182IDTTR-ND、497-TSB182IDTCT-ND、497-TSB182IDTDKR-ND | TSB182IDT |
| 5503-TP5592-SRTR-ND、5503-TP5592-SRCT-ND、5503-TP5592-SRDKR-ND | TP5592-SR |
| 5503-TPA183A2-S5TR-ND、5503-TPA183A2-S5TRCT-ND、5503-TPA183A2-S5TRDKR-ND | TPA183A2-S5TR |
| 5503-TP1564AL1-SO2R-STR-ND、5503-TP1564AL1-SO2R-SCT-ND、5503-TP1564AL1-SO2R-SDKR-ND | TP1564AL1-SO2R-S |
| 497-TSB182ISTTR-ND、497-TSB182ISTCT-ND、497-TSB182ISTDKR-ND | TSB182IST |
| 175-MAX40111ANT+TTR-ND、175-MAX40111ANT+TCT-ND、175-MAX40111ANT+TDKR-ND | MAX40111ANT+T |
| 2129-NJM8532RZ-TE2TR-ND、2129-NJM8532RZ-TE2CT-ND、2129-NJM8532RZ-TE2DKR-ND | NJM8532RZ-TE2 |
| 497-TSB952IQ2TTR-ND、497-TSB952IQ2TCT-ND、497-TSB952IQ2TDKR-ND | TSB952IQ2T |
| 5503-TP5531U-TR-ND、5503-TP5531U-TRCT-ND、5503-TP5531U-TRDKR-ND | TP5531U-TR |
| 497-TSB952IDTTR-ND、497-TSB952IDTCT-ND、497-TSB952IDTDKR-ND | TSB952IDT |
| 5503-TPA183A1-S5TR-ND、5503-TPA183A1-S5TRCT-ND、5503-TPA183A1-S5TRDKR-ND | TPA183A1-S5TR |
| 296-OPA4990QPWRQ1TR-ND、296-OPA4990QPWRQ1CT-ND、296-OPA4990QPWRQ1DKR-ND | OPA4990QPWRQ1 |
| 5503-TP5592-VRTR-ND、5503-TP5592-VRCT-ND、5503-TP5592-VRDKR-ND | TP5592-VR |
| 296-TLV9164QPWRQ1TR-ND、296-TLV9164QPWRQ1CT-ND、296-TLV9164QPWRQ1DKR-ND | TLV9164QPWRQ1 |
| 296-TLV9164QDRQ1TR-ND、296-TLV9164QDRQ1CT-ND、296-TLV9164QDRQ1DKR-ND | TLV9164QDRQ1 |
| 497-TSV774IYPTTR-ND、497-TSV774IYPTCT-ND、497-TSV774IYPTDKR-ND | TSV774IYPT |
| 2129-NL6012AFAE2DTR-ND、2129-NL6012AFAE2DCT-ND、2129-NL6012AFAE2DDKR-ND | NL6012AFAE2D |
| 497-TSC201ISTTR-ND、497-TSC201ISTCT-ND、497-TSC201ISTDKR-ND | TSC201IST |
| 488-NCS21671SQ200T2GTR-ND、488-NCS21671SQ200T2GCT-ND、488-NCS21671SQ200T2GDKR-ND | NCS21671SQ200T2G |
| 488-NCS21671SQ100T2GTR-ND、488-NCS21671SQ100T2GCT-ND、488-NCS21671SQ100T2GDKR-ND | NCS21671SQ100T2G |
| 497-TSC202IDTTR-ND、497-TSC202IDTCT-ND、497-TSC202IDTDKR-ND | TSC202IDT |
| 497-TSC201IDTTR-ND、497-TSC201IDTCT-ND、497-TSC201IDTDKR-ND | TSC201IDT |
| 488-NCS21671SQ050T2GTR-ND、488-NCS21671SQ050T2GCT-ND、488-NCS21671SQ050T2GDKR-ND | NCS21671SQ050T2G |
| 497-TSC202ISTTR-ND、497-TSC202ISTCT-ND、497-TSC202ISTDKR-ND | TSC202IST |
| 296-OPA4323IDYYRTR-ND、296-OPA4323IDYYRCT-ND、296-OPA4323IDYYRDKR-ND | OPA4323IDYYR |
| 488-NCV21671SQ200T2GTR-ND、488-NCV21671SQ200T2GCT-ND、488-NCV21671SQ200T2GDKR-ND | NCV21671SQ200T2G |
| 488-NCV21671SQ100T2GTR-ND、488-NCV21671SQ100T2GCT-ND、488-NCV21671SQ100T2GDKR-ND | NCV21671SQ100T2G |
| 488-NCV21671SQ050T2GTR-ND、488-NCV21671SQ050T2GCT-ND、488-NCV21671SQ050T2GDKR-ND | NCV21671SQ050T2G |
| 488-NCV21671SQ025T2GTR-ND、488-NCV21671SQ025T2GCT-ND、488-NCV21671SQ025T2GDKR-ND | NCV21671SQ025T2G |
| 497-TSB182IYSTTR-ND、497-TSB182IYSTCT-ND、497-TSB182IYSTDKR-ND | TSB182IYST |
| 497-TSB182IYDTTR-ND、497-TSB182IYDTCT-ND、497-TSB182IYDTDKR-ND | TSB182IYDT |
| 296-INA241B4IDGKRTR-ND、296-INA241B4IDGKRCT-ND、296-INA241B4IDGKRDKR-ND | INA241B4IDGKR |
| 296-INA241B3IDRTR-ND、296-INA241B3IDRCT-ND、296-INA241B3IDRDKR-ND | INA241B3IDR |
| 296-INA241B4QDRQ1TR-ND、296-INA241B4QDRQ1CT-ND、296-INA241B4QDRQ1DKR-ND | INA241B4QDRQ1 |
| 296-INA296B4QDRQ1TR-ND、296-INA296B4QDRQ1CT-ND、296-INA296B4QDRQ1DKR-ND | INA296B4QDRQ1 |
| 296-INA296B2IDGKRTR-ND、296-INA296B2IDGKRCT-ND、296-INA296B2IDGKRDKR-ND | INA296B2IDGKR |
| 296-INA296B1IDGKRTR-ND、296-INA296B1IDGKRCT-ND、296-INA296B1IDGKRDKR-ND | INA296B1IDGKR |
| 296-INA241B5IDGKRTR-ND、296-INA241B5IDGKRCT-ND、296-INA241B5IDGKRDKR-ND | INA241B5IDGKR |
| 296-INA296B3IDRTR-ND、296-INA296B3IDRCT-ND、296-INA296B3IDRDKR-ND | INA296B3IDR |
| 296-INA241B1IDRTR-ND、296-INA241B1IDRCT-ND、296-INA241B1IDRDKR-ND | INA241B1IDR |
| 296-INA296B5IDGKRTR-ND、296-INA296B5IDGKRCT-ND、296-INA296B5IDGKRDKR-ND | INA296B5IDGKR |
| 296-INA241B2IDRTR-ND、296-INA241B2IDRCT-ND、296-INA241B2IDRDKR-ND | INA241B2IDR |
| 296-INA241B4IDRTR-ND、296-INA241B4IDRCT-ND、296-INA241B4IDRDKR-ND | INA241B4IDR |
| 296-INA241B5IDRTR-ND、296-INA241B5IDRCT-ND、296-INA241B5IDRDKR-ND | INA241B5IDR |
| 296-INA296B2IDRTR-ND、296-INA296B2IDRCT-ND、296-INA296B2IDRDKR-ND | INA296B2IDR |
| 296-INA241B3IDGKRTR-ND、296-INA241B3IDGKRCT-ND、296-INA241B3IDGKRDKR-ND | INA241B3IDGKR |
| 296-INA296B3IDGKRTR-ND、296-INA296B3IDGKRCT-ND、296-INA296B3IDGKRDKR-ND | INA296B3IDGKR |
| 296-INA296B4IDGKRTR-ND、296-INA296B4IDGKRCT-ND、296-INA296B4IDGKRDKR-ND | INA296B4IDGKR |
| 296-INA296B4IDRTR-ND、296-INA296B4IDRCT-ND、296-INA296B4IDRDKR-ND | INA296B4IDR |
| 296-INA310B4IDGKRTR-ND、296-INA310B4IDGKRCT-ND、296-INA310B4IDGKRDKR-ND | INA310B4IDGKR |
| 296-INA241B1IDGKRTR-ND、296-INA241B1IDGKRCT-ND、296-INA241B1IDGKRDKR-ND | INA241B1IDGKR |
| 296-INA296B1IDRTR-ND、296-INA296B1IDRCT-ND、296-INA296B1IDRDKR-ND | INA296B1IDR |
| 296-INA310B5IDGKRTR-ND、296-INA310B5IDGKRCT-ND、296-INA310B5IDGKRDKR-ND | INA310B5IDGKR |
| 296-INA241B2IDGKRTR-ND、296-INA241B2IDGKRCT-ND、296-INA241B2IDGKRDKR-ND | INA241B2IDGKR |
| 296-OPA2992QPWRQ1TR-ND、296-OPA2992QPWRQ1CT-ND、296-OPA2992QPWRQ1DKR-ND | OPA2992QPWRQ1 |
| 5503-TPH2504-TR-ND、5503-TPH2504-TRCT-ND、5503-TPH2504-TRDKR-ND | TPH2504-TR |
| 488-NCS7031DM1G020R2GTR-ND、488-NCS7031DM1G020R2GCT-ND、488-NCS7031DM1G020R2GDKR-ND | NCS7031DM1G020R2G |
| 488-NCV21671DM200R2GTR-ND、488-NCV21671DM200R2GCT-ND、488-NCV21671DM200R2GDKR-ND | NCV21671DM200R2G |
| 488-NCV21671DM050R2GTR-ND、488-NCV21671DM050R2GCT-ND、488-NCV21671DM050R2GDKR-ND | NCV21671DM050R2G |
| 488-NCV21671DM100R2GTR-ND、488-NCV21671DM100R2GCT-ND、488-NCV21671DM100R2GDKR-ND | NCV21671DM100R2G |
| 497-TSB952IYQ2TTR-ND、497-TSB952IYQ2TCT-ND、497-TSB952IYQ2TDKR-ND | TSB952IYQ2T |
| 497-TSB952IYDTTR-ND、497-TSB952IYDTCT-ND、497-TSB952IYDTDKR-ND | TSB952IYDT |
| 5503-TP5594-SRTR-ND、5503-TP5594-SRCT-ND、5503-TP5594-SRDKR-ND | TP5594-SR |
| 296-OPA2992SIRUGRTR-ND、296-OPA2992SIRUGRCT-ND、296-OPA2992SIRUGRDKR-ND | OPA2992SIRUGR |
| 5503-TP5594-TR-ND、5503-TP5594-TRCT-ND、5503-TP5594-TRDKR-ND | TP5594-TR |
| 497-TSC2020ISTTR-ND、497-TSC2020ISTCT-ND、497-TSC2020ISTDKR-ND | TSC2020IST |
| 497-TSC2022ISTTR-ND、497-TSC2022ISTCT-ND、497-TSC2022ISTDKR-ND | TSC2022IST |
| 497-TSC2020IDTTR-ND、497-TSC2020IDTCT-ND、497-TSC2020IDTDKR-ND | TSC2020IDT |
| 497-TSC2021ISTTR-ND、497-TSC2021ISTCT-ND、497-TSC2021ISTDKR-ND | TSC2021IST |
| 497-TSC201IYDTTR-ND、497-TSC201IYDTCT-ND、497-TSC201IYDTDKR-ND | TSC201IYDT |
| 497-TSC202IYDTTR-ND、497-TSC202IYDTCT-ND、497-TSC202IYDTDKR-ND | TSC202IYDT |
| 497-TSC202IYSTTR-ND、497-TSC202IYSTCT-ND、497-TSC202IYSTDKR-ND | TSC202IYST |
| 497-TSC200IYDTTR-ND、497-TSC200IYDTCT-ND、497-TSC200IYDTDKR-ND | TSC200IYDT |
| 497-TSC200IYSTTR-ND、497-TSC200IYSTCT-ND、497-TSC200IYSTDKR-ND | TSC200IYST |
| 497-TSC201IYSTTR-ND、497-TSC201IYSTCT-ND、497-TSC201IYSTDKR-ND | TSC201IYST |
| 488-NCV7031D1G020R2GTR-ND、488-NCV7031D1G020R2GCT-ND、488-NCV7031D1G020R2GDKR-ND | NCV7031D1G020R2G |
| 296-INA296B5QDDFRQ1TR-ND、296-INA296B5QDDFRQ1CT-ND、296-INA296B5QDDFRQ1DKR-ND | INA296B5QDDFRQ1 |
| 296-INA241B5QDDFRQ1TR-ND、296-INA241B5QDDFRQ1CT-ND、296-INA241B5QDDFRQ1DKR-ND | INA241B5QDDFRQ1 |
| 296-INA310B4QDGKRQ1TR-ND、296-INA310B4QDGKRQ1CT-ND、296-INA310B4QDGKRQ1DKR-ND | INA310B4QDGKRQ1 |
| 296-INA296B1QDGKRQ1TR-ND、296-INA296B1QDGKRQ1CT-ND、296-INA296B1QDGKRQ1DKR-ND | INA296B1QDGKRQ1 |
| 296-INA241B5QDGKRQ1TR-ND、296-INA241B5QDGKRQ1CT-ND、296-INA241B5QDGKRQ1DKR-ND | INA241B5QDGKRQ1 |
| 296-INA241B1QDGKRQ1TR-ND、296-INA241B1QDGKRQ1CT-ND、296-INA241B1QDGKRQ1DKR-ND | INA241B1QDGKRQ1 |
| 296-INA296B3QDGKRQ1TR-ND、296-INA296B3QDGKRQ1CT-ND、296-INA296B3QDGKRQ1DKR-ND | INA296B3QDGKRQ1 |
| 296-INA296B1QDRQ1TR-ND、296-INA296B1QDRQ1CT-ND、296-INA296B1QDRQ1DKR-ND | INA296B1QDRQ1 |
| 296-INA296B5QDRQ1TR-ND、296-INA296B5QDRQ1CT-ND、296-INA296B5QDRQ1DKR-ND | INA296B5QDRQ1 |
| 296-INA296B3QDRQ1TR-ND、296-INA296B3QDRQ1CT-ND、296-INA296B3QDRQ1DKR-ND | INA296B3QDRQ1 |
| 296-INA296B2QDRQ1TR-ND、296-INA296B2QDRQ1CT-ND、296-INA296B2QDRQ1DKR-ND | INA296B2QDRQ1 |
| 296-INA296B5QDGKRQ1TR-ND、296-INA296B5QDGKRQ1CT-ND、296-INA296B5QDGKRQ1DKR-ND | INA296B5QDGKRQ1 |
| 296-INA241B3QDGKRQ1TR-ND、296-INA241B3QDGKRQ1CT-ND、296-INA241B3QDGKRQ1DKR-ND | INA241B3QDGKRQ1 |
| 296-INA296B4QDGKRQ1TR-ND、296-INA296B4QDGKRQ1CT-ND、296-INA296B4QDGKRQ1DKR-ND | INA296B4QDGKRQ1 |
| 296-INA241B4QDGKRQ1TR-ND、296-INA241B4QDGKRQ1CT-ND、296-INA241B4QDGKRQ1DKR-ND | INA241B4QDGKRQ1 |
| 296-INA241B2QDGKRQ1TR-ND、296-INA241B2QDGKRQ1CT-ND、296-INA241B2QDGKRQ1DKR-ND | INA241B2QDGKRQ1 |
| 296-INA241B4QDDFRQ1TR-ND、296-INA241B4QDDFRQ1CT-ND、296-INA241B4QDDFRQ1DKR-ND | INA241B4QDDFRQ1 |
| 296-INA296B2QDGKRQ1TR-ND、296-INA296B2QDGKRQ1CT-ND、296-INA296B2QDGKRQ1DKR-ND | INA296B2QDGKRQ1 |
| 296-INA241A5IDRTR-ND、296-INA241A5IDRCT-ND、296-INA241A5IDRDKR-ND | INA241A5IDR |
| 5503-TP5551-SRTR-ND、5503-TP5551-SRCT-ND、5503-TP5551-SRDKR-ND | TP5551-SR |
| 5503-TP5551-TR-ND、5503-TP5551-TRCT-ND、5503-TP5551-TRDKR-ND | TP5551-TR |
| 497-TSV774IQ5TTR-ND、497-TSV774IQ5TCT-ND、497-TSV774IQ5TDKR-ND | TSV774IQ5T |
| 296-INA310B3QDGKRQ1TR-ND、296-INA310B3QDGKRQ1CT-ND、296-INA310B3QDGKRQ1DKR-ND | INA310B3QDGKRQ1 |
| 296-OPA4992QPWRQ1TR-ND、296-OPA4992QPWRQ1CT-ND、296-OPA4992QPWRQ1DKR-ND | OPA4992QPWRQ1 |
| 296-INA310B5QDGKRQ1TR-ND、296-INA310B5QDGKRQ1CT-ND、296-INA310B5QDGKRQ1DKR-ND | INA310B5QDGKRQ1 |
| 296-INA296A4QDRQ1TR-ND、296-INA296A4QDRQ1CT-ND、296-INA296A4QDRQ1DKR-ND | INA296A4QDRQ1 |
| 296-INA241A4QDRQ1TR-ND、296-INA241A4QDRQ1CT-ND、296-INA241A4QDRQ1DKR-ND | INA241A4QDRQ1 |
| 296-INA310B2QDGKRQ1TR-ND、296-INA310B2QDGKRQ1CT-ND、296-INA310B2QDGKRQ1DKR-ND | INA310B2QDGKRQ1 |
| 296-INA310B1QDGKRQ1TR-ND、296-INA310B1QDGKRQ1CT-ND、296-INA310B1QDGKRQ1DKR-ND | INA310B1QDGKRQ1 |
| 5503-TPA2296F-S6TR-STR-ND、5503-TPA2296F-S6TR-SCT-ND、5503-TPA2296F-S6TR-SDKR-ND | TPA2296F-S6TR-S |
| 296-INA310A4IDGKRTR-ND、296-INA310A4IDGKRCT-ND、296-INA310A4IDGKRDKR-ND | INA310A4IDGKR |
| 846-BA83474YFV-CE2TR-ND、846-BA83474YFV-CE2CT-ND、846-BA83474YFV-CE2DKR-ND | BA83474YFV-CE2 |
| 296-INA310A5IDGKRTR-ND、296-INA310A5IDGKRCT-ND、296-INA310A5IDGKRDKR-ND | INA310A5IDGKR |
| 497-TSC2020IYDTTR-ND、497-TSC2020IYDTCT-ND、497-TSC2020IYDTDKR-ND | TSC2020IYDT |
| 497-TSC2020IYSTTR-ND、497-TSC2020IYSTCT-ND、497-TSC2020IYSTDKR-ND | TSC2020IYST |
| 497-TSZ181H1YLTTR-ND、497-TSZ181H1YLTCT-ND、497-TSZ181H1YLTDKR-ND | TSZ181H1YLT |
| 5503-TP5552-SRTR-ND、5503-TP5552-SRCT-ND、5503-TP5552-SRDKR-ND | TP5552-SR |
| 5503-TP5552-VRTR-ND、5503-TP5552-VRCT-ND、5503-TP5552-VRDKR-ND | TP5552-VR |
| 5503-TPA2296H-S6TR-STR-ND、5503-TPA2296H-S6TR-SCT-ND、5503-TPA2296H-S6TR-SDKR-ND | TPA2296H-S6TR-S |
| 5503-TPA2296H-S5TR-STR-ND、5503-TPA2296H-S5TR-SCT-ND、5503-TPA2296H-S5TR-SDKR-ND | TPA2296H-S5TR-S |
| 5503-TPA2296T-S5TR-ND、5503-TPA2296T-S5TRCT-ND、5503-TPA2296T-S5TRDKR-ND | TPA2296T-S5TR |
| 296-INA296A5IDRTR-ND、296-INA296A5IDRCT-ND、296-INA296A5IDRDKR-ND | INA296A5IDR |
| 296-INA296A1IDRTR-ND、296-INA296A1IDRCT-ND、296-INA296A1IDRDKR-ND | INA296A1IDR |
| 296-INA296A2IDRTR-ND、296-INA296A2IDRCT-ND、296-INA296A2IDRDKR-ND | INA296A2IDR |
| 296-INA296A3IDRTR-ND、296-INA296A3IDRCT-ND、296-INA296A3IDRDKR-ND | INA296A3IDR |
| 296-INA296A5IDGKRTR-ND、296-INA296A5IDGKRCT-ND、296-INA296A5IDGKRDKR-ND | INA296A5IDGKR |
| 296-INA296A1IDGKRTR-ND、296-INA296A1IDGKRCT-ND、296-INA296A1IDGKRDKR-ND | INA296A1IDGKR |
| 5503-TP5534-TR-ND、5503-TP5534-TRCT-ND、5503-TP5534-TRDKR-ND | TP5534-TR |
| 5503-TPA1861-SRTR-ND、5503-TPA1861-SRCT-ND、5503-TPA1861-SRDKR-ND | TPA1861-SR |
| 5503-TPA1861-TR-ND、5503-TPA1861-TRCT-ND、5503-TPA1861-TRDKR-ND | TPA1861-TR |
| 2129-NJU77903DL3H-TE2TR-ND、2129-NJU77903DL3H-TE2CT-ND、2129-NJU77903DL3H-TE2DKR-ND | NJU77903DL3H-TE2 |
| 497-TSV774IYQ5TTR-ND、497-TSV774IYQ5TCT-ND、497-TSV774IYQ5TDKR-ND | TSV774IYQ5T |
| 296-INA310A2QDGKRQ1TR-ND、296-INA310A2QDGKRQ1CT-ND、296-INA310A2QDGKRQ1DKR-ND | INA310A2QDGKRQ1 |
| 296-INA310A3QDGKRQ1TR-ND、296-INA310A3QDGKRQ1CT-ND、296-INA310A3QDGKRQ1DKR-ND | INA310A3QDGKRQ1 |
| 5503-TPA1882-SRTR-ND、5503-TPA1882-SRCT-ND、5503-TPA1882-SRDKR-ND | TPA1882-SR |
| 296-INA310A4QDGKRQ1TR-ND、296-INA310A4QDGKRQ1CT-ND、296-INA310A4QDGKRQ1DKR-ND | INA310A4QDGKRQ1 |
| 296-INA310A1QDGKRQ1TR-ND、296-INA310A1QDGKRQ1CT-ND、296-INA310A1QDGKRQ1DKR-ND | INA310A1QDGKRQ1 |
| 296-INA310A5QDGKRQ1TR-ND、296-INA310A5QDGKRQ1CT-ND、296-INA310A5QDGKRQ1DKR-ND | INA310A5QDGKRQ1 |
| 296-INA296A1QDDFRQ1TR-ND、296-INA296A1QDDFRQ1CT-ND、296-INA296A1QDDFRQ1DKR-ND | INA296A1QDDFRQ1 |
| 296-INA296A1QDGKRQ1TR-ND、296-INA296A1QDGKRQ1CT-ND、296-INA296A1QDGKRQ1DKR-ND | INA296A1QDGKRQ1 |
| 296-INA296A1QDRQ1TR-ND、296-INA296A1QDRQ1CT-ND、296-INA296A1QDRQ1DKR-ND | INA296A1QDRQ1 |
| 296-INA296A5QDRQ1TR-ND、296-INA296A5QDRQ1CT-ND、296-INA296A5QDRQ1DKR-ND | INA296A5QDRQ1 |
| 296-INA296A2QDRQ1TR-ND、296-INA296A2QDRQ1CT-ND、296-INA296A2QDRQ1DKR-ND | INA296A2QDRQ1 |
| 296-INA241A3QDGKRQ1TR-ND、296-INA241A3QDGKRQ1CT-ND、296-INA241A3QDGKRQ1DKR-ND | INA241A3QDGKRQ1 |
| 296-INA241A5QDGKRQ1TR-ND、296-INA241A5QDGKRQ1CT-ND、296-INA241A5QDGKRQ1DKR-ND | INA241A5QDGKRQ1 |
| 296-INA241A1QDGKRQ1TR-ND、296-INA241A1QDGKRQ1CT-ND、296-INA241A1QDGKRQ1DKR-ND | INA241A1QDGKRQ1 |
| 296-INA241A2QDGKRQ1TR-ND、296-INA241A2QDGKRQ1CT-ND、296-INA241A2QDGKRQ1DKR-ND | INA241A2QDGKRQ1 |
| 296-INA296A2QDGKRQ1TR-ND、296-INA296A2QDGKRQ1CT-ND、296-INA296A2QDGKRQ1DKR-ND | INA296A2QDGKRQ1 |
| 296-INA296A5QDGKRQ1TR-ND、296-INA296A5QDGKRQ1CT-ND、296-INA296A5QDGKRQ1DKR-ND | INA296A5QDGKRQ1 |
| 296-INA296A3QDRQ1TR-ND、296-INA296A3QDRQ1CT-ND、296-INA296A3QDRQ1DKR-ND | INA296A3QDRQ1 |
| 296-INA241A4QDGKRQ1TR-ND、296-INA241A4QDGKRQ1CT-ND、296-INA241A4QDGKRQ1DKR-ND | INA241A4QDGKRQ1 |
| 296-INA296A4QDGKRQ1TR-ND、296-INA296A4QDGKRQ1CT-ND、296-INA296A4QDGKRQ1DKR-ND | INA296A4QDGKRQ1 |
| 5503-TPA1882-VRTR-ND、5503-TPA1882-VRCT-ND、5503-TPA1882-VRDKR-ND | TPA1882-VR |
| 175-MAX49921FATA/VY+TTR-ND、175-MAX49921FATA/VY+TCT-ND、175-MAX49921FATA/VY+TDKR-ND | MAX49921FATA/VY+T |
| 5503-TPA8001-SOARTR-ND、5503-TPA8001-SOARCT-ND、5503-TPA8001-SOARDKR-ND | TPA8001-SOAR |
| 505-AD8410AWBRMZ-RLTR-ND、505-AD8410AWBRMZ-RLCT-ND、505-AD8410AWBRMZ-RLDKR-ND | AD8410AWBRMZ-RL |
| 505-AD8411AWBRZ-ND | AD8411AWBRZ |
| 296-INA254A3IPWARTR-ND、296-INA254A3IPWARCT-ND、296-INA254A3IPWARDKR-ND | INA254A3IPWAR |
| 296-INA254A2IPWARTR-ND、296-INA254A2IPWARCT-ND、296-INA254A2IPWARDKR-ND | INA254A2IPWAR |
| 296-INA254A1IPWARTR-ND、296-INA254A1IPWARCT-ND、296-INA254A1IPWARDKR-ND | INA254A1IPWAR |
| 5503-TP5554-TR-ND、5503-TP5554-TRCT-ND、5503-TP5554-TRDKR-ND | TP5554-TR |
| 505-ADA4510-2ARMZ-R7TR-ND、505-ADA4510-2ARMZ-R7CT-ND、505-ADA4510-2ARMZ-R7DKR-ND | ADA4510-2ARMZ-R7 |
| 5503-TPA1286U-SO1RTR-ND、5503-TPA1286U-SO1RCT-ND、5503-TPA1286U-SO1RDKR-ND | TPA1286U-SO1R |
| 5503-TPA1285T-VR-STR-ND、5503-TPA1285T-VR-SCT-ND、5503-TPA1285T-VR-SDKR-ND | TPA1285T-VR-S |
| 5503-TPA1286-SO1RTR-ND、5503-TPA1286-SO1RCT-ND、5503-TPA1286-SO1RDKR-ND | TPA1286-SO1R |
| 5503-TPA1286U-DF7RTR-ND、5503-TPA1286U-DF7RCT-ND、5503-TPA1286U-DF7RDKR-ND | TPA1286U-DF7R |
| 5503-TPA1286-VS1RTR-ND、5503-TPA1286-VS1RCT-ND、5503-TPA1286-VS1RDKR-ND | TPA1286-VS1R |
| 5503-TPA1286U-VS1RTR-ND、5503-TPA1286U-VS1RCT-ND、5503-TPA1286U-VS1RDKR-ND | TPA1286U-VS1R |
| 5503-TPA1295F-SO1R-STR-ND、5503-TPA1295F-SO1R-SCT-ND、5503-TPA1295F-SO1R-SDKR-ND | TPA1295F-SO1R-S |
| 296-OPA814DBVRTR-ND、296-OPA814DBVRCT-ND、296-OPA814DBVRDKR-ND | OPA814DBVR |
| 5503-TPA3530-SO1RTR-ND、5503-TPA3530-SO1RCT-ND、5503-TPA3530-SO1RDKR-ND | TPA3530-SO1R |
| 5536-LM358GN-ND | LM358GN |
| 5536-LM4558N-ND | LM4558N |
| 5399-LM321TR-ND、5399-LM321CT-ND、5399-LM321DKR-ND | LM321 |
| 4518-LMV358IPWRTR-ND、4518-LMV358IPWRCT-ND、4518-LMV358IPWRDKR-ND | LMV358IPWR |
| 2156-INA215CQDCKRQ1-296-ND | INA215CQDCKRQ1 |
| 497-10218-2-ND、497-10218-1-ND、497-10218-6-ND | LM2904YPT |
| 4518-LM124DRTR-ND、4518-LM124DRCT-ND、4518-LM124DRDKR-ND | LM124DR |
| 4518-LM324PWRTR-ND、4518-LM324PWRCT-ND、4518-LM324PWRDKR-ND | LM324PWR |
| 2156-TLC25L2ACDR-ND | TLC25L2ACDR |
| 2156-TLC25L2ACP-ND | TLC25L2ACP |
| 4518-OPA348AIDCKRTR-ND、4518-OPA348AIDCKRCT-ND、4518-OPA348AIDCKRDKR-ND | OPA348AIDCKR |
| 4518-LMV722IDRTR-ND、4518-LMV722IDRCT-ND、4518-LMV722IDRDKR-ND | LMV722IDR |
| 4518-LMV721IDBVRTR-ND、4518-LMV721IDBVRCT-ND、4518-LMV721IDBVRDKR-ND | LMV721IDBVR |
| 4518-LMV721IDCKRTR-ND、4518-LMV721IDCKRCT-ND、4518-LMV721IDCKRDKR-ND | LMV721IDCKR |
| 4518-OPA2347UATR-ND、4518-OPA2347UACT-ND、4518-OPA2347UADKR-ND | OPA2347UA |
| 4518-TL084CDRTR-ND、4518-TL084CDRCT-ND、4518-TL084CDRDKR-ND | TL084CDR |
| 296-51147-2-ND、296-51147-1-ND、296-51147-6-ND、2156-INA212CQDCKRQ1-ND | INA212CQDCKRQ1 |