高精度センサシステムにおける差動アンプの役割

以前のセンサに関する投稿では、高精度センサアプリケーション向けシングルエンドオペアンプのトポロジを詳しく検討しました。アンプ回路は、忠実度を維持しながらセンサ信号を増幅する高精度の信号チェーンにおいて、重要な役割を果たします。この投稿では、センサアプリケーションに不可欠な基本トポロジである 差動アンプ に焦点を当てます。

差動アンプ

多くのセンサは、測定される物理的特性が2つの電圧の差として表される差動信号を出力します。
差動出力のセンサを使用する利点の1つは、差動入力と高いコモンモード除去比(CMRR)を持つアンプによって、コモンモード電圧、すなわちセンサの両出力に存在する電圧を除去できることです。またセンサ出力からのコモンモード電圧を除去するだけでなく、差動信号伝送はシステムにいくつか他の利点を提供します。

利点の1つは、コモンモード除去が高いため、システムが電磁妨害(EMI)に対して影響を受けにくくなることです。外部EMIは差動信号の両方の導体にノイズを誘導します。このコモンモードノイズは差動アンプによって除去され、目的の差動信号が保持および増幅されるため、優れた信号対雑音比(SNR)が得られます。

差動信号伝送のもう1つの利点は、その振幅がシングルエンド信号の2倍になることです。これにより、信号対雑音比(SNR)が6dB改善されます。出力信号振幅が2倍になることで、差動入力アンプは、低電圧電源のアプリケーションにおいて、大きな信号振幅を許容するだけの十分な電圧範囲がない場合に、非常に有用となります。

差動アンプの動作

差動アンプは、高精度の差動信号を増幅するための最も基本的で広く使用されているトポロジです(Figure 3)。差動アンプは、差動入力信号を受け、コモンモード電圧(VCM)を除去し、差動入力電圧(VDIFF)を増幅し、2つの入力電圧の差に比例する増幅されたシングルエンド信号を出力します。
その伝達関数は単純に、VOUT = G x (VDIFF)と表されます。ここでVDIFF は(V2 – V1)であり、Gはアンプ回路のゲインの比(R2/R1)に等しくなります。

シングルエンドアンプは入力が1つだけですが、差動アンプは2つの入力電圧、V1とV2で動作します。これは、オペアンプの入力である+INと-INとは異なります。コモンモード電圧は、2つの入力電圧の平均値として定義され、VCM =(V2 + V1)/2となります。
例えば、V1が5V、V2が3Vの場合、コモンモード入力電圧は4Vになり、差動電圧は2Vになります。出力で増幅されるのは、この2Vの差動信号です。

前の投稿で述べたように、差動入力を備えたアンプのコモンモード除去比は、
CMRR = 20 × log10(ADIFF/ACM)で表されます。

  • コモンモード除去比(CMRR)は差動ゲインに比例して改善されます。
  • これは大きな利点で、ゲインの向上とCMRRの改善を同時に実現します。

もう1つ注意すべき点は、周波数が高くなるにつれてCMRRが低下する傾向があるということです。

  • 対象となる信号周波数で必要なコモンモード除去比を備えた差動アンプを選択することが不可欠です。

抵抗器の許容差とアンプの精度

差動アンプのコモンモード除去比(CMRR)は、抵抗比(R2/R1およびR2’/R1’)をいかに正確に一致させるかに大きく依存します。Figure 3の回路のようにディスクリート部品を使用する場合、このレベルの精度を達成することは困難です。

例えば、高精度のオペアンプは140dB以上のCMRRを有するかもしれませんが、許容差が0.1%の抵抗器とゲイン1で作られた4抵抗器使用の差動アンプは、最大でも54dBのCMRRしか達成できません。これは9 ビットADCのみの精度とほぼ同等であり、基本的な用途では使えるかもしれませんが、より優れた CMRRおよび抵抗のマッチングを必要とする高精度の用途には不十分です。

もう1つの重要な要素はゲイン精度です。特定のゲインで信号を増幅するには、R2、R1、R1’、R2’に特定の抵抗値が選択されます。許容誤差内で公称抵抗値から少しでもずれると、比率の不整合が生じ、その結果、ゲイン誤差が発生します。さらに、抵抗値は温度によって変化するため、これらの不整合は時間の経過とともにゲインドリフトにつながります。

ディスクリートアンプ回路におけるこのような問題は、例えば抵抗比マッチングが0.01%のAnalog DevicesのLT5400ファミリや、0.003%マッチングのLT5401のような、非常にマッチングの良い抵抗ネットワークによって軽減することができます。

統合された差動アンプでは、アンプと抵抗器がモノリシック集積回路(IC)上に製造されるため、製造時において高精度なマッチングが確保されます。この設計では、抵抗器が同じ材料と温度を共有しているため、優れたCMRR、最小のゲイン誤差、ゲインドリフトの低減を提供します。
多くの統合ソリューションでは、80dB~90dBのCMRR、0.005%~0.02%の低ゲイン誤差、1ppm/°Cの最小ドリフトを実現しています。

差動アンプの応用

差動アンプを用いた電流検出

Figure 5に示すように、差動アンプは精密な電流検出に広く使用されています。負荷に流れる電流は、低抵抗値のシャント(検出)抵抗器を通過し、負荷電流に正比例する電圧をシャント抵抗器の両端に発生させます。この微小な差動電圧は、検出された電流を表しており、アナログ-デジタルコンバータ(ADC)の入力電圧範囲を十分に活用するために増幅されます。

Figure 5に示されている回路は、シャント抵抗が電源と負荷の間(この位置の電流を測定)に配置されているハイサイド電流検出の例であり、シャント抵抗が負荷とグランドの間に配置されているローサイド電流検出の例ではありません。ハイサイド電流検出には、負荷におけるグランドへの短絡を検出できるなど、いくつかの利点があります。
ハイサイド差動電流検出では、2つの重要な電圧を考慮する必要があります。

  • シャント抵抗にかかる電圧(入力V2と入力V1の差)である差動電圧(VDIFF)
  • V2とV1の両方に存在するコモンモード電圧(VCM)

この例では、オペアンプの+IN入力は電圧VSUPPLY(またはVLOAD + VDIFF)を検知し、オペアンプの-IN入力はVLOAD(またはVSUPPLY – VDIFF)を検知します。差動アンプは差動電圧を増幅し、コモンモード電圧を除去します。

ハイサイド電流検出を含む多くのアプリケーションでは、コモンモード入力電圧は差動電圧の振幅よりもはるかに大きくなる可能性があります。実際、それはオペアンプの電源電圧よりもはるかに高いことが多く、時には数百ボルトにも達します。出力におけるコモンモード誤差は入力におけるコモンモード電圧に正比例するため、極めて高いコモンモード入力電圧を持つシステムでは、高精度のアナログ出力信号を得るためには、それに見合った高いCMRRが必要となります。

差動アンプの重要な特性の1つは、電源電圧範囲をはるかに超える高いコモンモード電圧を除去できることです。これは、各入力の抵抗ネットワークが、オペアンプの入力+INと-INが指定された入力電圧範囲内に収まるように入力電圧V1とV2を減衰させるためです。

レベルシフト

差動アンプの利点の1つは、出力電圧レベルを簡単にシフトできることです。多くの差動アンプは、この目的のために基準入力を備えています。リファレンスピンに電圧を印加することで、入力の差がゼロのときに出力がこの基準電圧に一致するように設定できます。この機能は、アンプの出力を希望の基準電圧に合わせる場合に特に便利です。例えば、単一電源で双方向検出を行うために出力を電源電圧の半分に設定したり(Figure 6)、ダイナミックレンジを最大にするために出力をADCの入力範囲の中点に設定することができます(Figure 7)。

例えば、±2.5Vの間で振動する信号を、入力範囲が0V~5VのADCに供給する必要がある場合、入力範囲全体を利用するには、信号の中心をADCのフルスケール範囲の中点に合わせることが重要です。
Figure 7はこれを実現する簡単な方法を示しています。ほかにも、1つの電圧を両方のREF入力ピンに印加して、出力基準電圧を直接設定することもできます。

まとめ

差動アンプは、コモンモードノイズを除去しながら正確な信号増幅を行う、高精度センサアプリケーションに不可欠なものです。また、差動アンプは、電流検出、S/N比の改善、ADCとの出力レベルの整合に最適です。高いCMRRと正確な抵抗マッチングを備えた統合ソリューションは性能を向上させ、高精度システムに不可欠です。

関連記事:

高精度センサアプリケーション向けシングルエンドオペアンプのトポロジを理解する
電流センスアンプと差動アンプとの違い

適用品番
DigiKey品番 メーカー品番
MCP6D11T-E/MGTR-ND、MCP6D11T-E/MGCT-ND、MCP6D11T-E/MGDKR-ND MCP6D11T-E/MG
296-INA597IDRTR-ND、296-INA597IDRCT-ND、296-INA597IDRDKR-ND INA597IDR
296-38948-2-ND、296-38948-1-ND、296-38948-6-ND INA132UA/2K5
296-30342-2-ND、296-30342-1-ND、296-30342-6-ND THS4531IDGKR
296-THS4531IRUNRTR-ND、296-THS4531IRUNRCT-ND、296-THS4531IRUNRDKR-ND THS4531IRUNR
INA133UA-ND INA133UA
296-39226-2-ND、296-39226-1-ND、296-39226-6-ND THS4521IDR
296-THP210DRTR-ND、296-THP210DRCT-ND、296-THP210DRDKR-ND THP210DR
296-THP210DGKRTR-ND、296-THP210DGKRCT-ND、296-THP210DGKRDKR-ND THP210DGKR
296-THS4561IRUNRTR-ND、296-THS4561IRUNRCT-ND、296-THS4561IRUNRDKR-ND THS4561IRUNR
296-THS4561IDGKRTR-ND、296-THS4561IDGKRCT-ND、296-THS4561IDGKRDKR-ND THS4561IDGKR
296-44562-2-ND、296-44562-1-ND、296-44562-6-ND INA159AIDGKR
296-38947-2-ND、296-38947-1-ND、296-38947-6-ND INA132U/2K5
296-48547-2-ND、296-48547-1-ND、296-48547-6-ND INA145UA/2K5
296-35973-2-ND、296-35973-1-ND、296-35973-6-ND THS4521IDGKR
296-THP210DGKTTR-ND、296-THP210DGKTCT-ND、296-THP210DGKTDKR-ND THP210DGKT
296-24077-2-ND、296-24077-1-ND、296-24077-6-ND THS4521IDGKT
505-AD8276ARMZ-ND AD8276ARMZ
296-48683-2-ND、296-48683-1-ND、296-48683-6-ND THS4551IRUNR
296-47312-2-ND、296-47312-1-ND、296-47312-6-ND THS4551IDGKR
296-48682-2-ND、296-48682-1-ND、296-48682-6-ND THS4551IRGTR
505-AD8276ARMZ-R7TR-ND、505-AD8276ARMZ-R7CT-ND、505-AD8276ARMZ-R7DKR-ND AD8276ARMZ-R7
296-41259-2-ND、296-41259-1-ND、296-41259-6-ND INA146UA/2K5
AD8276ARZ-R7TR-ND、AD8276ARZ-R7CT-ND、AD8276ARZ-R7DKR-ND AD8276ARZ-R7
296-26062-2-ND、296-26062-1-ND、296-26062-6-ND INA148UA/2K5
296-39227-2-ND、296-39227-1-ND、296-39227-6-ND THS4522IPWR
AD8390AACPZ-R7TR-ND、AD8390AACPZ-R7CT-ND、AD8390AACPZ-R7DKR-ND AD8390AACPZ-R7
505-AD8137YCPZ-REEL7TR-ND、505-AD8137YCPZ-REEL7CT-ND、505-AD8137YCPZ-REEL7DKR-ND AD8137YCPZ-REEL7
505-AD8137YRZ-REEL7TR-ND、505-AD8137YRZ-REEL7CT-ND、505-AD8137YRZ-REEL7DKR-ND AD8137YRZ-REEL7
505-AD8137YRZ-ND AD8137YRZ
296-44771-2-ND、296-44771-1-ND、296-44771-6-ND THS4551IDGKT
296-24492-2-ND、296-24492-1-ND、296-24492-6-ND INA148QDRQ1
296-24071-5-ND THS4522IPW
AD8206YRZ-REEL7TR-ND、AD8206YRZ-REEL7CT-ND、AD8206YRZ-REEL7DKR-ND AD8206YRZ-REEL7
AD8206YRZ-REELTR-ND、AD8206YRZ-REELCT-ND、AD8206YRZ-REELDKR-ND AD8206YRZ-REEL
INA148UA-ND INA148UA
296-30028-2-ND、296-30028-1-ND、296-30028-6-ND INA149AIDR
LT1990CS8#TRPBFTR-ND、LT1990CS8#TRPBFCT-ND、LT1990CS8#TRPBFDKR-ND LT1990CS8#TRPBF
505-LT1990CS8#PBF-ND LT1990CS8#PBF
AD8276BRMZ-R7TR-ND、AD8276BRMZ-R7CT-ND、AD8276BRMZ-R7DKR-ND AD8276BRMZ-R7
505-AD8278BRZ-R7TR-ND、505-AD8278BRZ-R7CT-ND、505-AD8278BRZ-R7DKR-ND AD8278BRZ-R7
AD8278BRMZ-R7TR-ND、AD8278BRMZ-R7CT-ND、AD8278BRMZ-R7DKR-ND AD8278BRMZ-R7
505-AD8476ARMZ-ND AD8476ARMZ
AD8130ARZ-REELTR-ND、AD8130ARZ-REELCT-ND、AD8130ARZ-REELDKR-ND AD8130ARZ-REEL
AD8130ARMZ-REEL7TR-ND、AD8130ARMZ-REEL7CT-ND、AD8130ARMZ-REEL7DKR-ND AD8130ARMZ-REEL7
505-AD8130ARMZ-REELTR-ND、505-AD8130ARMZ-REELCT-ND、505-AD8130ARMZ-REELDKR-ND AD8130ARMZ-REEL
505-AD8130ARZ-ND AD8130ARZ
505-AD8130ARZ-REEL7TR-ND、505-AD8130ARZ-REEL7CT-ND、505-AD8130ARZ-REEL7DKR-ND AD8130ARZ-REEL7
296-40582-2-ND、296-40582-1-ND、296-40582-6-ND THS4541IRUNR
505-AD8130ARMZ-ND AD8130ARMZ
LT1994CMS8#TRPBFTR-ND、LT1994CMS8#TRPBFCT-ND、LT1994CMS8#TRPBFDKR-ND LT1994CMS8#TRPBF
LT1994CDD#PBF-ND LT1994CDD#PBF
ADA4940-1ACPZ-RLTR-ND、ADA4940-1ACPZ-RLCT-ND、ADA4940-1ACPZ-RLDKR-ND ADA4940-1ACPZ-RL
505-ADA4940-1ACPZ-R7TR-ND、505-ADA4940-1ACPZ-R7CT-ND、505-ADA4940-1ACPZ-R7DKR-ND ADA4940-1ACPZ-R7
505-ADA4940-1ARZ-ND ADA4940-1ARZ
296-38942-2-ND、296-38942-1-ND、296-38942-6-ND INA105KU/2K5
AD8205YRZ-R7TR-ND、AD8205YRZ-R7CT-ND、AD8205YRZ-R7DKR-ND AD8205YRZ-R7
505-LT1990HS8#PBF-ND LT1990HS8#PBF
505-LT1990IS8#PBF-ND LT1990IS8#PBF
296-47560-2-ND、296-47560-1-ND、296-47560-6-ND THS4552IRTWT
296-20774-2-ND、296-20774-1-ND、296-20774-6-ND THS4520RGTT
AD8132ARMZ-REEL7TR-ND、AD8132ARMZ-REEL7CT-ND、AD8132ARMZ-REEL7DKR-ND AD8132ARMZ-REEL7
505-AD8132ARZ-ND AD8132ARZ
LTC1992CMS8#TRPBFTR-ND、LTC1992CMS8#TRPBFCT-ND、LTC1992CMS8#TRPBFDKR-ND LTC1992CMS8#TRPBF
AD8132ARZ-RLTR-ND、AD8132ARZ-RLCT-ND、AD8132ARZ-RLDKR-ND AD8132ARZ-RL
AD8132ARZ-R7TR-ND、AD8132ARZ-R7CT-ND、AD8132ARZ-R7DKR-ND AD8132ARZ-R7
505-AD8132ARMZ-ND AD8132ARMZ
AD8132ARMZ-REELTR-ND、AD8132ARMZ-REELCT-ND、AD8132ARMZ-REELDKR-ND AD8132ARMZ-REEL
296-33286-5-ND INA149AID
LT1994IMS8#TRPBFTR-ND、LT1994IMS8#TRPBFCT-ND、LT1994IMS8#TRPBFDKR-ND LT1994IMS8#TRPBF
505-LT1994IDD#PBF-ND LT1994IDD#PBF
505-LT1994IMS8#PBF-ND LT1994IMS8#PBF
296-43731-2-ND、296-43731-1-ND、296-43731-6-ND THS4541QRGTRQ1
296-26055-2-ND、296-26055-1-ND、296-26055-6-ND INA117KU/2K5
MAX4198EUA+TTR-ND、MAX4198EUA+TCT-ND、MAX4198EUA+TDKR-ND MAX4198EUA+T
296-38343-2-ND、296-38343-1-ND、296-38343-6-ND、2156-THS4541IRGTT-ND THS4541IRGTT
AD8475ARMZ-R7TR-ND、AD8475ARMZ-R7CT-ND、AD8475ARMZ-R7DKR-ND AD8475ARMZ-R7
505-AD8475ARMZ-ND AD8475ARMZ
LT1990ACS8#TRPBFTR-ND、LT1990ACS8#TRPBFCT-ND、LT1990ACS8#TRPBFDKR-ND LT1990ACS8#TRPBF
505-LT1990ACS8#PBF-ND LT1990ACS8#PBF
296-24315-2-ND、296-24315-1-ND、296-24315-6-ND THS4524IDBTR
INA117P-ND INA117P
LTC1992IMS8#PBF-ND LTC1992IMS8#PBF
LTC1992HMS8#PBF-ND LTC1992HMS8#PBF
AD8131ARZ-REELTR-ND、AD8131ARZ-REELCT-ND、AD8131ARZ-REELDKR-ND AD8131ARZ-REEL
AD8131ARMZ-REEL7TR-ND、AD8131ARMZ-REEL7CT-ND、AD8131ARMZ-REEL7DKR-ND AD8131ARMZ-REEL7
296-10047-2-ND、296-10047-1-ND、296-10047-6-ND THS4131IDGNR
INA105KP-ND INA105KP
296-10044-2-ND、296-10044-1-ND、296-10044-6-ND THS4130IDGNR
INA117KU-ND INA117KU
296-17730-2-ND、296-17730-1-ND、296-17730-6-ND THS4509RGTT
AD8476BRMZ-R7TR-ND、AD8476BRMZ-R7CT-ND、AD8476BRMZ-R7DKR-ND AD8476BRMZ-R7
505-AD8476BRMZ-ND AD8476BRMZ
AMP03GSZ-RLTR-ND、AMP03GSZ-RLCT-ND、AMP03GSZ-RLDKR-ND AMP03GSZ-RL
505-AMP03GSZ-ND AMP03GSZ
LT6375IMS#PBF-ND LT6375IMS#PBF
505-ADA4932-1YCPZ-R7TR-ND、505-ADA4932-1YCPZ-R7CT-ND、505-ADA4932-1YCPZ-R7DKR-ND ADA4932-1YCPZ-R7
LT6600IS8-20#PBF-ND LT6600IS8-20#PBF
LT6600IS8-10#PBF-ND LT6600IS8-10#PBF
2156-THS4501IDGN-ND、296-13046-5-ND THS4501IDGN
505-ADA4932-1YCPZ-R2TR-ND、505-ADA4932-1YCPZ-R2CT-ND、505-ADA4932-1YCPZ-R2DKR-ND ADA4932-1YCPZ-R2
AMP03GPZ-ND AMP03GPZ
296-36591-2-ND、296-36591-1-ND、296-36591-6-ND INA149AMDREP
AD8139ACPZ-REEL7TR-ND、AD8139ACPZ-REEL7CT-ND、AD8139ACPZ-REEL7DKR-ND AD8139ACPZ-REEL7
AD8139ARDZ-REELTR-ND、AD8139ARDZ-REELCT-ND、AD8139ARDZ-REELDKR-ND AD8139ARDZ-REEL
505-AD8139ARDZ-REEL7TR-ND、505-AD8139ARDZ-REEL7CT-ND、505-AD8139ARDZ-REEL7DKR-ND AD8139ARDZ-REEL7
505-AD8139ARDZ-ND AD8139ARDZ
505-LTC1992-1CMS8#PBF-ND LTC1992-1CMS8#PBF
LTC1992-2CMS8#PBF-ND LTC1992-2CMS8#PBF
2156-INA106KP-ND、INA106KP-ND INA106KP
505-AD8139ACPZ-R2TR-ND、505-AD8139ACPZ-R2CT-ND、505-AD8139ACPZ-R2DKR-ND AD8139ACPZ-R2
2156-THS4503IDGN-ND、296-13048-5-ND THS4503IDGN
296-43981-2-ND、296-43981-1-ND、296-43981-6-ND THS3217IRGVT
LTC1992-1IMS8#PBF-ND LTC1992-1IMS8#PBF
AD626ARZ-REEL7TR-ND、AD626ARZ-REEL7CT-ND、AD626ARZ-REEL7DKR-ND AD626ARZ-REEL7
ADA4930-1YCPZ-R2TR-ND、ADA4930-1YCPZ-R2CT-ND、ADA4930-1YCPZ-R2DKR-ND ADA4930-1YCPZ-R2
296-38513-2-ND、296-38513-1-ND、296-38513-6-ND LMH5401IRMST
296-43490-5-ND THS4521HD
296-INA500AIDBVRTR-ND、296-INA500AIDBVRCT-ND、296-INA500AIDBVRDKR-ND INA500AIDBVR
296-INA500AIDCKRTR-ND、296-INA500AIDCKRCT-ND、296-INA500AIDCKRDKR-ND INA500AIDCKR
MCP6D11-E/MS-ND MCP6D11-E/MS
296-46094-2-ND、296-46094-1-ND、296-46094-6-ND、2156-INA143UA/2K5-ND INA143UA/2K5
INA154UA-ND INA154UA
296-30379-2-ND、296-30379-1-ND、296-30379-6-ND THS4531IDR
296-37634-2-ND、296-37634-1-ND、296-37634-6-ND INA152EA/2K5
296-INA592IDRTR-ND、296-INA592IDRCT-ND、296-INA592IDRDKR-ND INA592IDR
296-THS4531AIRUNRTR-ND、296-THS4531AIRUNRCT-ND、296-THS4531AIRUNRDKR-ND THS4531AIRUNR
296-31644-2-ND、296-31644-1-ND、296-31644-6-ND INA154U/2K5
296-30313-5-ND THS4531IDGK
296-THS4561IRGTR-ND、296-THS4561IRGTRCT-ND、296-THS4561IRGTRDKR-ND THS4561IRGTR
INA157UA-ND INA157UA
296-30380-2-ND、296-30380-1-ND、296-30380-6-ND THS4531IRUNT
296-30429-5-ND THS4531ID
296-INA592IDTTR-ND、296-INA592IDTCT-ND、296-INA592IDTDKR-ND INA592IDT
296-35600-5-ND THS4531AIDGK
296-35604-5-ND THS4531AID
INA154U-ND INA154U
296-48972-2-ND、296-48972-1-ND、296-48972-6-ND THS4531AIRUNT
296-24076-5-ND THS4521ID
296-THS4561IDGKTTR-ND、296-THS4561IDGKTCT-ND、296-THS4561IDGKTDKR-ND THS4561IDGKT
INA2133UA-ND INA2133UA
ADA4830-2BCPZ-R7TR-ND、ADA4830-2BCPZ-R7CT-ND、ADA4830-2BCPZ-R7DKR-ND ADA4830-2BCPZ-R7
INA133U-ND INA133U
AD8278ARMZ-ND AD8278ARMZ
AD8202YRZ-ND AD8202YRZ
505-AD8276ARZ-ND AD8276ARZ
296-18688-2-ND、296-18688-1-ND、296-18688-6-ND INA159AIDGKT
AD8216YRZ-ND AD8216YRZ
296-45002-5-ND INA2133U
AD8137YRZ-REELTR-ND、AD8137YRZ-REELCT-ND、AD8137YRZ-REELDKR-ND AD8137YRZ-REEL
296-45307-2-ND、296-45307-1-ND、296-45307-6-ND THS4551IRUNT
296-45477-2-ND、296-45477-1-ND、296-45477-6-ND THS4551IRGTT
505-AD8205YRZ-ND AD8205YRZ
505-AD8137WYCPZ-R7TR-ND、505-AD8137WYCPZ-R7CT-ND、505-AD8137WYCPZ-R7DKR-ND AD8137WYCPZ-R7
296-39813-5-ND THS4532IPW
AD8202YRMZ-ND AD8202YRMZ
AD8206YRZ-ND AD8206YRZ
296-46340-2-ND、296-46340-1-ND、296-46340-6-ND、2156-THS4520RGTR-ND THS4520RGTR
AD8278BRZ-ND AD8278BRZ
505-AD8129ARZ-REEL7TR-ND、505-AD8129ARZ-REEL7CT-ND、505-AD8129ARZ-REEL7DKR-ND AD8129ARZ-REEL7
505-AD8129ARZ-ND AD8129ARZ
AD8216YRZ-R7TR-ND、AD8216YRZ-R7CT-ND、AD8216YRZ-R7DKR-ND AD8216YRZ-R7
505-LT1994CMS8#PBF-ND LT1994CMS8#PBF
505-ADA4940-1ARZ-R7TR-ND、505-ADA4940-1ARZ-R7CT-ND、505-ADA4940-1ARZ-R7DKR-ND ADA4940-1ARZ-R7
AD8275ARMZ-R7TR-ND、AD8275ARMZ-R7CT-ND、AD8275ARMZ-R7DKR-ND AD8275ARMZ-R7
296-45434-2-ND、296-45434-1-ND、296-45434-6-ND THS4552IPWT
505-LTC1992CMS8#PBF-ND LTC1992CMS8#PBF
505-AD8132WARMZ-R7TR-ND、505-AD8132WARMZ-R7CT-ND、505-AD8132WARMZ-R7DKR-ND AD8132WARMZ-R7
505-LT1990AIS8#PBF-ND LT1990AIS8#PBF
296-50531-2-ND、296-50531-1-ND、296-50531-6-ND THS4505DR
LT1994HDD#PBF-ND LT1994HDD#PBF
505-LT1994IDD#TRPBFTR-ND、505-LT1994IDD#TRPBFCT-ND、505-LT1994IDD#TRPBFDKR-ND LT1994IDD#TRPBF
296-THS4541QWRGTRQ1TR-ND、296-THS4541QWRGTRQ1CT-ND、296-THS4541QWRGTRQ1DKR-ND THS4541QWRGTRQ1
AD8476ARMZ-RLTR-ND、AD8476ARMZ-RLCT-ND、AD8476ARMZ-RLDKR-ND AD8476ARMZ-RL
AD8476ACPZ-R7TR-ND、AD8476ACPZ-R7CT-ND、AD8476ACPZ-R7DKR-ND AD8476ACPZ-R7
AD8476ARMZ-R7TR-ND、AD8476ARMZ-R7CT-ND、AD8476ARMZ-R7DKR-ND AD8476ARMZ-R7
505-AD8475ACPZ-R7TR-ND、505-AD8475ACPZ-R7CT-ND、505-AD8475ACPZ-R7DKR-ND AD8475ACPZ-R7
LTC1992HMS8#TRPBFTR-ND、LTC1992HMS8#TRPBFCT-ND、LTC1992HMS8#TRPBFDKR-ND LTC1992HMS8#TRPBF
LTC1992IMS8#TRPBFTR-ND、LTC1992IMS8#TRPBFCT-ND、LTC1992IMS8#TRPBFDKR-ND LTC1992IMS8#TRPBF
505-AD8131ARMZ-ND AD8131ARMZ
505-LT1990AHS8#PBF-ND LT1990AHS8#PBF
296-24593-5-ND THS4524IDBT
505-LT6600IS8-2.5#PBF-ND LT6600IS8-2.5#PBF
505-AD8475BRMZ-R7TR-ND、505-AD8475BRMZ-R7CT-ND、505-AD8475BRMZ-R7DKR-ND AD8475BRMZ-R7
LMH6881SQE/NOPBTR-ND、LMH6881SQE/NOPBCT-ND、LMH6881SQE/NOPBDKR-ND LMH6881SQE/NOPB
296-INA159AMDGKTEPTR-ND、296-INA159AMDGKTEPCT-ND、296-INA159AMDGKTEPDKR-ND INA159AMDGKTEP
LT6600CS8-10#PBF-ND LT6600CS8-10#PBF
2156-THS4141ID-ND、296-7556-5-ND THS4141ID
LT6375HMS#PBF-ND LT6375HMS#PBF
2156-THS4151ID-ND、296-10054-5-ND THS4151ID
296-18594-2-ND、296-18594-1-ND、296-18594-6-ND、2156-THS4513RGTT-ND THS4513RGTT
505-ADA4930-1YCPZ-R7TR-ND、505-ADA4930-1YCPZ-R7CT-ND、505-ADA4930-1YCPZ-R7DKR-ND ADA4930-1YCPZ-R7
296-44214-2-ND、296-44214-1-ND、296-44214-6-ND THS3215IRGVT
2156-THS4503IDGK-ND、296-16790-5-ND THS4503IDGK
296-12938-5-ND THS4503ID
LT1994MPDD#PBF-ND LT1994MPDD#PBF
505-LT6375AHMS#PBF-ND LT6375AHMS#PBF
296-13344-2-ND、296-13344-1-ND、296-13344-6-ND THS4150IDGNR
505-AD626ARZ-ND AD626ARZ
AD626ANZ-ND AD626ANZ
296-38535-2-ND、296-38535-1-ND、296-38535-6-ND LMH3401IRMST
296-49184-2-ND、296-49184-1-ND、296-49184-6-ND INA133UA/2K5
296-49185-2-ND、296-49185-1-ND、296-49185-6-ND INA143U/2K5
296-27986-2-ND、296-27986-1-ND、296-27986-6-ND INA152EA/250
296-41260-2-ND、296-41260-1-ND、296-41260-6-ND INA157U/2K5
296-46092-2-ND、296-46092-1-ND、296-46092-6-ND INA133U/2K5
INA157U-ND INA157U
AD8276ARMZ-RLTR-ND、AD8276ARMZ-RLCT-ND、AD8276ARMZ-RLDKR-ND AD8276ARMZ-RL
AD8278ARMZ-R7TR-ND、AD8278ARMZ-R7CT-ND、AD8278ARMZ-R7DKR-ND AD8278ARMZ-R7
296-THS4567IRUNRTR-ND、296-THS4567IRUNRCT-ND、296-THS4567IRUNRDKR-ND THS4567IRUNR
AD8278ARZ-ND AD8278ARZ
505-ADA4830-2WBCPZ-R7TR-ND、505-ADA4830-2WBCPZ-R7CT-ND、505-ADA4830-2WBCPZ-R7DKR-ND ADA4830-2WBCPZ-R7
AD8202YRZ-R7TR-ND、AD8202YRZ-R7CT-ND、AD8202YRZ-R7DKR-ND AD8202YRZ-R7
AD8202YRMZ-R7TR-ND、AD8202YRMZ-R7CT-ND、AD8202YRMZ-R7DKR-ND AD8202YRMZ-R7
505-AD8278BRMZ-ND AD8278BRMZ
505-AD8276BRZ-R7TR-ND、505-AD8276BRZ-R7CT-ND、505-AD8276BRZ-R7DKR-ND AD8276BRZ-R7
505-AD8276BRMZ-ND AD8276BRMZ
505-AD8276BRZ-ND AD8276BRZ
2156-THS4121CD-ND、296-10041-5-ND THS4121CD
505-AD8129ARMZ-ND AD8129ARMZ
505-AD8275ARMZ-ND AD8275ARMZ
505-AD8279ARZ-ND AD8279ARZ
AD8208WBRZ-ND AD8208WBRZ
LT1990IS8#TRPBFTR-ND、LT1990IS8#TRPBFCT-ND、LT1990IS8#TRPBFDKR-ND LT1990IS8#TRPBF
MAX4198EUA±ND MAX4198EUA+
MAX4198ESA±ND MAX4198ESA+
296-52756-2-ND、296-52756-1-ND、296-52756-6-ND THS4541IRUNT
LT1990IMS8-10#PBF-ND LT1990IMS8-10#PBF
LT6375IDF#PBF-ND LT6375IDF#PBF
2156-THS4504D-ND、296-15618-5-ND THS4504D
505-AD8131ARZ-REEL7TR-ND、505-AD8131ARZ-REEL7CT-ND、505-AD8131ARZ-REEL7DKR-ND AD8131ARZ-REEL7
296-15620-5-ND THS4505D
296-19324-2-ND、296-19324-1-ND、296-19324-6-ND、2156-THS4508RGTT-ND THS4508RGTT
AD8275BRMZ-R7TR-ND、AD8275BRMZ-R7CT-ND、AD8275BRMZ-R7DKR-ND AD8275BRMZ-R7
505-AD8275BRMZ-ND AD8275BRMZ
AD8279BRZ-ND AD8279BRZ
505-LT1990AIS8#TRPBFTR-ND、505-LT1990AIS8#TRPBFCT-ND、505-LT1990AIS8#TRPBFDKR-ND LT1990AIS8#TRPBF
AD8476BCPZ-R7TR-ND、AD8476BCPZ-R7CT-ND、AD8476BCPZ-R7DKR-ND AD8476BCPZ-R7
505-AD8475BRMZ-ND AD8475BRMZ
AD8133ACPZ-REEL7TR-ND、AD8133ACPZ-REEL7CT-ND、AD8133ACPZ-REEL7DKR-ND AD8133ACPZ-REEL7
505-ADA4950-1YCPZ-R7TR-ND、505-ADA4950-1YCPZ-R7CT-ND、505-ADA4950-1YCPZ-R7DKR-ND ADA4950-1YCPZ-R7
LT6600CS8-2.5#PBF-ND LT6600CS8-2.5#PBF
505-AD8351ACPZ-R7TR-ND、505-AD8351ACPZ-R7CT-ND、505-AD8351ACPZ-R7DKR-ND AD8351ACPZ-R7
161-LT6600CS8-15#PBF-ND LT6600CS8-15#PBF
LT6375HDF#PBF-ND LT6375HDF#PBF
LT6600IS8-5#PBF-ND LT6600IS8-5#PBF
505-LT6600IDF-10#PBF-ND LT6600IDF-10#PBF
LT6600IDF-2.5#PBF-ND LT6600IDF-2.5#PBF
296-19325-2-ND、296-19325-1-ND、296-19325-6-ND、2156-THS4511RGTT-ND THS4511RGTT
ADA4939-1YCPZ-R7TR-ND、ADA4939-1YCPZ-R7CT-ND、ADA4939-1YCPZ-R7DKR-ND ADA4939-1YCPZ-R7
LTC1992-2HMS8#PBF-ND LTC1992-2HMS8#PBF
505-LT6375AHDF#PBF-ND LT6375AHDF#PBF
LTC1992-10HMS8#PBF-ND LTC1992-10HMS8#PBF
LTC1992-5HMS8#PBF-ND LTC1992-5HMS8#PBF
2156-THS4151IDGN-ND、296-34224-5-ND THS4151IDGN
AD8206WYRZ-ND AD8206WYRZ
ADA4830-1BCPZ-R7TR-ND、ADA4830-1BCPZ-R7CT-ND、ADA4830-1BCPZ-R7DKR-ND ADA4830-1BCPZ-R7
ADA4830-1WBCPZ-R7TR-ND、ADA4830-1WBCPZ-R7CT-ND、ADA4830-1WBCPZ-R7DKR-ND ADA4830-1WBCPZ-R7
AD8202WYRZ-ND AD8202WYRZ
AD8203YRMZ-R7TR-ND、AD8203YRMZ-R7CT-ND、AD8203YRMZ-R7DKR-ND AD8203YRMZ-R7
AD8208WBRMZ-ND AD8208WBRMZ
2156-THS4141CD-ND、296-34218-5-ND THS4141CD
AD8205YRZ-RLTR-ND、AD8205YRZ-RLCT-ND、AD8205YRZ-RLDKR-ND AD8205YRZ-RL
505-AD8208WBRZ-R7TR-ND、505-AD8208WBRZ-R7CT-ND、505-AD8208WBRZ-R7DKR-ND AD8208WBRZ-R7
AD8209WBRMZ-RLTR-ND、AD8209WBRMZ-RLCT-ND、AD8209WBRMZ-RLDKR-ND AD8209WBRMZ-RL
505-AD8209AWBRMZ-R7TR-ND、505-AD8209AWBRMZ-R7CT-ND、505-AD8209AWBRMZ-R7DKR-ND AD8209AWBRMZ-R7
AD8209WBRMZ-R7TR-ND、AD8209WBRMZ-R7CT-ND、AD8209WBRMZ-R7DKR-ND AD8209WBRMZ-R7
AD8205WYRZ-R7TR-ND、AD8205WYRZ-R7CT-ND、AD8205WYRZ-R7DKR-ND AD8205WYRZ-R7
LT1990IS8-10#PBF-ND LT1990IS8-10#PBF
505-AD8205WHRZ-ND AD8205WHRZ
2156-THS4140CD-ND、296-34217-5-ND THS4140CD
2156-THS4140ID-ND、296-7555-5-ND THS4140ID
2156-THS4503CD-ND、296-34227-5-ND THS4503CD
505-AD8134ACPZ-R2TR-ND、505-AD8134ACPZ-R2CT-ND、505-AD8134ACPZ-R2DKR-ND AD8134ACPZ-R2
2156-THS4502CDGN-ND、296-34226-5-ND THS4502CDGN
2156-THS4141IDGN-ND、296-34219-5-ND THS4141IDGN
2156-THS4151CD-ND、296-34221-5-ND THS4151CD
2156-THS4151CDGK-ND、296-34222-5-ND THS4151CDGK
2156-THS4503CDGN-ND、296-34229-5-ND THS4503CDGN
2156-THS4151CDGN-ND、296-34223-5-ND THS4151CDGN
505-ADA4930-1SCPZ-EPR7TR-ND、505-ADA4930-1SCPZ-EPR7CT-ND、505-ADA4930-1SCPZ-EPR7DKR-ND ADA4930-1SCPZ-EPR7
ADA4930-1SCPZ-EPR2TR-ND、ADA4930-1SCPZ-EPR2CT-ND、ADA4930-1SCPZ-EPR2DKR-ND、2156-ADA4930-1SCPZ-EPR2-ND ADA4930-1SCPZ-EPR2
LT6600IS8-15#PBF-ND LT6600IS8-15#PBF
296-INA500BIDCKRTR-ND、296-INA500BIDCKRCT-ND、296-INA500BIDCKRDKR-ND INA500BIDCKR
296-INA500CIDCKRTR-ND、296-INA500CIDCKRCT-ND、296-INA500CIDCKRDKR-ND INA500CIDCKR
296-INA500BIDBVRTR-ND、296-INA500BIDBVRCT-ND、296-INA500BIDBVRDKR-ND INA500BIDBVR
296-INA500CIDBVRTR-ND、296-INA500CIDBVRCT-ND、296-INA500CIDBVRDKR-ND INA500CIDBVR
296-INA597IDRCTTR-ND、296-INA597IDRCTCT-ND、296-INA597IDRCTDKR-ND INA597IDRCT
296-INA592IDRCTTR-ND、296-INA592IDRCTCT-ND、296-INA592IDRCTDKR-ND INA592IDRCT
505-ADA4830-1BCPZ-R2TR-ND、505-ADA4830-1BCPZ-R2CT-ND、505-ADA4830-1BCPZ-R2DKR-ND ADA4830-1BCPZ-R2
505-LT6600CDF-2.5#PBF-ND LT6600CDF-2.5#PBF
505-AD8206WYRZ-R7TR-ND、505-AD8206WYRZ-R7CT-ND、505-AD8206WYRZ-R7DKR-ND AD8206WYRZ-R7
2156-THS4504DGN-ND、296-15619-5-ND THS4504DGN
505-ADA4940-1ARZ-RLTR-ND、505-ADA4940-1ARZ-RLCT-ND、505-ADA4940-1ARZ-RLDKR-ND ADA4940-1ARZ-RL
AD8279ARZ-RLTR-ND、AD8279ARZ-RLCT-ND、AD8279ARZ-RLDKR-ND AD8279ARZ-RL
175-MAX4199EUA±ND MAX4199EUA+
505-MAX4199ESA±ND MAX4199ESA+
2156-THS4120IDGN-ND、THS4120IDGN-ND THS4120IDGN
AD8209WHRMZ-ND AD8209WHRMZ
296-THS4509QRGTRQ1TR-ND、296-THS4509QRGTRQ1CT-ND、296-THS4509QRGTRQ1DKR-ND、2156-THS4509QRGTRQ1-ND THS4509QRGTRQ1
AD8134ACPZ-REEL7TR-ND、AD8134ACPZ-REEL7CT-ND、AD8134ACPZ-REEL7DKR-ND AD8134ACPZ-REEL7
296-THS4502IDGNRTR-ND、296-THS4502IDGNRCT-ND、296-THS4502IDGNRDKR-ND、2156-THS4502IDGNR-ND THS4502IDGNR
2156-CA3054-ND CA3054
2156-LMP8275MAX/NOPB-ND LMP8275MAX/NOPB
2156-LMP8275MA/NOPB-ND LMP8275MA/NOPB
2156-LMP8277MA/NOPB-ND LMP8277MA/NOPB
2156-LMP8275MAX-ND LMP8275MAX
2156-LMP8276MA-ND LMP8276MA
2156-LMP8276MA/NOPB-ND LMP8276MA/NOPB
2156-EL2142CS-T7-ND EL2142CS-T7
2156-EL2141CS-T7-ND EL2141CS-T7
AD8278ARZ-R7TR-ND、2156-AD8278ARZ-R7-ND AD8278ARZ-R7
2156-AD8200YR-REEL-ND AD8200YR-REEL
2156-AD8200YR-REEL7-ND AD8200YR-REEL7
2156-AD8202YRM-ND AD8202YRM
505-LT1994CDD#TRPBFTR-ND LT1994CDD#TRPBF
505-LT1990HS8#TRPBFTR-ND LT1990HS8#TRPBF
505-AD8209AWBRMZ-RLTR-ND AD8209AWBRMZ-RL
AD8202WYRMZ-RLTR-ND、2156-AD8202WYRMZ-RL-ND AD8202WYRMZ-RL
AD8208WBRMZ-RLTR-ND、2156-AD8208WBRMZ-RL-ND AD8208WBRMZ-RL
2156-LMH6550MM-ND LMH6550MM
2156-EL2141CS-ND EL2141CS
2156-EL2142CS-ND EL2142CS
AD8216WYRZ-R7TR-ND、2156-AD8216WYRZ-R7-ND AD8216WYRZ-R7
THS4121IDGKR-ND、2156-THS4121IDGKR-ND THS4121IDGKR
2156-THS4121ID-ND、296-10042-5-ND THS4121ID
2156-THS4120IDGK-ND、296-18846-5-ND THS4120IDGK
2156-THS4120CDGN-ND、296-34211-5-ND THS4120CDGN
2156-AD8390ACPZ-R2-ADTR-ND AD8390ACPZ-R2
AD8206WHRZ-RLTR-ND、2156-AD8206WHRZ-RL-ND AD8206WHRZ-RL
AD8208WHRMZ-RL-ND、2156-AD8208WHRMZ-RL-ND AD8208WHRMZ-RL
2156-AD8208WHRMZ-ND、AD8208WHRMZ-ND AD8208WHRMZ
AD8208WHRZ-RL-ND、2156-AD8208WHRZ-RL-505-ND AD8208WHRZ-RL
2156-THS4121IDGK-ND、296-17555-5-ND THS4121IDGK
2156-EL5173ISZ-T7-REN-ND EL5173ISZ-T7-REN
THS4505DGNR-ND、2156-THS4505DGNR-ND THS4505DGNR
2156-THS4504DGK-ND、296-16796-5-ND THS4504DGK
2156-THS4505DGK-ND、296-16791-5-ND THS4505DGK
THS4504DGNR-ND、2156-THS4504DGNR-ND THS4504DGNR
2156-THS4120ID-ND、296-11983-5-ND THS4120ID
505-ADA4932-1YCPZ-RLTR-ND ADA4932-1YCPZ-RL
2156-THS4121IDGN-ND、296-41106-5-ND THS4121IDGN
505-ADA4830-2BCPZ-R2TR-ND、505-ADA4830-2BCPZ-R2CT-ND、505-ADA4830-2BCPZ-R2DKR-ND ADA4830-2BCPZ-R2
505-LT6600CS8-2.5#TRPBFTR-ND LT6600CS8-2.5#TRPBF
2156-AD8476BCPZ-WP-ND、AD8476BCPZ-WP-ND AD8476BCPZ-WP
2156-THS4505DGN-ND、296-15621-5-ND THS4505DGN
2156-THS4130IDGKR-296-ND THS4130IDGKR
AD8133ACPZ-REEL-ND、2156-AD8133ACPZ-REEL-ND AD8133ACPZ-REEL
2156-AD8134ACP-R2-ND AD8134ACP-R2
MAX9627ATC+T-ND、2156-MAX9627ATC+T-ND MAX9627ATC+T
505-LT6600IS8-2.5#TRPBFTR-ND LT6600IS8-2.5#TRPBF
505-AD8202YRMZ-RLTR-ND、505-AD8202YRMZ-RLCT-ND AD8202YRMZ-RL
THS4120CD-ND THS4120CD
2156-LMH6550MA-TI-ND LMH6550MA-TI
2156-LMH6550MA-ND LMH6550MA
505-LTC1992-2CMS8#TRPBFTR-ND LTC1992-2CMS8#TRPBF
2156-MAX9627ATC±ND、MAX9627ATC±ND MAX9627ATC+
505-AD8129ARMZ-REEL7TR-ND、505-AD8129ARMZ-REEL7CT-ND AD8129ARMZ-REEL7
505-AD8202WYRZ-RLTR-ND、505-AD8202WYRZ-RLCT-ND AD8202WYRZ-RL
296-13343-2-ND、296-13343-1-ND、296-13343-6-ND、2156-THS4121IDGNR-ND THS4121IDGNR
505-AD8206WYRZ-RLTR-ND、505-AD8206WYRZ-RLCT-ND、2156-AD8206WYRZ-RL-ND AD8206WYRZ-RL
2156-THS4141IDGK-ND、296-16779-5-ND THS4141IDGK
2156-THS4140IDGK-ND、296-16778-5-ND THS4140IDGK
2156-THS4140CDGN-ND、THS4140CDGN-ND THS4140CDGN
2156-THS4501CD-ND、THS4501CD-ND THS4501CD
2156-THS4500IDGK-ND、296-16787-5-ND THS4500IDGK
2156-THS4500ID-ND、296-12935-5-ND THS4500ID
2156-THS4500CD-ND、THS4500CD-ND THS4500CD
2156-THS4501IDGK-ND、296-16788-5-ND THS4501IDGK
THS4501IDR-ND、2156-THS4501IDR-ND THS4501IDR
2156-THS4501CDGN-ND、THS4501CDGN-ND THS4501CDGN
296-49271-2-ND、296-49271-1-ND、296-49271-6-ND、2156-THS4509RGTR-ND THS4509RGTR
THS4503IDGNR-ND、2156-THS4503IDGNR-ND THS4503IDGNR
THS4502CDGNR-ND、2156-THS4502CDGNR-ND THS4502CDGNR
THS4502IDR-ND、2156-THS4502IDR-ND THS4502IDR
2156-THS4502IDGK-ND、296-16789-5-ND THS4502IDGK
2156-THS4503CDGK-ND、296-34228-5-ND THS4503CDGK
2156-THS4502CD-ND、296-34225-5-ND THS4502CD
2156-THS4141CDGN-ND、THS4141CDGN-ND THS4141CDGN
2156-THS4140IDGN-ND、THS4140IDGN-ND THS4140IDGN
2156-THS4501ID-ND、296-12936-5-ND THS4501ID
2156-THS4151IDGK-ND、296-16781-5-ND THS4151IDGK
2156-THS4150ID-ND、296-10052-5-ND THS4150ID
2156-AD815AY-ND AD815AY
2156-AD815AVR-ND AD815AVR
2156-AD815AYS-ND AD815AYS
296-44259-2-ND、296-44259-1-ND、296-44259-6-ND INA106U/2K5
2156-THS4502ID-ND、296-12937-5-ND THS4502ID
2156-THS4150CD-ND、296-34220-5-ND THS4150CD
296-10049-2-ND、296-10049-1-ND、296-10049-6-ND、2156-THS4140IDGNR-ND THS4140IDGNR
296-12302-2-ND、296-12302-1-ND、296-12302-6-ND、2156-THS4141IDGNR-ND THS4141IDGNR
2156-THS4150CDGN-ND、THS4150CDGN-ND THS4150CDGN
2156-THS4150IDGN-ND、THS4150IDGN-ND THS4150IDGN
505-LT6600IS8-5#TRPBFTR-ND、505-LT6600IS8-5#TRPBFCT-ND、505-LT6600IS8-5#TRPBFDKR-ND LT6600IS8-5#TRPBF
296-28262-2-ND、296-28262-1-ND、296-28262-6-ND、2156-THS4503CDGNR-ND THS4503CDGNR
505-AD8133ACPZ-R2TR-ND、505-AD8133ACPZ-R2CT-ND、505-AD8133ACPZ-R2DKR-ND AD8133ACPZ-R2
296-12303-2-ND、296-12303-1-ND、296-12303-6-ND、2156-THS4151IDGNR-ND THS4151IDGNR
296-43610-2-ND、296-43610-1-ND、296-43610-6-ND THS4524MDBTREP
2156-AMP03BJ/883C-ND AMP03BJ/883C
296-19510-2-ND、296-19510-1-ND、296-19510-6-ND、2156-THS4503MDGNREP-ND THS4503MDGNREP
2156-INA105AM-ND、INA105AM-ND INA105AM
2156-INA105BM-ND、INA105BM-ND INA105BM
2156-CA3049T-ND CA3049T
2156-EL5371IUZ-1833-ND EL5371IUZ
2156-LMH6881SQ/NOPB-ND LMH6881SQ/NOPB
ISL55210IRTZ-ND ISL55210IRTZ
505-ADA4940-1ACPZ-R2TR-ND、505-ADA4940-1ACPZ-R2CT-ND、505-ADA4940-1ACPZ-R2DKR-ND ADA4940-1ACPZ-R2
505-LTC1992-10IMS8#PBF-ND LTC1992-10IMS8#PBF
505-LTC1992-1HMS8#PBF-ND LTC1992-1HMS8#PBF
LTC1992-2IMS8#PBF-ND LTC1992-2IMS8#PBF
296-INA597IDTTR-ND、296-INA597IDTCT-ND、296-INA597IDTDKR-ND INA597IDT
505-LT6600CS8-20#PBF-ND LT6600CS8-20#PBF
LT6600CS8-5#PBF-ND LT6600CS8-5#PBF
LTC1992-10CMS8#PBF-ND LTC1992-10CMS8#PBF
AD626BNZ-ND AD626BNZ
296-49501-ND THS4521SHKJ
505-AD8202WYRMZ-ND AD8202WYRMZ
AD8203YRMZ-ND AD8203YRMZ
505-AD8209WBRMZ-ND AD8209WBRMZ
AD8209AWBRMZ-ND AD8209AWBRMZ
296-34212-5-ND THS4121CDGK
AD8216WYRZ-ND AD8216WYRZ
AD8205WYRZ-ND AD8205WYRZ
AD8475ACPZ-WP-ND AD8475ACPZ-WP
2156-THS4502IDGN-ND、296-13047-5-ND THS4502IDGN
505-AD8476ACPZ-WP-ND AD8476ACPZ-WP
505-LT6600CDF-10#PBF-ND LT6600CDF-10#PBF
505-LTC1992-5CMS8#PBF-ND LTC1992-5CMS8#PBF
505-AD8206WHRZ-ND AD8206WHRZ
505-AD8208WHRZ-ND AD8208WHRZ
505-LTC1992-5IMS8#PBF-ND LTC1992-5IMS8#PBF
AD8208WBRMZ-R7TR-ND、2156-AD8208WBRMZ-R7-ND AD8208WBRMZ-R7
2156-THS4509RGTT-296-ND THS4509RGTT
2156-THS4150IDGNG4-TI-ND THS4150IDGNG4
2156-5962-9563901MGA-ND 5962-9563901MGA
2156-5962-0722301VFA-ND 5962-0722301VFA
505-AD8131ARZ-ND AD8131ARZ
296-13045-5-ND THS4500IDGN
MCP6D11-E/MG-ND MCP6D11-E/MG
5503-TPA9363-SO1RTR-ND、5503-TPA9363-SO1RCT-ND、5503-TPA9363-SO1RDKR-ND TPA9363-SO1R
5503-TPA9152-SO1RTR-ND、5503-TPA9152-SO1RCT-ND、5503-TPA9152-SO1RDKR-ND TPA9152-SO1R
LTC1992-2HMS8#TRPBF-ND、505-LTC1992-2HMS8#TRPBFCT-ND、505-LTC1992-2HMS8#TRPBFDKR-ND LTC1992-2HMS8#TRPBF
5503-TPA9151B-SO1RTR-ND、5503-TPA9151B-SO1RCT-ND、5503-TPA9151B-SO1RDKR-ND TPA9151B-SO1R
2129-NJM2794V-TE1TR-ND NJM2794V-TE1
2129-NJM2794RB2-TE1TR-ND NJM2794RB2-TE1
296-INA597IDRCRTR-ND INA597IDRCR
AD8278ARMZ-RLTR-ND AD8278ARMZ-RL
AD8276ARZ-RLTR-ND AD8276ARZ-RL
296-INA592IDRCRTR-ND INA592IDRCR
505-AD8390AACPZ-RLTR-ND AD8390AACPZ-RL
AD8202YRZ-RLTR-ND AD8202YRZ-RL
AD8276BRMZ-RLTR-ND AD8276BRMZ-RL
AD8276BRZ-RLTR-ND AD8276BRZ-RL
AD8278BRMZ-RLTR-ND AD8278BRMZ-RL
AD8129ARZ-REELTR-ND AD8129ARZ-REEL
AD8216YRZ-RLTR-ND AD8216YRZ-RL
AD8275ARMZ-RLTR-ND AD8275ARMZ-RL
AD8208WBRZ-RLTR-ND AD8208WBRZ-RL
AD8279ARZ-R7TR-ND AD8279ARZ-R7
AD8216WYRZ-RLTR-ND AD8216WYRZ-RL
296-INA157UA/2K5TR-ND、296-INA157UA/2K5CT-ND、296-INA157UA/2K5DKR-ND INA157UA/2K5
AD8205WYRZ-RLTR-ND AD8205WYRZ-RL
505-MAX4199ESA+TTR-ND MAX4199ESA+T
296-THS4531AIDGKRTR-ND、296-THS4531AIDGKRCT-ND、296-THS4531AIDGKRDKR-ND THS4531AIDGKR
296-THS4531AIDRTR-ND、296-THS4531AIDRCT-ND、296-THS4531AIDRDKR-ND THS4531AIDR
MAX4198ESA+T-ND MAX4198ESA+T
LT1990IMS8-10#TRPBF-ND LT1990IMS8-10#TRPBF
LT1990IS8-10#TRPBF-ND LT1990IS8-10#TRPBF
AD8475ARMZ-RLTR-ND AD8475ARMZ-RL
AD8475ACPZ-RL-ND AD8475ACPZ-RL
AD8476ACPZ-RL-ND AD8476ACPZ-RL
THS4121CDGKR-ND THS4121CDGKR
AD8131ARMZ-REELTR-ND AD8131ARMZ-REEL
THS4541IRGTR-ND THS4541IRGTR
AD8209WHRMZ-RL-ND AD8209WHRMZ-RL
AD8279BRZ-R7TR-ND AD8279BRZ-R7
AD8279BRZ-RLTR-ND AD8279BRZ-RL
LT1990AHS8#TRPBF-ND LT1990AHS8#TRPBF
EL5378IUZ-T13-ND EL5378IUZ-T13
THS4504DR-ND THS4504DR
AD8476BRMZ-RLTR-ND AD8476BRMZ-RL
AD8476BCPZ-RL-ND AD8476BCPZ-RL
AD8205WHRZ-RLTR-ND AD8205WHRZ-RL
LT6375IMS#TRPBF-ND LT6375IMS#TRPBF
AD8134ACPZ-REEL-ND AD8134ACPZ-REEL
AD8475BRMZ-RLTR-ND AD8475BRMZ-RL
EL5378IUZ-ND EL5378IUZ
LT6375IDF#TRPBF-ND LT6375IDF#TRPBF
296-THS4532IPWRTR-ND、296-THS4532IPWRCT-ND、296-THS4532IPWRDKR-ND THS4532IPWR
ADA4950-1YCPZ-RL-ND ADA4950-1YCPZ-RL
THS4131IDGKR-ND THS4131IDGKR
THS4131IDR-ND THS4131IDR
EL5378IUZ-T7TR-ND EL5378IUZ-T7
THS4130IDGKR-ND THS4130IDGKR
THS4130IDR-ND THS4130IDR
LMH6881SQX/NOPB-ND LMH6881SQX/NOPB
MAX9626ATC+T-ND MAX9626ATC+T
LT6600CS8-5#TRPBF-ND LT6600CS8-5#TRPBF
LT6600CS8-10#TRPBF-ND LT6600CS8-10#TRPBF
LT6600CDF-10#TRPBF-ND LT6600CDF-10#TRPBF
505-AD8479ARZ-ND AD8479ARZ
505-AD8479ARZ-RLTR-ND、505-AD8479ARZ-RLCT-ND、505-AD8479ARZ-RLDKR-ND AD8479ARZ-RL
505-AD8479BRZ-ND AD8479BRZ
505-AD8479TRZ-EP-ND AD8479TRZ-EP
505-AD8479BRZ-RLTR-ND AD8479BRZ-RL
505-AD8479TRZ-EP-R7TR-ND AD8479TRZ-EP-R7




オリジナル・ソース(English)