ポテンショメータとは何でしょうか?
ポテンショメータは、可変抵抗器やトリマとしても知られ、3つの端子を持つ抵抗部品です。これらの端子のうち2つは、抵抗材料の全長にわたって接続されており、摺動子として知られる中央の端子は、この抵抗体をスライドします。このスライド動作により、ポテンショメータは摺動子と他の2つの端子間の抵抗を可変にすることができます。
抵抗体全体の合計抵抗は変化しませんが、摺動子と各端子間の抵抗は、ゼロオームからポテンショメータの全抵抗の定格値まで変化させることができます。これらは通常、炭素被膜、金属線(巻線)、薄膜、サーメット(セラミックと金属の混合)などの材料で構成されています。

ポテンショメータの材料
炭素被膜のポテンショメータは、低コストの材料で作られているため、一般的に安定性が低く、調整中に摺動ノイズが発生することがあります。巻線ポテンショメータは、高電力処理と安定性を提供する一方で、滑らかな出力が得られず、摺動子が巻線間を移動するために摺動ノイズが発生する可能性があります。
薄膜トリマは、絶縁基板上に蒸着された抵抗層が特徴で、高精度で安定した抵抗調整が可能です。そのコンパクトなサイズと低ノイズは、正確な制御と長期的な信頼性を必要とするアプリケーションに最適です。サーメットは厚膜セラミック金属とも呼ばれ、セラミック、ガラス、貴金属の粒子を高温で焼成して作られます。このため、サーメットは広い抵抗値範囲を維持しながら、優れた温度特性と耐熱性を有しています。サーメットタイプは、摺動ノイズが最も少なく、最も高精度です。
トリマポテンショメータの種類
トリマポテンショメータには、一般的に開放型、防塵型、密閉型の3種類があります。密閉型は、防塵、防湿、不正改造防止、(フロー)はんだ付けや洗浄工程に対する保護など、優れた環境特性を備えています。
CT6シリーズサーメットトリマポテンショメータの内部構造
SM42/SM43シリーズサーメットトリマポテンショメータの内部構造
ポテンショメータのアプリケーション
ポテンショメータは、分圧器(VDB:Voltage Divider Bias)として、または電流制御用の可変抵抗(レオスタット)として、2つの方法のいずれかで使用することができます。
分圧器
分圧器は、抵抗素子全体(端子1と端子3)にわたって電圧を降下させ、摺動子(2)はグランド(1)またはプラス(3)を基準に電圧を「分圧」します。これにより、摺動子の位置に応じて電圧出力を調整することができます。12Vが印加され、摺動子が中央の位置にある場合、出力電圧はその半分、つまり6Vになります。
また、出力電圧(Vout)は以下の式で計算できます。
V_{Out} = V_{In} \left ( \frac{R_{Wiper}}{R_{Total}} \right)
分圧回路は、電子システムの最適化に使用される汎用的な構成です。電源の出力電圧を調整したり、センサの 感度調整や圧力センサのゼロ出力とスパン出力の校正に使用されます。
電流制御
電流制御用の可変抵抗レオスタットとして使用する場合は、1番端子または3番端子と中央の摺動子端子の2つの端子のみを使用します。
摺動子の位置を調整することで、接続された端子の抵抗値と摺動子端子の抵抗値を変化させることができます。この調整によって回路内の抵抗値が変化し、これにより電流の制御が可能になります。この方法は、LEDの輝度調整や小型モータの回転数制御など、抵抗値の微調整が必要な用途に有用です。
ポテンショメータをレオスタットとして使用すると、摺動子が抵抗体に沿って移動する際にオープンとなる可能性があるため、ポテンショメータは分圧器として使用する方が適している場合があります。この構成では、許容電力も摺動子の位置に比例して減少します。摺動子が中央の位置にある場合、ポテンショメータの総許容電力は定格の半分になります。
技術的なヒント: 多回転ポテンショメータは、抵抗値の分解能がより細かいため、精密な調整が必要なアプリケーションに最適です。
技術的なヒント: 複数接点の摺動子を使用するトリマポテンショメータは、摺動子ノイズを低減するのに有効です。
ポテンショメータの種類
関連するリンク
- 分圧器の基礎
- 3つ以上の抵抗による分圧計算
- Click Here for all DigiKey Potentiometers & Accessories
- Nidec Components Trimmer Potentiometer Training Module
CT6/SM42/SM43シリーズの品番
563-CT-6EP102-ND
563-CT-6EP502-ND
563-CT-6EP103-ND
563-CT-6EP203-ND
563-CT-6EP503-ND
SM-42TW502TR-ND、SM-42TW502CT-ND、SM-42TW502DKR-ND
SM-42TA104TR-ND、SM-42TA104CT-ND、SM-42TA104DKR-ND
SM-42TW101TR-ND、SM-42TW101CT-ND、SM-42TW101DKR-ND
SM-42TW103TR-ND、SM-42TW103CT-ND、SM-42TW103DKR-ND
SM-42TA502TR-ND、SM-42TA502CT-ND、SM-42TA502DKR-ND
SM-42TW503TR-ND、SM-42TW503CT-ND、SM-42TW503DKR-ND
SM-42TW202TR-ND、SM-42TW202CT-ND、SM-42TW202DKR-ND
SM-42TA203TR-ND、SM-42TA203CT-ND、SM-42TA203DKR-ND
SM-42TW204TR-ND、SM-42TW204CT-ND、SM-42TW204DKR-ND
563-CT-6EX502-ND
563-CT-6EP202-ND
563-CT-6EP104-ND
563-CT-6EW102-ND
563-CT-6ER103-ND
563-CT-6EP201-ND
563-CT-6EP500-ND
563-CT-6EX501-ND
563-CT-6EP501-ND
563-CT-6EX103-ND
563-CT-6EP105-ND
563-CT-6EP205-ND
563-CT-6EX104-ND
563-CT-6EP204-ND
563-CT-6EP101-ND
563-CT-6EP504-ND
SM-43TW103TR-ND、SM-43TW103CT-ND、SM-43TW103DKR-ND
SM-42TX104TR-ND、SM-42TX104CT-ND、SM-42TX104DKR-ND
SM-42TW104TR-ND、SM-42TW104CT-ND、SM-42TW104DKR-ND
SM-42TW102TR-ND、SM-42TW102CT-ND、SM-42TW102DKR-ND
SM-42TW201TR-ND、SM-42TW201CT-ND、SM-42TW201DKR-ND
SM-42TA103TR-ND、SM-42TA103CT-ND、SM-42TA103DKR-ND
SM-42TA102TR-ND、SM-42TA102CT-ND、SM-42TA102DKR-ND
SM-42TX502TR-ND、SM-42TX502CT-ND、SM-42TX502DKR-ND
SM-42TX102TR-ND、SM-42TX102CT-ND、SM-42TX102DKR-ND
SM-42TX103TR-ND、SM-42TX103CT-ND、SM-42TX103DKR-ND
SM-42TW203TR-ND、SM-42TW203CT-ND、SM-42TW203DKR-ND
SM-42TA101TR-ND、SM-42TA101CT-ND、SM-42TA101DKR-ND
SM-42TW501TR-ND、SM-42TW501CT-ND、SM-42TW501DKR-ND
SM-42TW504TR-ND、SM-42TW504CT-ND、SM-42TW504DKR-ND
SM-42TX203TR-ND、SM-42TX203CT-ND、SM-42TX203DKR-ND
SM-42TX202TR-ND、SM-42TX202CT-ND、SM-42TX202DKR-ND
563-CT-6EW103-ND
563-CT-6ER503-ND
563-CT-6ER504-ND
563-CT-6EW204-ND
563-CT-6ER202-ND
563-CT-6EX101-ND
563-CT-6EX203-ND
563-CT-6ER502-ND
563-CT-6EX503-ND
563-CT-6EW202-ND
563-CT-6EW104-ND
563-CT-6EX102-ND
563-CT-6EW501-ND
563-CT-6ER102-ND
563-CT-6EX202-ND
563-CT-6ER101-ND
563-CT-6ER104-ND
563-CT-6ER203-ND
563-CT-6ER501-ND
563-CT-6EW105-ND
563-CT-6EW500-ND
SM-43TW502TR-ND、SM-43TW502CT-ND、SM-43TW502DKR-ND
SM-43TW202TR-ND、SM-43TW202CT-ND、SM-43TW202DKR-ND
SM-43TW104TR-ND、SM-43TW104CT-ND、SM-43TW104DKR-ND
SM-43TW503TR-ND、SM-43TW503CT-ND、SM-43TW503DKR-ND
SM-43TW102TR-ND、SM-43TW102CT-ND、SM-43TW102DKR-ND
SM-43TW203TR-ND、SM-43TW203CT-ND、SM-43TW203DKR-ND
SM-42TX501TR-ND、SM-42TX501CT-ND、SM-42TX501DKR-ND
SM-42TW500TR-ND、SM-42TW500CT-ND、SM-42TW500DKR-ND
SM-42TA503TR-ND、SM-42TA503CT-ND、SM-42TA503DKR-ND
SM-42TA202TR-ND、SM-42TA202CT-ND、SM-42TA202DKR-ND
SM-42TA204TR-ND、SM-42TA204CT-ND、SM-42TA204DKR-ND
SM-42TA501TR-ND、SM-42TA501CT-ND、SM-42TA501DKR-ND
SM-42TA504TR-ND、SM-42TA504CT-ND、SM-42TA504DKR-ND
SM-42TX500TR-ND、SM-42TX500CT-ND、SM-42TX500DKR-ND
SM-42TX503TR-ND、SM-42TX503CT-ND、SM-42TX503DKR-ND
SM-42TW105TR-ND、SM-42TW105CT-ND、SM-42TW105DKR-ND
SM-43TW101TR-ND、SM-43TW101CT-ND、SM-43TW101DKR-ND
SM-43TW501TR-ND、SM-43TW501CT-ND、SM-43TW501DKR-ND
SM-42TX105TR-ND、SM-42TX105CT-ND、SM-42TX105DKR-ND
563-CT-6EW203-ND
563-CT-6ES102-ND
SM-42TA105TR-ND、SM-42TA105CT-ND、SM-42TA105DKR-ND
563-CT-6ER105-ND
SM-42TW205TR-ND、SM-42TW205CT-ND、SM-42TW205DKR-ND
563-CT-6EP254-ND
563-CT-6EP253-ND
563-CT-6ETH100TB-ND
563-CT-6ETH101TB-ND
563-CT-6ETH102TB-ND
563-CT-6ETH104TB-ND
563-CT-6ETH105TB-ND
563-CT-6ETH200TB-ND
563-CT-6ETH201TB-ND
563-CT-6ETH202TB-ND
563-CT-6ETH203TB-ND
563-CT-6ETH204TB-ND
563-CT-6ETH205TB-ND
563-CT-6ETH500TB-ND
563-CT-6ETH501TB-ND
563-CT-6ETH502TB-ND
563-CT-6ETH503TB-ND
563-CT-6ETH504TB-ND
563-CT-6ETP100TB-ND
563-CT-6ETP101TB-ND
563-CT-6ETP102TB-ND
563-CT-6ETP104TB-ND
563-CT-6ETP105TB-ND
563-CT-6ETP200TB-ND
563-CT-6ETP201TB-ND
563-CT-6ETP202TB-ND
563-CT-6ETP203TB-ND
563-CT-6ETP204TB-ND
563-CT-6ETP205TB-ND
563-CT-6ETP500TB-ND
563-CT-6ETP501TB-ND
563-CT-6ETP502TB-ND
563-CT-6ETP503TB-ND
563-CT-6ETP504TB-ND
563-CT-6ETV100TB-ND
563-CT-6ETV101TB-ND
563-CT-6ETV102TB-ND
563-CT-6ETV103TB-ND
563-CT-6ETV104TB-ND
563-CT-6ETV105TB-ND
563-CT-6ETV200TB-ND
563-CT-6ETV201TB-ND
563-CT-6ETV202TB-ND
563-CT-6ETV203TB-ND
563-CT-6ETV204TB-ND
563-CT-6ETV205TB-ND
563-CT-6ETV500TB-ND
563-CT-6ETV501TB-ND
563-CT-6ETV502TB-ND
563-CT-6ETV503TB-ND
563-CT-6ETV504TB-ND
563-CT-6ETH103TB-ND
563-CT-6ETP103TB-ND
563-CT-6EMS504-ND
563-CT-6EH503-ND
563-CT-6EN502-ND
563-CT-6EV100-ND
563-CT-6ER201-ND
563-CT-6ER204-ND
563-CT-6ER205-ND
563-CT-6ER500-ND
563-CT-6EW101-ND
563-CT-6EW201-ND
563-CT-6EW205-ND
563-CT-6EW502-ND
563-CT-6EW503-ND
563-CT-6EW504-ND
563-CT-6EX105-ND
563-CT-6EX201-ND
563-CT-6EX204-ND
563-CT-6EX205-ND
563-CT-6EX500-ND
563-CT-6EX504-ND
563-CT-6EH100-ND
563-CT-6EH101-ND
563-CT-6EH102-ND
563-CT-6EH103-ND
563-CT-6EH104-ND
563-CT-6EH105-ND
563-CT-6EH200-ND
563-CT-6EH201-ND
563-CT-6EH202-ND
563-CT-6EH203-ND
563-CT-6EH204-ND
563-CT-6EH205-ND
563-CT-6EH500-ND
563-CT-6EH501-ND
563-CT-6EH502-ND
563-CT-6EH504-ND
563-CT-6EN100-ND
563-CT-6EN101-ND
563-CT-6EN102-ND
563-CT-6EN103-ND
563-CT-6EN104-ND
563-CT-6EN105-ND
563-CT-6EN200-ND
563-CT-6EN201-ND
563-CT-6EN202-ND
563-CT-6EN203-ND
563-CT-6EN204-ND
563-CT-6EN205-ND
563-CT-6EN500-ND
563-CT-6EN501-ND
563-CT-6EN503-ND
563-CT-6EN504-ND
563-CT-6ES100-ND
563-CT-6ES101-ND
563-CT-6ES103-ND
563-CT-6ES104-ND
563-CT-6ES105-ND
563-CT-6ES200-ND
563-CT-6ES201-ND
563-CT-6ES202-ND
563-CT-6ES203-ND
563-CT-6ES204-ND
563-CT-6ES205-ND
563-CT-6ES500-ND
563-CT-6ES501-ND
563-CT-6ES502-ND
563-CT-6ES503-ND
563-CT-6ES504-ND
563-CT-6EV101-ND
563-CT-6EV102-ND
563-CT-6EV103-ND
563-CT-6EV104-ND
563-CT-6EV105-ND
563-CT-6EV200-ND
563-CT-6EV201-ND
563-CT-6EV202-ND
563-CT-6EV203-ND
563-CT-6EV204-ND
563-CT-6EV205-ND
563-CT-6EV500-ND
563-CT-6EV501-ND
563-CT-6EV502-ND
563-CT-6EV503-ND
563-CT-6EV504-ND
563-CT-6EP100-ND
563-CT-6EP200-ND
563-CT-6EW100-ND
563-CT-6EW200-ND
563-CT-6EX100-ND
563-CT-6EX200-ND
563-CT-6ER100-ND
563-CT-6ER200-ND
563-CT-6EMP105-ND
563-CT-6EMP203-ND
563-CT-6EMP101-ND
563-CT-6EMP201-ND
563-CT-6EMP100-ND
563-CT-6EMS103-ND
563-CT-6EMP200-ND
563-CT-6EMS500-ND
563-CT-6EMP205-ND
563-CT-6EMS200-ND
563-CT-6EMP102-ND
563-CT-6EMP202-ND
563-CT-6EMS100-ND
563-CT-6EMP501-ND
563-CT-6EMP204-ND
563-CT-6EMS203-ND
563-CT-6EMS501-ND
563-CT-6EMS204-ND
563-CT-6EMP500-ND
563-CT-6EMS105-ND
563-CT-6EMS202-ND
563-CT-6EMS205-ND
563-CT-6EMP103-ND
563-CT-6EMS502-ND
563-CT-6EMS102-ND
563-CT-6EMS101-ND
563-CT-6EMS503-ND
563-CT-6EMS201-ND
563-CT-6EMP104-ND
563-CT-6EMP504-ND
563-CT-6EMP502-ND
563-CT-6EMS104-ND
563-CT-6EMP503-ND
563-CT-6ETV204-00TB-ND
563-CT-6ETV105-00TB-ND
563-CT-6ETV102-00TB-ND
563-CT-6ETV205-00TB-ND
563-CT-6ETV200-00TB-ND
563-CT-6ETV201-00TB-ND
563-CT-6ETV104-00TB-ND
563-CT-6ETV100-00TB-ND
563-CT-6ETV500-00TB-ND
563-CT-6ETV203-00TB-ND
563-CT-6ETV502-00TB-ND
563-CT-6ETV503-00TB-ND
563-CT-6ETV501-00TB-ND
563-CT-6ETV101-00TB-ND
563-CT-6ETV504-00TB-ND
563-CT-6ETV202-00TB-ND
563-CT-6ETV103-00TB-ND
563-CT-6EF100-ND
563-CT-6EF101-ND
563-CT-6EF102-ND
563-CT-6EF103-ND
563-CT-6EF104-ND
563-CT-6EF105-ND
563-CT-6EF200-ND
563-CT-6EF201-ND
563-CT-6EF202-ND
563-CT-6EF203-ND
563-CT-6EF204-ND
563-CT-6EF205-ND
563-CT-6EF500-ND
563-CT-6EF501-ND
563-CT-6EF502-ND
563-CT-6EF503-ND
563-CT-6EF504-ND
SM-43TA202TR-ND
SM-43TB202-ND
SM-43TA101TR-ND
SM-43TA201TR-ND
SM-43TA501TR-ND
SM-43TA102TR-ND
SM-43TA502TR-ND
SM-43TA103TR-ND
SM-43TA203TR-ND
SM-43TA503TR-ND
SM-43TA204TR-ND
SM-43TA504TR-ND
SM-43TA105TR-ND
SM-43TW201TR-ND
SM-43TW204TR-ND
SM-43TW105TR-ND
SM-43TA100-ND
SM-43TA200-ND
SM-43TA500-ND
SM-43TA205-ND
SM-43TW100-ND
SM-43TW200-ND
SM-43TW500-ND
SM-43TW205-ND
SM-43TB100-ND
SM-43TB200-ND
SM-43TB500-ND
SM-43TB101-ND
SM-43TB201-ND
SM-43TB501-ND
SM-43TB102-ND
SM-43TB502-ND
SM-43TB103-ND
SM-43TB203-ND
SM-43TB503-ND
SM-43TB104-ND
SM-43TB204-ND
SM-43TB504-ND
SM-43TB105-ND
SM-43TB205-ND
SM-42TA100TR-ND
SM-42TA200TR-ND
SM-42TA205TR-ND
SM-42TB100TR-ND
SM-42TB200TR-ND
SM-42TB500TR-ND
SM-42TB101TR-ND
SM-42TB201TR-ND
SM-42TB501TR-ND
SM-42TB102TR-ND
SM-42TB202TR-ND
SM-42TB502TR-ND
SM-42TB103TR-ND
SM-42TB203TR-ND
SM-42TB503TR-ND
SM-42TB104TR-ND
SM-42TB204TR-ND
SM-42TB504TR-ND
SM-42TB105TR-ND
SM-42TB205TR-ND
SM-43TX100-ND
SM-43TX200-ND
SM-43TX500-ND
SM-43TX101-ND
SM-43TX201-ND
SM-43TX501-ND
SM-43TX102-ND
SM-43TX202-ND
SM-43TX502-ND
SM-43TX103-ND
SM-43TX203-ND
SM-43TX503-ND
SM-43TX104-ND
SM-43TX204-ND
SM-43TX504-ND
SM-43TX105-ND
SM-43TX205-ND
SM-42TW100TR-ND
SM-42TW200TR-ND
SM-42TX100TR-ND
SM-42TX200TR-ND
SM-42TX201TR-ND
SM-42TX204TR-ND
SM-42TX504TR-ND
SM-42TX205TR-ND
SM-43TA104TR-ND、SM-43TA104CT-ND、SM-43TA104DKR-ND
SM-43TW504TR-ND、SM-43TW504CT-ND、SM-43TW504DKR-ND
SM-42TA500TR-ND、SM-42TA500CT-ND、SM-42TA500DKR-ND
SM-42TA201TR-ND、SM-42TA201CT-ND、SM-42TA201DKR-ND
SM-42TX101TR-ND、SM-42TX101CT-ND、SM-42TX101DKR-ND
CT-6EP102
CT-6EP502
CT-6EP103
CT-6EP203
CT-6EP503
SM-42TW502
SM-42TA104
SM-42TW101
SM-42TW103
SM-42TA502
SM-42TW503
SM-42TW202
SM-42TA203
SM-42TW204
CT-6EX502
CT-6EP202
CT-6EP104
CT-6EW102
CT-6ER103
CT-6EP201
CT-6EP500
CT-6EX501
CT-6EP501
CT-6EX103
CT-6EP105
CT-6EP205
CT-6EX104
CT-6EP204
CT-6EP101
CT-6EP504
SM-43TW103
SM-42TX104
SM-42TW104
SM-42TW102
SM-42TW201
SM-42TA103
SM-42TA102
SM-42TX502
SM-42TX102
SM-42TX103
SM-42TW203
SM-42TA101
SM-42TW501
SM-42TW504
SM-42TX203
SM-42TX202
CT-6EW103
CT-6ER503
CT-6ER504
CT-6EW204
CT-6ER202
CT-6EX101
CT-6EX203
CT-6ER502
CT-6EX503
CT-6EW202
CT-6EW104
CT-6EX102
CT-6EW501
CT-6ER102
CT-6EX202
CT-6ER101
CT-6ER104
CT-6ER203
CT-6ER501
CT-6EW105
CT-6EW500
SM-43TW502
SM-43TW202
SM-43TW104
SM-43TW503
SM-43TW102
SM-43TW203
SM-42TX501
SM-42TW500
SM-42TA503
SM-42TA202
SM-42TA204
SM-42TA501
SM-42TA504
SM-42TX500
SM-42TX503
SM-42TW105
SM-43TW101
SM-43TW501
SM-42TX105
CT-6EW203
CT-6ES102
SM-42TA105
CT-6ER105
SM-42TW205
CT-6EP254
CT-6EP253
CT-6ETH100
CT-6ETH101
CT-6ETH102
CT-6ETH104
CT-6ETH105
CT-6ETH200
CT-6ETH201
CT-6ETH202
CT-6ETH203
CT-6ETH204
CT-6ETH205
CT-6ETH500
CT-6ETH501
CT-6ETH502
CT-6ETH503
CT-6ETH504
CT-6ETP100
CT-6ETP101
CT-6ETP102
CT-6ETP104
CT-6ETP105
CT-6ETP200
CT-6ETP201
CT-6ETP202
CT-6ETP203
CT-6ETP204
CT-6ETP205
CT-6ETP500
CT-6ETP501
CT-6ETP502
CT-6ETP503
CT-6ETP504
CT-6ETV100
CT-6ETV101
CT-6ETV102
CT-6ETV103
CT-6ETV104
CT-6ETV105
CT-6ETV200
CT-6ETV201
CT-6ETV202
CT-6ETV203
CT-6ETV204
CT-6ETV205
CT-6ETV500
CT-6ETV501
CT-6ETV502
CT-6ETV503
CT-6ETV504
CT-6ETH103
CT-6ETP103
CT-6EMS504
CT-6EH503
CT-6EN502
CT-6EV100
CT-6ER201
CT-6ER204
CT-6ER205
CT-6ER500
CT-6EW101
CT-6EW201
CT-6EW205
CT-6EW502
CT-6EW503
CT-6EW504
CT-6EX105
CT-6EX201
CT-6EX204
CT-6EX205
CT-6EX500
CT-6EX504
CT-6EH100
CT-6EH101
CT-6EH102
CT-6EH103
CT-6EH104
CT-6EH105
CT-6EH200
CT-6EH201
CT-6EH202
CT-6EH203
CT-6EH204
CT-6EH205
CT-6EH500
CT-6EH501
CT-6EH502
CT-6EH504
CT-6EN100
CT-6EN101
CT-6EN102
CT-6EN103
CT-6EN104
CT-6EN105
CT-6EN200
CT-6EN201
CT-6EN202
CT-6EN203
CT-6EN204
CT-6EN205
CT-6EN500
CT-6EN501
CT-6EN503
CT-6EN504
CT-6ES100
CT-6ES101
CT-6ES103
CT-6ES104
CT-6ES105
CT-6ES200
CT-6ES201
CT-6ES202
CT-6ES203
CT-6ES204
CT-6ES205
CT-6ES500
CT-6ES501
CT-6ES502
CT-6ES503
CT-6ES504
CT-6EV101
CT-6EV102
CT-6EV103
CT-6EV104
CT-6EV105
CT-6EV200
CT-6EV201
CT-6EV202
CT-6EV203
CT-6EV204
CT-6EV205
CT-6EV500
CT-6EV501
CT-6EV502
CT-6EV503
CT-6EV504
CT-6EP100
CT-6EP200
CT-6EW100
CT-6EW200
CT-6EX100
CT-6EX200
CT-6ER100
CT-6ER200
CT-6EMP105
CT-6EMP203
CT-6EMP101
CT-6EMP201
CT-6EMP100
CT-6EMS103
CT-6EMP200
CT-6EMS500
CT-6EMP205
CT-6EMS200
CT-6EMP102
CT-6EMP202
CT-6EMS100
CT-6EMP501
CT-6EMP204
CT-6EMS203
CT-6EMS501
CT-6EMS204
CT-6EMP500
CT-6EMS105
CT-6EMS202
CT-6EMS205
CT-6EMP103
CT-6EMS502
CT-6EMS102
CT-6EMS101
CT-6EMS503
CT-6EMS201
CT-6EMP104
CT-6EMP504
CT-6EMP502
CT-6EMS104
CT-6EMP503
CT-6ETV204-00
CT-6ETV105-00
CT-6ETV102-00
CT-6ETV205-00
CT-6ETV200-00
CT-6ETV201-00
CT-6ETV104-00
CT-6ETV100-00
CT-6ETV500-00
CT-6ETV203-00
CT-6ETV502-00
CT-6ETV503-00
CT-6ETV501-00
CT-6ETV101-00
CT-6ETV504-00
CT-6ETV202-00
CT-6ETV103-00
CT-6EF100
CT-6EF101
CT-6EF102
CT-6EF103
CT-6EF104
CT-6EF105
CT-6EF200
CT-6EF201
CT-6EF202
CT-6EF203
CT-6EF204
CT-6EF205
CT-6EF500
CT-6EF501
CT-6EF502
CT-6EF503
CT-6EF504
SM-43TA202
SM-43TB202
SM-43TA101
SM-43TA201
SM-43TA501
SM-43TA102
SM-43TA502
SM-43TA103
SM-43TA203
SM-43TA503
SM-43TA204
SM-43TA504
SM-43TA105
SM-43TW201
SM-43TW204
SM-43TW105
SM-43TA100
SM-43TA200
SM-43TA500
SM-43TA205
SM-43TW100
SM-43TW200
SM-43TW500
SM-43TW205
SM-43TB100
SM-43TB200
SM-43TB500
SM-43TB101
SM-43TB201
SM-43TB501
SM-43TB102
SM-43TB502
SM-43TB103
SM-43TB203
SM-43TB503
SM-43TB104
SM-43TB204
SM-43TB504
SM-43TB105
SM-43TB205
SM-42TA100
SM-42TA200
SM-42TA205
SM-42TB100
SM-42TB200
SM-42TB500
SM-42TB101
SM-42TB201
SM-42TB501
SM-42TB102
SM-42TB202
SM-42TB502
SM-42TB103
SM-42TB203
SM-42TB503
SM-42TB104
SM-42TB204
SM-42TB504
SM-42TB105
SM-42TB205
SM-43TX100
SM-43TX200
SM-43TX500
SM-43TX101
SM-43TX201
SM-43TX501
SM-43TX102
SM-43TX202
SM-43TX502
SM-43TX103
SM-43TX203
SM-43TX503
SM-43TX104
SM-43TX204
SM-43TX504
SM-43TX105
SM-43TX205
SM-42TW100
SM-42TW200
SM-42TX100
SM-42TX200
SM-42TX201
SM-42TX204
SM-42TX504
SM-42TX205
SM-43TA104
SM-43TW504
SM-42TA500
SM-42TA201
SM-42TX101
guitar
control knob
trimpot