ケーブル/ワイヤの最大許容電流

ワイヤの電流容量は、ケーブル/ワイヤの中の導体によって異なることが知られています。電流容量は、ケーブルの導体か絶縁体かのいずれかの融点に大きく依存します。導体を電流が流れると熱が発生します。これを知ることで、どのように我々はケーブルが運べる電流を最大化することができるでしょうか?

cable

理論的には、発生する熱が銅の融点に達するまで電流量を増加させることができます。しかし、これはシステムには適していません。一般に、ワイヤの最大電流は、最終動作条件と放熱を増やすための方法に依存します。以下の要因に注意してください。それらは、ケーブル/ワイヤを選択する際に、配線を流れることができる電流の量を制限します。

  1. 導体サイズ:
    導体の断面積が大きいほど、電流容量が大きくなります。
  2. 周囲温度:
    周囲温度が高いほど、絶縁の最大温度定格に到達するために必要な電流ベースの熱が少なくなり、電流容量が小さくなります。
  3. 導体数:
    個々の導体を束ねると、互いに熱くなり、放熱と電流容量が減少します。
  4. 取り付け:
    導線を導管、ダクト、またはトレイに取り付けると、放熱が制限されます。この問題は、他の放熱の問題にも役立つ強制空冷で軽減することができます。

詳細については、AWGとジャケット材によるケーブル電流定格に関してTensilityが提供するこの一般用ガイドを参照してください。

conductor current capacity.pdf (807.2 キロバイト)

注: 添付されたガイドラインは、参照用の非常に一般的なガイドラインです。TensilityもDigi-Keyも、特定のアプリケーションで電流の性能を保証することはできません。選択したケーブルがアプリケーションに適していることを確認するには、適切なテストをすべて実行する必要があります。






オリジナル・ソース(英語)