当社のカスタマーサービス部門は、間違ったサイズの熱収縮チューブが出荷されたと思われたお客様から電話を数多く受けています。お客様と話をすると、熱収縮チューブを誤って測定していることがわかります。この記事では、お客様が正しいサイズを注文していることを確認するために、熱収縮チューブを測定するための最良の方法について説明します。
まず、熱収縮チューブを平らにします。ノギスがあれば、平らな部分の幅をノギスで測定し、その数字に2を掛けます。この数字を 3.1416 (π)で割ると、熱収縮チューブの直径になります。
下の最初の例の図では、熱収縮チューブはフラットで1.57インチ(40mm)と測定されています。この数値1.57(40mm)を取り、2倍にします。1.57(40mm)x 2 = 3.14インチ(80mm)。それから、3.1416で割ると0.9994インチ(25.38mm)となります。丸めと測定誤差を許容すると、この例は、公称直径が1インチ (25.4mm) の熱収縮チューブであることが分かります。これが正しい測定方法です。 

以下の2番目の例は、同じ方法で測定されます。平坦にした熱収縮チューブの幅は0.118インチ(3mm)です。計算では次のようになります: 0.118(3mm) X 2 = 0.236 (6mm)。次に、0.236インチ(6mm)/3.1416 = 0.075インチ(1.90mm)。提供されているこのチューブの公称直径は0.075インチです。

下の3番目の例は、熱収縮チューブを測定する誤った方法を示しています。これを行わないでください。この方法で正確な測定値を取得することはほとんど不可能です。

もし熱収縮チューブの測定や仕様に関する質問がある場合は、このスレッドに質問を投稿してください。私達技術のチームは喜んで協力します。