ICで非常に重要なのですが見過ごされがちな仕様の1つは、静止電流またはIQパラメータです。
静止電流は、静止状態のときにICが使用する電流量として定義できます。 静止状態は、ICが無負荷状態または非スイッチング状態のいずれかの期間ですが、イネーブルのままです。
どうしてそれが重要なのでしょうか。 これが重要になるのは、回路がフル稼働していないときに新しい設計を効率的にする場合です。 これは、バッテリ電源で長時間使用する必要があるウェアラブルまたはIOTデバイスを検討する場合にとくに重要です。
たとえば、LM7805 ICを見てください。 ここに、簡単なバッテリー駆動のLED回路があります。 9Vバッテリー、LM7805を使用して電圧を5ボルトに下げ、マイクロコントローラを使用してLEDをオン/オフします。

これまでのところかなり簡単ですが、これは私の新しいIOTプロジェクトにとってエネルギー効率が良いことを確認したいと思います。 たぶん、私のマイクロコンピュータは1時間に1回空気の品質をサンプリングしようとしています。 バッテリの寿命を伸ばすために、使用していないときにスリープ状態になるマイクロコンピュータを選択するでしょう。 したがって、スリープして機能を実行していない間のこの回路の2つの静止電流を調べる必要があります。 まず、約6mAの電流を消費するLM7805です。
バッテリー寿命を伸ばそうとするとき、それは小さな電流のように思えるかもしれませんが、6mAは、バッテリーを1週間または1ヶ月使用すると違いが生じます。 さらに、いくつかのコンポーネントを追加しだすと、それぞれが回路内に電流を流すため、さらに大きくなります。
もちろん、上記の回路はほとんどのアプリケーションに対して完全ではなく、または実用的でもありませんが、次のプロジェクトを設計するときにこの仕様検討の必要性を説明するのに役立ちます。 以下は、Texas Instrument の詳細なPDFで、詳細な説明と設計上の考慮事項が記載されています。
Quiescent Current.pdf|attachment(英語) (199.0 キロバイト)