キルスイッチ

キルスイッチは非常停止ボタンの愛称です。非常停止は文字通り、接続されている機械を停止させることを意味しているので、このニックネームは完璧です。非常停止ボタンを通常のシャットダウンボタンと間違えてはいけません。シャットダウンボタンは、機械やプロセスを段階的に停止させ、何も損傷させないようにするためのものですが、非常停止ボタンは、機械を損傷させる可能性があっても、プロセスをできるだけ早く停止させるためのものです。企業がこれを行うのは、機械を失う代償を払ってでも、怪我やさらに怪我が広がるのを防ぐためです。

これらのスイッチはさまざまな形をとることができますが、今日私たちが見慣れているほとんどのキルスイッチは通常、非常停止(EMERGENCY STOP)の記載と大きな赤いボタンがあり、誰が見ても一目瞭然です。 押し込むようになっているので、障害があっても誰でも操作できるようになっています。

image

Digi-keyは、ベルトシステム全体の緊急停止ボタンに接続されたロープシステムを使用しているため、どこにいても、緊急時に赤いロープにアクセスし、引っ張ることができます。

キルスイッチは工業用に限らず、一般の製品でも使用することができます。盗難防止のために車両にキルスイッチを設置する人も多く、基本的にはNKKスイッチの S301T のようなトグルスイッチを使用しています。

image

非常停止スイッチの Digi-key サプライヤの一つである EAO 社は、非常停止スイッチ用のデジタル製品選択ツールを提供しています。EAO社では、簡単な操作でお客様のアプリケーションに合わせてさまざまなオプションから選択できるようにしています。

Screenshot (93)

Digi-key では、お客様のニーズに合わせて様々なスタイルの 非常停止ボタンをご用意しています。

Digi-key では、非常停止板などのアクセサリも提供しています。

シンプルなものをデザインしたい場合は、こちらのスイッチカテゴリをご覧ください。



Barley_Li DigiKey Employee

非常停止スイッチに関するより具体的な要求事項は、欧州規格EN 418(国際規格:ISO13850)で以下のように規定されています。

• すべての 非常停止装置は、「セルフラッチ」(維持)装置でなければなりません。非常停止スイッチに関しては、「プッシュプル」または「ツイスト・トゥ・リリース」装置でなければならないことを意味します。
• 瞬間的に OFF信号となることを回避するために、電気接点の状態変化の前にラッチ機構を作動させる必要があります。
• すべてのデバイスには、赤色の「キノコ」ヘッドが必要です。
• 非常停止装置のすぐ周りの背景は黄色でなければなりません。
• すべての非常停止装置は、確実に開く(直接開く)操作が必要です。 これは、電気接点を開くために、キノコのヘッドの操作と接点の間に直接の機械的リンクがなければならないことを意味します。 これは、接触が溶接された潜在的に危険な状態から保護します。 スプリングアクションコンタクトはこの要件に準拠していません。
• デバイスは自動的にリセットされてはいけません;手動リセットは必須です。 .

常開接点の機能については、汎用ボタンスイッチと非常用ボタンスイッチに違いはありません。

一般的なボタンスイッチは、常閉接点に直接断線機構がありません。接点が溶接されていると導電性が残り、危険な状態(負荷)において装置を停止させることができません。その場合、危険な状態が続く可能性があります。したがって、安全のためには、非常停止ボタンスイッチの常閉接点を使用してください。




オリジナル・ソース(英語)