哪些量測設備必須校準?哪些可以免校準?

在 DigiKey,我們最常收到的問題之一,就是與 校準(Calibration) 相關的各種請求。
例如:

  • 要求提供校準證書
  • 詢問如何進行校準
  • 要求我們在出貨前先替產品校準

然而,其中許多請求其實是針對 不需要校準,甚至根本無法校準 的元件。
這通常源於兩種情況:

  1. 對電子領域不熟悉的使用者誤以為「部分電子設備需要校準 → 所有電子設備都要校準」。
  2. 某些製造業品質系統過度強調文件要求,導致尋求不存在的校準文件。

那麼,該如何判斷哪些產品需要校準?哪些需求則是多餘的呢?

什麼設備需要校準?

一般來說,只有在滿足以下條件時,電子設備才需要校準:

  1. 與外界物理現象產生互動(與電路板外部世界有接觸)
  2. 能夠調整、補償或校正其輸出

校準的目的,是確保設備能正確量測、記錄、顯示或回報其設計用來測量的物理量

:cross_mark: 永遠無法校準的元件

PCB 上的被動元件,例如:

  • 電阻
  • 電容
  • 二極體
  • 其他僅用於控制電流流動的元件

這些元件 不會與外部現象互動,也沒有可調整的輸出,因此不可能被校準

大多數與感測無關的 IC 也屬於此類。
若某個元件沒有「感知外界」的能力,它就不應該需要校準。

:cross_mark: 多數整合式感測器也無法校準

例如:

  • 熱電偶(Thermocouples)
  • 迴路電流感測器
  • 其他類似的固定式感測器

這些感測器從製造完成後就固定不變,其本體 不能被調整或校準
它們要嘛在規格範圍內可用,要嘛超規不可用。

:check_mark: 設備可以校準,元件則不行

通常是 整個系統(如儀器設備) 能進行校準,而不是其內部的單一電子零件。

:check_mark: DigiKey 大多數產品都不需要校準

如果它不是以下類別:

  • 感測器
  • 測量設備
  • 特定手工具
  • 實驗室儀器(例如桌上型電源供應器)

那它幾乎一定不需要校準,也不會有校準文件


:magnifying_glass_tilted_left: 如何確定您的產品是否需要校準?

可惜的是,這個問題並沒有百分之百適用的固定規則。
校準並非簡單的「買一個已校準的零件 → 就永久準確」。

根據我們在《 關於校準與校準證書的技術交流》主題的討論:

  • 不同產品有不同的校準需求
  • 不同專案也有不同的校準標準
  • 校準從來不是永久有效的
    → 設備在購買後仍需定期重新校準

也因此:

  • 你的校準需求 可能與其他客戶完全不同
  • 你自己在不同專案間的校準需求也會改變

:star: 最佳做法

請讓你的工程團隊評估:

  1. 什麼需要校準?
  2. 什麼時候需要校準?
  3. 需要用什麼方法校準?

並依照工程團隊制定的流程執行,是最可靠的方式。