校正される機器、環境、アプリケーションが異なるとそれに応じて変わることが多いため、校正の必要な頻度については、一概には言えません。試験装置メーカーは、一般的な条件での校正間隔を推奨しています。極端な条件や非常に重要な測定では、より頻繁な校正が必要になる場合があります。
一般的な校正のカテゴリーは以下の通りです:
顧客契約、品質標準化団体、軍用規格、またはその他の業界要件に従って、定期的な校正を実行します。 テストの前に、該当する要件をチェックして、テスト機器の校正または認証要件が満たされていることを確認する必要があります。
メインプロジェクトの測定前後
例えば、新製品の試作が完了すると、設計エンジニアは製品の特性を明らかにして、仕様を満たしていることを確認し、テストプロセスを最適化します。
ここで行われる最終的な試験の調整は、試験時間を大幅に短縮し、収益性に影響を与える可能性があります。完全で信頼性の高い試験を行うためには、試験期間の前後に機器の状態を確認する必要があります。
測定誤差が疑われる場合や、測定器に過負荷がかかったり、落下したりした場合、校正と安全性の確認が重要です(例えば、試験装置のワイヤがショートして測定値が正しく表示されないことがあります)。
正確な校正は、不必要な贅沢ではなく、試験装置の信頼性を確保し、さらには作業員の安全性を確保することができます。例えば、ある機器を操作する前に、安全のためにメータの電圧を測定する必要がある場合があります。メータが破損していたり、表示される情報が間違っていたりすると、怪我や死亡の原因になることがあります。さらに、校正することで品質を保証することができます。最終テストで顧客に出荷される製品が実際に仕様を満たしていることを確認するために必要な、正確なテスト結果を保証します。
校正について詳しく知りたい方は、下記の校正に関する記事をご覧ください:
機器の校正はいつ行うべきですか?機器の校正がどれくらいの頻度で必要かという基準はありませんが、ほとんどの人は自分の判断で行います。測定値が正確でなければならない重要なプロジェクトは予定されていますか?それなら、私の提案は、あなたが始める前にそれを校正することです。それ以外の場合は、年に一度、または隔年で、ほとんどの人にとっては十分に機能します。例えば、「この出力が24Vであることを確認したい。 はい、24Vだ。」のように、マルチメータを使用して標準電圧をチェックするだけなら…
Desco Industriesで校正された全ての機器には、校正証明書が付属しています。DescoのNISTトレーサブル校正は、以下で構成されています:・Descoが公表している仕様に合わせて校正された製品 ・Descoが米国標準技術研究所(National Institute of Standards and Technology)に承認されたトレーサブルな手順と規格を使用していることを示す印刷された証明書 ・通常、モデル番号、シリアル番号、日付、校正を行った技術者の署名で構成された校正証明書…
Sensirionのセンサはすべて出荷前に校正されています。炭酸ガスセンサのような一部のセンサは敏感で、取り扱い中に機械的ストレスを受け、センサがオフセットすることがあります。これを相殺するために、強制再校正(FRC)または自動自己校正(ASC)を適用します。理想的には、センサ設置時の潜在的な機械的ストレスを補正するために、センサ設置後にセンサの校正を行うことをお勧めします。校正証明書は、ダウンロードセンター にあります. …
計量器と工具を注文するとき、Digi-Keyの既製の在庫のほとんどには校正証明書がありません。証明書が必要な場合は、商品のご注文時にその旨をお伝えいただければ、メーカーから直接商品と一緒に証明書をお渡しすることができます。これにより、商品の追加料金が発生したり、リードタイムが長くなる場合があります。校正が必要な工具や計量器をすでにお持ちの場合は、独立した認定校正サービスに送っていただく必要があります。
NISTは、米国立標準技術研究所(National Institute of Standards and Technology)の略で、米国内の測定基準を設定する商務省傘下の非規制政府機関です。企業の品質手順によっては、テスト機器およびラボ機器に対してNISTトレーサブル校正証明書を定期的に発行する必要があります。また、市場やアプリケーションの重要性に応じて、ISO 17025の試験や校正など、より高いレベルの試験が必要になる場合もあります…
オリジナル・ソース(英語)