過電圧保護回路の設計技術
回路における過電圧とは、電圧が設計範囲を超える状態を指します。この異常は、電子部品の損傷、システムの故障、あるいは安全上の危険を引き起こす可能性があります。したがって、その原因と対策を把握することは、回路の設計や保護において極めて重要です。
回路における過電圧の主な原因としては、落雷(雷誘導)、ロードダンプ、静電気放電(ESD)、不安定な電源、誘導性キックバック、およびコモンモード干渉などが挙げられます。落雷は瞬間的な高電圧(数千~数万ボルト)を引き起こす可能性があり、これは電源線やアンテナを介してデバイスに印加されることがあります。これは、屋外設置機器、通信基地局、電力網設備などでよく見られます。一方、ロードダンプは車載用電子機器で特によく見られる現象で、バッテリの接続が突然切れると(例えば、バッテリを取り外した場合)、発電機の出力側に瞬間的な高電圧が発生することがあります。
さらに、静電気放電(ESD) は、帯電した人体や物体が回路に接触した際に発生し、高電圧ですがエネルギーの小さいパルスが発生して、静電気に敏感な部品を損傷させる可能性があります。不安定な電源は、品質の低い商用電源や電源装置、あるいは大きな入力電圧の変動によって生じ、瞬間的な過電圧を引き起こします。 誘導性キックバックは、誘導性負荷(インダクタ、モータ、リレーなど)が電源遮断時に逆方向の高電圧を発生させることで生じます。コモンモード干渉は、グランド電位の変動や回路の接地不良によって引き起こされ、局所的な過電圧をもたらします。
以下の記事で、一般的な過電圧保護回路と、その設計における重要な考慮事項について紹介しています。
まとめ
過渡的なサージ、不安定な電源、あるいは想定外の動作に直面した場合、過電圧保護はもはや単なる選択肢ではなく、システムの安定性と部品の寿命を確保するための重要な防衛線となります。単純なTVSダイオードから、ロジック制御による LM393 +リレー構成、さらにはPNPトランジスタを用いたアナログ設計に至るまで、それぞれのソリューションには独自の位置づけと応用上の利点があります。さまざまな保護回路の原理、選定基準、および実用的な手法を理解することで、私たちは単にハードウェアを組み合わせるだけではなく、「リスクを予測し、能動的に防御する」電子的な安全機構を構築しているのです。過電圧保護の設計は、単なる技術の実践ではなく、電子回路技術者が信頼性の確保に責任を持って取り組むことでもあります。