質問: システムに過電流および過電圧保護を設計する場合、どのような共通の設計要素に留意すべきですか?
回答: 過電流:電圧、動作電流、周囲温度、落雷要件、短絡電流、サージ衝撃など。
過電圧:落雷要件、動作電圧、周囲温度など。
過電流保護に関する設計上の考慮事項:
- 電圧:回路またはデバイスが通常動作時に耐えられる電圧範囲を考慮し、過電流保護デバイスがこの電圧範囲内で効果的に動作できるようにする必要があります。
- 動作電流:過電流保護の閾値は、デバイスまたは回路の実際の動作電流に応じて設計する必要があります。通常の動作電流で誤って保護が作動しないようにし、電流が安全値を超えた場合に回路を適時に遮断できるようにしてください。
- 周囲温度:周囲温度は、回路やデバイスの抵抗や静電容量などのパラメータに影響を与え、その結果電流に影響を与えます。そのため、設計時に周囲温度が過電流保護に与える影響を考慮する必要があります。
- 落雷要件:落雷が発生しやすい環境では、過電流保護は落雷時に機器が安全に動作することを保証するために、落雷によって発生する瞬間的な大電流も考慮する必要があります。
- 短絡電流:短絡による火災や機器の損傷を防止するために、短絡電流に耐え、遮断できる過電流保護デバイスを設計する必要があります。
- サージ衝撃: スイッチ操作や負荷の急激な変化などの理由により、回路にサージ電流が発生することがあります。過電流保護設計では、機器がサージ衝撃に対応できるよう、この点を考慮する必要があります。
過電圧保護に関する設計要件:
- 落雷要件:過電流保護と同様に、過電圧保護も落雷時にデバイスが損傷しないように、落雷によって発生する瞬間的な高電圧を考慮する必要があります。
- 動作電圧:過電圧保護の閾値は、デバイスまたは回路の通常の動作電圧範囲に従って設計されています。通常の電圧で誤って保護が作動しないようにし、電圧が高すぎる場合は回路を適時に遮断できるようにしてください。
- 周囲温度:周囲温度もデバイスの耐電圧に影響を与えます。そのため、設計時には周囲温度が過電圧保護に与える影響を考慮する必要があります。
DigiKeyは、さまざまなパラメータに従ってフィルタリングできる回路保護製品を幅広く提供しています。
Littelfuseの回路保護製品
Littelfuseのその他の回路保護製品
Littelfuseの回路保護製品は、高周波特性における静電容量や動的抵抗などとの精密な相互調整により、あらゆる種類の精密電子機器に安定した信頼性の高い信号伝送を保証し、その性能は業界でも優れています。