PTCリセット可能ヒューズと金属ヒューズの使い分けは?

質問: ワンショットの金属ヒューズではなく PTCリセット可能ヒューズを回路に挿入する必要があるのはどのような場合ですか?またその逆の場合はどうですか?

回答: 低電圧、小電流で、時折故障が発生するものの製品自体に問題がなく交換の必要がないシナリオは、PTCリセット可能ヒューズにとって理想的な使用環境です。その他のほとんどの用途では、ワンショットの金属ヒューズが適しています。

  • PTCリセット可能ヒューズは、低電圧、小電流の回路環境に適しています。このようなシナリオでは、回路が時々誤動作することがありますが、これらの誤動作は製品自体の損傷によるものではないため、ヒューズを頻繁に交換する必要はありません。

  • 例えば、一部の小型電子機器では、動作電圧や動作電流が比較的低く、一部のポータブル家電製品(MP3プレーヤ、小型電子辞書など)の電源回路がこれに該当します。これらの製品は、外部からの電磁干渉や短期的な電力変動により異常な電流が流れることがありますが、製品自体が損傷することはありません。リセット可能ヒューズは、このような場合に自動的に復帰するため、ユーザーがヒューズを交換する必要がなく、使用上便利です。

  • 一方、金属ヒューズは一回限り使用可能です。その他のシナリオ、特に高電圧、大電流、または誤動作が機器に重大な損傷を与える可能性がある状況では、金属ヒューズの方が適しています。なぜなら、金属ヒューズは溶断後、確実に回路を遮断し、故障の拡大を防ぐことができるからです。例えば、大電力の電気機器(電気温水器、エアコンなど)の回路では、過電流状態が発生すると、メタルヒューズが素早く溶断し、機器と回路の安全を守ります。

Littelfuseのその他の回路保護製品

Littelfuseの回路保護製品は、高周波特性における静電容量や動的抵抗などとの精密な相互調整により、あらゆる種類の精密電子機器に安定した信頼性の高い信号伝送を保証し、その性能は業界でも優れています。

Littelfuseの回路保護製品の技術に関するQ&Aをさらにご覧ください。

I. 部品特性に関する質問

  1. ガス放電管の分類を教えてください

  2. Littelfuseの新しい MOV+Sidactorサイリスタの自動車充電ソリューションの技術革新

  3. Littelfuseの回路保護製品について、I²tにおけるIとはどのような電流ですか?

  4. ガス放電管(GDT)と金属酸化物バリスタ(MOV)の違いは何ですか?

II. 選定に関する質問

  1. 過電圧保護用金属酸化物バリスタの選び方は?

  2. Littelfuseの過電流保護ヒューズには自己リセット機能がついていますか?

  3. AC入力端子とDC入力端子の過電圧/過電流の選択の違いは何でしょうか?

  4. PTCリセット可能ヒューズと金属ヒューズの使い分けは?

  5. 面実装ヒューズとスルーホールヒューズの選択ではどのようなパラメータが異なりますか?

  6. どのような状況であれば、ACヒューズをDC回路に直接使用できますか?

  7. 小容量のヒューズを並列に接続する方法で、高速溶断の目的を達成できますか?

III. アプリケーションに関する質問

  1. 過電流および過電圧保護の一般的な設計上の考慮事項は何ですか?

  2. ガス放電管は主にどのような分野で使用されていますか?方向性はありますか?

  3. 充電スタンドにはAC/DC電源入力の過電流保護と過電圧保護が施されていますか?

  4. Littelfuseの回路保護製品は過電圧および過電流から保護できますか?

  5. ヒューズの防爆試験について教えてください。

  6. 時間遅延ヒューズの溶断時間を具体的に知るには、どうすればいいですか?




オリジナル・ソース(English)