Littelfuse Inc.のヒューズクリップ01220083Zをウェーブはんだ付けした後の変色が気になる場合は、以下のLittelfuseからの情報をご参照ください。
この変色は純粋に外観上のものであり、電気的性能に有害な影響を与えるものではありません。
ウェーブはんだ付けは、Littelfuseがスルーホール型のヒューズクリップのはんだ付けに使用する方法の1つです。ウェーブはんだ付けの場合、推奨されるはんだの最高温度は245 ± 5°Cです。鉛フリーはんだを使用する場合、はんだの最高温度は260°Cに達する可能性があります。使用するはんだは許容最高温度を超えないようにしてください。標準的なウェーブはんだ付けプロセスには、予熱昇温段階、ピーク温度、はんだ付け段階、冷却降温段階から成ります。はんだ温度を推奨最高温度内に維持し、ヒューズクリップをはんだウェーブ内に推奨時間以上置かないようにすることで、ウェーブはんだ付けプロセスによるヒューズクリップ表面の外観上の変化を避けることができます。錫メッキおよび銀メッキのヒューズクリップは、はんだ付け後に変色することがあります。 錫メッキのヒューズクリップは黄色く変色することがあります。
錫の溶融温度は231.89℃です。この温度を超えたり、はんだウェーブの推奨持続時間を超えると、表面に黄変が生じます。ヒューズクリップを極端な条件にさらすと、「オレンジピール」効果が発生することがあります。銀メッキのヒューズクリップは、はんだ付け後に黄色/黒色に変色することがあります。また、銀は環境中の硫黄と反応しやすく、銀メッキの表面は時間の経過とともに黄色く変色します。これは自然現象ですが、この化学反応はヒューズクリップの形状、適合性、機能には影響しません。
ウェーブはんだ付けの代わりに、ヒューズクリップを手作業ではんだ付けすることも可能です。Littelfuseでは、はんだごての最高温度は350 ± 5°Cを推奨しています。はんだ付けは5秒以内に行ってください。ヒューズクリップの手はんだ付けは3回までとします。
以下の画像は、ヒューズクリップの変色を示しています。

温度が245~250°C まで上昇すると、ベース部分の色がわずかに変化するのは正常です。 上の画像に見られる変色は、過熱を示す虹色の輝きを示しています。ウェーブはんだ付けのピーク温度は245℃を超えないことを推奨します。
適用品番
| DigiKey品番 | メーカー品番 | |
|---|---|---|
| F3782-ND | 01220083Z | |
| F4184-ND | 01220087Z | |
| F4190-ND | 01220090Z |