同じオーディオインジケータの2つの音が異なるのはなぜですか?

同じオーディオブザー、インジケータ、またはトランスデューサなのに音が違って聞こえる部品を購入した、あるいは多数保有しているのに気づくことがよくあります。その理由は、オーディオコンポーネントの周波数範囲の許容誤差のためです。多くのサプライヤは、±500 Hzもの許容誤差を設定しています。この仕様はほとんどのデータシートに記載されていますので、設計の際に確認する必要があります。通常、これらの部品は製造時には比較的近い特性を持っていますが、将来、または異なる時期、または異なるロットコードで購入した場合、許容範囲内で別の範囲に移動する可能性があります。その場合、まったく違った、あるいは正しくない部品を購入した、あるいは保有しているように聞こえるでしょう。多くのサプライヤは、必要であれば顧客のためにカスタムの周波数テスト/選別サービスを提供していますが、MOQと価格は少し異なります。







オリジナル・ソース(英語)