コンデンサ、とくにモータ始動用かモータ運転用のコンデンサを交換するときに、奇妙なことに気がつくことがあるかも知れません。下の例のように、コンデンサのケースに2つの異なる値が記載されていることがあります。

このコンデンサの静電容量が540uFと648uFの両方だとすぐに考えるなら、かなり混乱しています。このコンデンサには記載されていない値、許容差が関係しているのです。
このコンデンサに記載されているのは静電容量定格が540uFで、-0%/+20%の許容差です。
高い値が低い値の120%でない場合は、おそらく正負の許容差が等しくなります(±10%)。
この場合、コンデンサの真の値は、記載された値の中央にあり、 単に2つの値を合計して2で割るだけです。
JohnMHanninen DigiKey Employee
モータ始動用コンデンサは、モータ運転用コンデンサほど正確である必要はないため、2つの値で印字されています。これは、静電容量が2つの値のどこか間にあることを意味します。そしてこれが、範囲だけで許容定格がないもう1つの理由です。