リードスイッチのスイッチング電流と負荷電流の比較

特定のアプリケーション用のリードスイッチを選択する場合、いくつかの懸案事項の1つは、スイッチが処理する必要がある負荷電流の量を決定することです。低電流信号を切り替えるだけの場合、ほとんどのリードスイッチは少なくとも100mAを処理できるため、一般的に問題になりません。

ただし、数百ミリアンペア以上の電流を切り替える必要がある場合には問題が発生します。リードスイッチのデータシートで電気定格を見ると、電流について少なくとも2つの異なる電流仕様が見つかります。

スイッチング電流(開閉電流)
キャリー電流(通電電流)

最初は、2つの異なる電流仕様があるのは奇妙に思えるかもしれません。一部のリードスイッチでは、これらの2つの値は同じです。ただし、多くのリードスイッチでは、スイッチング電流値はキャリー電流値よりも低い値になっています。

では、スイッチング電流と負荷電流の違いは何ですか?なぜそれが重要なのですか?

スイッチング電流は、リードスイッチの内部接点が最初に閉じたときに通過する電流と、接点が開いたときに遮断する電流です。 キャリー電流は、接点が閉じているときにリードスイッチを通過する定常電流を指します。多くの場合、スイッチング電流がキャリー電流よりも低いのは、接点が互いに近づいたり離れたりするときにアークが発生し、接点材料の劣化を引き起こし、極端な場合には接点同士が溶着したりするためです。接点を閉じると、接点間に隙間がないため、アークは発生しません。

ほとんどのアプリケーションでは、スイッチング中にスイッチが処理するのに必要な電流は、定常状態の動作中の電流と同じかそれ以上です。 したがって、適切なリードスイッチを探す場合、ほとんどの設計では、キャリー電流ではなくスイッチング電流に焦点を当てる必要があります。







オリジナル・ソース(英語)