Digi-Keyによく寄せられる質問の1つは、お客様が代替用の電源を探しているということです。これらの大部分はAC/DCアダプタであり、AC/DCデスクトップおよびウォールアダプタ セクションにあります。お客様に尋ねる最初のことは、そのアダプタに品番/モデル番号があるかどうか、または電圧や電流の要件があるかどうかです。
ほとんどのアダプタでは、この情報はラベルに記載されています。 下のラベルには、次の情報が記載されています。
モデル番号:
入力:
出力:
このラベルには、コネクタがセンタープラスであることを示す記号も表示されていることに注意してください。 これは最も一般的な構成ですが、センターマイナスが要求されているときに、センタープラスを使用すると、製品が動作しなくなり回路が損傷する可能性があるため、
知っておくことが重要です。
このウォールマウント(ウォールワート:壁のこぶとも呼ばれます)を見ると、このモデルがないことがわかります。 したがって、他のオプションを見ていきます。 まず、12VDC出力が必要であることがわかっています。それで 12Vを選択します
今日注文したいと思っているので、在庫のある部品だけを確認したいと思います。 12Vと在庫品目(in stock)を選択すると、使用できるオプションは338のみであるとわかります。
次に確認する必要がある項目は、電源の出力電流です。例として使用している電源では、1Aの出力電流能力を必要としています。 オプションを制限したくないので、少なくとも1Aの電流を出力するすべての電源を選択します。
ほとんどのアプリケーションでは、必要な電流以上を出力できる電源を使用できます。 電源が定格電流未満で使用された場合、しばしば指摘される効率損失があります。 つまり、1A用に設計された電源が900mAを出力する場合は、10A出力で設計された電源が900mAを出力するよりも効率的です。
ここで、電源に関して最も多くの質問を引き起こすトピックは出力コネクタです。 最も一般的なのはバレルコネクタであり、サイズに関しては多くの可能性があります。 これらのコネクタのODは、ほとんどの人にとって最も簡単に見つけることができます。 ここに、最も一般的な2.1または2.5 mm IDを支援できる小さなガイドがあります。
測定後、IDが2.1mm、ODが5.5mmであることがわかりました。 以前にお示ししたラベルから、センタープラスが必要であることも知っています。
正しいコネクタを持つオプションがない場合は、新しいケーブルに古いコネクタをスプライスすることを検討してください。
また、電源に追加できるバレルコネクタを確認することもできます。
この時点までフィルタを使用している場合、使用可能なオプションのほとんどがお客様のアプリケーションで機能します。 それを絞り込むために、残りの仕様のいくつかを見ていきます。
-
利用地域
このカテゴリは、電源に付属する電源入力コネクタに関係しています。 ここで、一部の国際モデルにはブレードコネクタが付属しておらず、一部には多数のコネクタが付属していることに注意してください。 また、デスクトップモデルには入力コードが付いているものと付いていないものがあります。 これは入力タイプで選択します。 -
形状
ここで、デスクトップまたはウォールマウントタイプのどちらの電源を探すかを決定する必要があります。 通常、より大きな電流容量の電源装置はパッケージサイズが大きくなるためデスクトップモデルで提供されます。
-
入力タイプ
ここでは、電源に付属する入力コネクタを確認しています。 デスクトップモデルでは、コードが付属しているか、コードは別売りであるかを確認する必要があります。 ウォールマウント電源では、固定ブレード(外れないもの)、マルチブレード(取り外し可能)、および別売りのマルチブレードを使用できます。
デスクトップ電源用のケーブルを見つけるのに支援が必要な場合は、ここにケーブルの見つけ方を説明する投稿があります。
デスクトップ電源用電源ケーブル(ACコード) -
無負荷時消費電力
使用されていないときでもウォールコンセントに差し込まれているときは、電力を消費しています。 この定格は、電源がウォールコンセントに差し込まれ、出力電力を供給していないときに、電源が使用する最大電力量を示しています。
結論
私が行ったこの検索は特定のものでしたが、通過したオプションはどのAC / DC電源でも使用できます。 ご不明な点がございましたら、お気軽にこの投稿にご返信ください。テクニシャンとエンジニアのチームがサポートさせていただきます。