設計の初期段階で、より小さなピッチのICを使用するためのツールを必要としているお客様がときどきいらっしゃいます。残念ながら、標準の2.54mmよりも小さいピッチのICを扱う場合、小さなピッチ用のプロトタイピングボードやブレッドボードを見つけることができません。
似たような小さいピッチの製品はいくつかありますが、大部分はここに示すような2.54mmピッチのオプションに焦点を合わせています。 https://www.digikey.jp/short/zn1n5h
私たちのこれに対抗するための素晴らしい方法は、アダプタとブレイクアウト基板を幅広く提供することです。
このリンクをクリックすると、これらのオプションが表示されます;そのすべてがアクティブで在庫があり、非在庫部品を含めると、その数はほぼ2倍になります。 https://www.digikey.jp/short/zn1nn3
このリンクに示されているオプションは、一般的なブレッドボードに簡単に接続することができます。 https://www.digikey.jp/short/zn1nvf
私たちがそれらを見つける最良の方法は、アダプタに適合したICのパッケージを選択することです。お客様がピンチを脱したり、少なくとも生産ボードができるまでの間に開発を進めたりするために、別のパッケージのアダプタで最終品に近い代替品を作ることができたというケースに、私たちは多く出くわしています。また、必要に応じてピッチで検索できるフィルタも用意しています。
ボードに加えて、ICに直接クリップしてリード線に接続するICテストクリップのセレクションもご用意しています。https://www.digikey.jp/short/zn1d39
アダプタボードやICクリップがお気に召さない場合は、より汎用性が高く、通常のオシロスコープのリードチップでは大きすぎたり、プローブハンドルがかさばるためにリードにアクセスすることができないような小さな表面実装ICのリードにクリップを取り付けることができるテストフックやグラバを幅広く取り揃えています。
https://www.digikey.jp/short/zn1dpj
どのようなケースであっても、私たちは解決策を見つけるためのお手伝いをさせていただきます。