TVSダイオードのVrwmとVBRとは何でしょうか?

VRWM

最大逆動作電圧VRWM (reverse working maximum voltage)は、TVS(Transient Voltage Suppression)ダイオードに印加できる電圧であり、過渡的な動作や 温度によってダイオードに大きな電流が流れることはありません。

VBR

逆方向降伏電圧VBR (breakdown voltage)は、TVSダイオードが電流を流し始める電圧であり、通常1mAのリーク電流で定義されます。VBRは、リーク電流が指数関数的に増加するダイオード曲線の転換点を定義します。これは通常、ダイオードの「ターンオン」と呼ばれます。


DigiKeyのウェブサイトでこの製品ラインをご覧になるには、以下のリンクをクリックしてください。
回路保護 | 過渡電圧サプレッサ(TVS)| TVSダイオード

この「よくある質問」はBournsから提供されています。





オリジナル・ソース(English)