これは、テックサポートを提供する技術者が持っているべきデバイスです。
何か、USBで充電している物で作業をしていたことはありませんか?本体はうんともすんとも言わないし、起動していないし、最近のデバイスの多くがそうであるように、開けてみようと思っても大変です。
では、電源を入れようとしたときに、充電中かどうか、あるいは電流が流れているかどうかをどうやって見分けるのでしょうか?こういう時に持っていたら便利な小型デバイスが 1528-1497-NDです。
AdafruitのUSB Charge Doctorです。
この重宝な小型デバイスとともにSparkFunの 1568-1216-ND を使用しているので、チェックしているデバイスのMicro BタイプまたはMini Bタイプのコネクタであっても、ケーブル1本で済ますことができます。

機器の充電に使えるだけでなく、USBデバイスのデータ用にBタイプのオスが必要な時にもユニバーサルケーブルが重宝します。 USB A ケーブルのオプションも豊富に取り揃えています。
最後に、プロジェクトを完成させるために、テスト充電器に最大2.1アンペアの電流を供給できるアダプタ、XP Powerの 1470-4190-ND を選びました。 他の電流が必要な方には、多数の ウォールアダプタも用意しています。

さて、これらのアイテムを使ってデバイスの充電電流を確認すれば、充電中のデバイスの電流の引き込みを見ることで、デバイスが本当に充電されているかどうかがすぐにわかります。