Un elemento que a menudo pasan por alto muchos técnicos en el campo es la virola de alambre, que también se llama funda de cable. En cambio, muchas personas insertan cables pelados en los bloques de terminales y sujetan el cable trenzado. Hacer esto puede tensar y dañar el cable y es aún peor en los cables si alguna vez necesita quitar el cable del bloque de terminales y moverse a otra posición en su gabinete. En situaciones como esta, la virola de alambre es un activo invaluable. No solo facilita la instalación inicial, sino que resulta en menos fallas y fácil mantenimiento o modificación si es necesario.
Las férulas de alambre vienen en una variedad de tamaños para acomodar muchos calibres de alambre. Como se muestra aquí, puede elegir opciones aisladas, sin aislar y de dos cables.


Una vez que conozca el casquillo de alambre que necesita para su aplicación, deberá seleccionar una herramienta de engarzado. Si bien hay una amplia selección de herramientas disponibles, generalmente solo hay dos diferencias. El calibre general del cable que se sugiere usar y la forma del engarzado.
Por ejemplo, cuando observa las herramientas Molex WM16545-ND (Molex # 2002180600) y WM16544-ND (Molex # 2002180700) verá que ambas son herramientas de crimpado de trinquete de entrada lateral que funcionarán con férulas de 8-26AWG.

La diferencia entre estos dos es que el 2002180600 es un engarzado de 4 lados y crearía una forma de caja para la férula y el 2002180700 es un engarzado de 6 lados y crearía una forma hexagonal al final de la férula. Ambos harán un excelente trabajo con las férulas de alambre, sin embargo, si conoce los bloques de terminales que está utilizando, puede crear un engarzado que funcione fácilmente con su bloque de terminales
Digamos que su placa estaba usando un bloque Phoenix Contact 1935161. Como puede ver en la imagen a continuación, la entrada del cable es cuadrada. Con un cable trenzado, tendrá que sujetar y deberá romper el cable para obtener una sujeción segura en este bloque. Al usar una férula de alambre con un engarzado de 4 lados, tendrá un cable sin daños y agradables superficies planas para el contacto y para asegurar su cable en el bloque de terminales.

Lo mismo se puede decir mirando la parte de On Shore Technology OSTTC022162 que puede ver a continuación tiene una entrada de cable redondo. Desafortunadamente, la porción de sujeción todavía es plana y puede causar que un cable trenzado se deforme y se dañe. Si usara una férula con un engarzado de 6 lados, tendría una superficie plana para sujetar y múltiples puntos de contacto con el borde del bloque de terminales sin dañar ni poner tensión adicional en el cable.

En ambos casos, la ventaja adicional es que sería capaz de quitar el cable del bloque de terminales y moverse fácilmente a otra ubicación en su tablero o en su caja de control sin tener que lidiar con un cable aplanado o dañado.
Nota: La herramienta que seleccione puede tener un patrón de engarzado diferente. Si necesita un engarzado específico, consulte la hoja de datos del fabricante para asegurarse de obtener la herramienta correcta para su aplicación.
Otra pregunta que tenemos es si existe una herramienta especial para las férulas de doble cable. La respuesta simple es no. Las férulas dobles como 288-1130-ND no requieren una herramienta de engarzado especial ya que el cable para ambos cables se une en el área de engarzado individual.
No está haciendo engarces separados como lo haría en un conector a tope. American Electrical recomienda la herramienta de crimpado 288-1161-ND, sin embargo, puede usar cualquiera que maneje los tamaños que está buscando. Este tiene un rango de 10-28 AWG o aproximadamente un 13-31 doble.
Si tiene alguna pregunta sobre las férulas de alambre o la herramienta de engarzado, publique una respuesta a esta publicación y nuestro equipo de técnicos e ingenieros están disponibles para ayudarlo.