VCCM600SまたはVCCM600Mモジュール電源に取り付けられた出力モジュールの電圧調整方法

以下に、VCCM600シリーズの出力モジュールの電圧を調整する際の手順を示し、さらにその下にデモ動画をご紹介します。

出力モジュールの電圧を設定する場合、入力電源コネクタが接続され、ユニットの電源が投入されている必要があります。

ユニットに電源投入後は、ユニットの入力側には接触しないように注意してください。ユニットの入力側は、安全な構成を確保するために絶縁する必要があります。

出力モジュールのLEDが点灯し、電源が入っていることを示します。

校正済みのマルチメータとポテンショメータ調整棒を使用して、電圧設定値を設定します。

クリップ付きのシールドテストリードを使用することで、モジュール端子の偶発的な短絡を防ぎ、良好な接続を保証します。

VCCM600モジュールの調整用ポテンショメータは、出力モジュールのケーシング上部にはめ込まれています。

ポテンショメータを時計回りに回すと電圧が上昇します。反時計回りに回すと電圧が下がります。この構成のこのモジュールでは、DC6Vに設定します。

ポテンショメータ調整棒とマルチメータを使用して、他のモジュールを必要な電圧に調整します。

デモ動画をご覧ください。




オリジナル・ソース(English)