DigiKeyのウェブサイトで「P-xxxxyzzzzab」形式のVishayの品番を入力する際には、注意が必要です。この形式で入力すると、「Pxxxxyzzzzab」形式の品番が検索結果に表示されますが、これは特性の異なる別の部品です。
例えば、次のようになります。
「P-0402E1001BB」を入力すると、「P0402E1001BBT」が表示されます( 716-P0402E1001BBTTR-ND)。
「P-0805E80R0B」を入力すると、「P0805E80R0BBT」が表示されます( 716-P0805E80R0BBTCT-ND)。
P-xxxxyzzzzab形式の品番は、Vishay Dale Thin Filmの 「P-NS」スリーズ に属します。
Pxxxxyzzzzab形式の品番は、Vishay Sferniceの 「P」シリーズ に属します。
すでに述べたように、両シリーズは特性が異なり、すべてのお客様の用途で相互に置き換えられるわけではありません。
また、梱包オプションを除くと、両シリーズの品番構成は同じであるため(「P」シリーズには許容差の選択肢がいくつか追加されている点を除きます)、混同を招く可能性があります。
DigiKeyが取り扱っている部品の大半は、Vishay Sferniceの 「P」 シリーズです。
Vishay Dale Thin Film 「P-NS」シリーズの部品も少数ありますが、「シリーズ」フィルタでは「P-NS」と表示されていません。
例えば、次の部品が該当します。
P-0402Y2432BBT0