라즈베리 파이 피코 2 W로 구축하는 무선 액세스 포인트 기반 LED 제어

이 글에서는 C SDK를 사용하여 라즈베리 파이 피코 2 W (이하 피코 2 W)를 2.4GHz IEEE 802.11n 기반 무선 액세스 포인트 (LAN 핫스팟)로 설정하는 방법을 다룹니다. 피코 2 W는 DHCP(Dynamic Host Control Protocol, 동적 호스트 구성 프로토콜) 서버를 사용하여, 일반 WiFi 공유기처럼 직접 연결되는 클라이언트에 IP 주소를 할당합니다.

이 글에서는 C SDK가 이미 컴퓨터에 정상적으로 설치되어 있다고 가정합니다.

첫 번째 단계로, 아래에 제공된 C 소스 코드를 빌드합니다.

/**
 * Copyright (c) 2022 Raspberry Pi (Trading) Ltd.
 *
 * SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
 */

#include <string.h>

#include "pico/cyw43_arch.h"
#include "pico/stdlib.h"

#include "lwip/pbuf.h"
#include "lwip/tcp.h"

#include "dhcpserver.h"
#include "dnsserver.h"

#define TCP_PORT 80
#define DEBUG_printf printf
#define POLL_TIME_S 5
#define HTTP_GET "GET"
#define HTTP_RESPONSE_HEADERS "HTTP/1.1 %d OK\nContent-Length: %d\nContent-Type: text/html; charset=utf-8\nConnection: close\n\n"
#define LED_TEST_BODY "<html><body><h1>Hello from Pico.</h1><p>Led is %s</p><p><a href=\"?led=%d\">Turn led %s</a></body></html>"
#define LED_PARAM "led=%d"
#define LED_TEST "/ledtest"
#define LED_GPIO 0
#define HTTP_RESPONSE_REDIRECT "HTTP/1.1 302 Redirect\nLocation: http://%s" LED_TEST "\n\n"

typedef struct TCP_SERVER_T_ {
    struct tcp_pcb *server_pcb;
    bool complete;
    ip_addr_t gw;
} TCP_SERVER_T;

typedef struct TCP_CONNECT_STATE_T_ {
    struct tcp_pcb *pcb;
    int sent_len;
    char headers[128];
    char result[256];
    int header_len;
    int result_len;
    ip_addr_t *gw;
} TCP_CONNECT_STATE_T;

static err_t tcp_close_client_connection(TCP_CONNECT_STATE_T *con_state, struct tcp_pcb *client_pcb, err_t close_err) {
    if (client_pcb) {
        assert(con_state && con_state->pcb == client_pcb);
        tcp_arg(client_pcb, NULL);
        tcp_poll(client_pcb, NULL, 0);
        tcp_sent(client_pcb, NULL);
        tcp_recv(client_pcb, NULL);
        tcp_err(client_pcb, NULL);
        err_t err = tcp_close(client_pcb);
        if (err != ERR_OK) {
            DEBUG_printf("close failed %d, calling abort\n", err);
            tcp_abort(client_pcb);
            close_err = ERR_ABRT;
        }
        if (con_state) {
            free(con_state);
        }
    }
    return close_err;
}

static void tcp_server_close(TCP_SERVER_T *state) {
    if (state->server_pcb) {
        tcp_arg(state->server_pcb, NULL);
        tcp_close(state->server_pcb);
        state->server_pcb = NULL;
    }
}

static err_t tcp_server_sent(void *arg, struct tcp_pcb *pcb, u16_t len) {
    TCP_CONNECT_STATE_T *con_state = (TCP_CONNECT_STATE_T*)arg;
    DEBUG_printf("tcp_server_sent %u\n", len);
    con_state->sent_len += len;
    if (con_state->sent_len >= con_state->header_len + con_state->result_len) {
        DEBUG_printf("all done\n");
        return tcp_close_client_connection(con_state, pcb, ERR_OK);
    }
    return ERR_OK;
}

static int test_server_content(const char *request, const char *params, char *result, size_t max_result_len) {
    int len = 0;
    if (strncmp(request, LED_TEST, sizeof(LED_TEST) - 1) == 0) {
        // Get the state of the led
        bool value;
        cyw43_gpio_get(&cyw43_state, LED_GPIO, &value);
        int led_state = value;

        // See if the user changed it
        if (params) {
            int led_param = sscanf(params, LED_PARAM, &led_state);
            if (led_param == 1) {
                if (led_state) {
                    // Turn led on
                    cyw43_gpio_set(&cyw43_state, LED_GPIO, true);
                } else {
                    // Turn led off
                    cyw43_gpio_set(&cyw43_state, LED_GPIO, false);
                }
            }
        }
        // Generate result
        if (led_state) {
            len = snprintf(result, max_result_len, LED_TEST_BODY, "ON", 0, "OFF");
        } else {
            len = snprintf(result, max_result_len, LED_TEST_BODY, "OFF", 1, "ON");
        }
    }
    return len;
}

err_t tcp_server_recv(void *arg, struct tcp_pcb *pcb, struct pbuf *p, err_t err) {
    TCP_CONNECT_STATE_T *con_state = (TCP_CONNECT_STATE_T*)arg;
    if (!p) {
        DEBUG_printf("connection closed\n");
        return tcp_close_client_connection(con_state, pcb, ERR_OK);
    }
    assert(con_state && con_state->pcb == pcb);
    if (p->tot_len > 0) {
        DEBUG_printf("tcp_server_recv %d err %d\n", p->tot_len, err);
#if 0
        for (struct pbuf *q = p; q != NULL; q = q->next) {
            DEBUG_printf("in: %.*s\n", q->len, q->payload);
        }
#endif
        // Copy the request into the buffer
        pbuf_copy_partial(p, con_state->headers, p->tot_len > sizeof(con_state->headers) - 1 ? sizeof(con_state->headers) - 1 : p->tot_len, 0);

        // Handle GET request
        if (strncmp(HTTP_GET, con_state->headers, sizeof(HTTP_GET) - 1) == 0) {
            char *request = con_state->headers + sizeof(HTTP_GET); // + space
            char *params = strchr(request, '?');
            if (params) {
                if (*params) {
                    char *space = strchr(request, ' ');
                    *params++ = 0;
                    if (space) {
                        *space = 0;
                    }
                } else {
                    params = NULL;
                }
            }

            // Generate content
            con_state->result_len = test_server_content(request, params, con_state->result, sizeof(con_state->result));
            DEBUG_printf("Request: %s?%s\n", request, params);
            DEBUG_printf("Result: %d\n", con_state->result_len);

            // Check we had enough buffer space
            if (con_state->result_len > sizeof(con_state->result) - 1) {
                DEBUG_printf("Too much result data %d\n", con_state->result_len);
                return tcp_close_client_connection(con_state, pcb, ERR_CLSD);
            }

            // Generate web page
            if (con_state->result_len > 0) {
                con_state->header_len = snprintf(con_state->headers, sizeof(con_state->headers), HTTP_RESPONSE_HEADERS,
                    200, con_state->result_len);
                if (con_state->header_len > sizeof(con_state->headers) - 1) {
                    DEBUG_printf("Too much header data %d\n", con_state->header_len);
                    return tcp_close_client_connection(con_state, pcb, ERR_CLSD);
                }
            } else {
                // Send redirect
                con_state->header_len = snprintf(con_state->headers, sizeof(con_state->headers), HTTP_RESPONSE_REDIRECT,
                    ipaddr_ntoa(con_state->gw));
                DEBUG_printf("Sending redirect %s", con_state->headers);
            }

            // Send the headers to the client
            con_state->sent_len = 0;
            err_t err = tcp_write(pcb, con_state->headers, con_state->header_len, 0);
            if (err != ERR_OK) {
                DEBUG_printf("failed to write header data %d\n", err);
                return tcp_close_client_connection(con_state, pcb, err);
            }

            // Send the body to the client
            if (con_state->result_len) {
                err = tcp_write(pcb, con_state->result, con_state->result_len, 0);
                if (err != ERR_OK) {
                    DEBUG_printf("failed to write result data %d\n", err);
                    return tcp_close_client_connection(con_state, pcb, err);
                }
            }
        }
        tcp_recved(pcb, p->tot_len);
    }
    pbuf_free(p);
    return ERR_OK;
}

static err_t tcp_server_poll(void *arg, struct tcp_pcb *pcb) {
    TCP_CONNECT_STATE_T *con_state = (TCP_CONNECT_STATE_T*)arg;
    DEBUG_printf("tcp_server_poll_fn\n");
    return tcp_close_client_connection(con_state, pcb, ERR_OK); // Just disconnect clent?
}

static void tcp_server_err(void *arg, err_t err) {
    TCP_CONNECT_STATE_T *con_state = (TCP_CONNECT_STATE_T*)arg;
    if (err != ERR_ABRT) {
        DEBUG_printf("tcp_client_err_fn %d\n", err);
        tcp_close_client_connection(con_state, con_state->pcb, err);
    }
}

static err_t tcp_server_accept(void *arg, struct tcp_pcb *client_pcb, err_t err) {
    TCP_SERVER_T *state = (TCP_SERVER_T*)arg;
    if (err != ERR_OK || client_pcb == NULL) {
        DEBUG_printf("failure in accept\n");
        return ERR_VAL;
    }
    DEBUG_printf("client connected\n");

    // Create the state for the connection
    TCP_CONNECT_STATE_T *con_state = calloc(1, sizeof(TCP_CONNECT_STATE_T));
    if (!con_state) {
        DEBUG_printf("failed to allocate connect state\n");
        return ERR_MEM;
    }
    con_state->pcb = client_pcb; // for checking
    con_state->gw = &state->gw;

    // setup connection to client
    tcp_arg(client_pcb, con_state);
    tcp_sent(client_pcb, tcp_server_sent);
    tcp_recv(client_pcb, tcp_server_recv);
    tcp_poll(client_pcb, tcp_server_poll, POLL_TIME_S * 2);
    tcp_err(client_pcb, tcp_server_err);

    return ERR_OK;
}

static bool tcp_server_open(void *arg, const char *ap_name) {
    TCP_SERVER_T *state = (TCP_SERVER_T*)arg;
    DEBUG_printf("starting server on port %d\n", TCP_PORT);

    struct tcp_pcb *pcb = tcp_new_ip_type(IPADDR_TYPE_ANY);
    if (!pcb) {
        DEBUG_printf("failed to create pcb\n");
        return false;
    }

    err_t err = tcp_bind(pcb, IP_ANY_TYPE, TCP_PORT);
    if (err) {
        DEBUG_printf("failed to bind to port %d\n",TCP_PORT);
        return false;
    }

    state->server_pcb = tcp_listen_with_backlog(pcb, 1);
    if (!state->server_pcb) {
        DEBUG_printf("failed to listen\n");
        if (pcb) {
            tcp_close(pcb);
        }
        return false;
    }

    tcp_arg(state->server_pcb, state);
    tcp_accept(state->server_pcb, tcp_server_accept);

    printf("Try connecting to '%s' (press 'd' to disable access point)\n", ap_name);
    return true;
}

void key_pressed_func(void *param) {
    assert(param);
    TCP_SERVER_T *state = (TCP_SERVER_T*)param;
    int key = getchar_timeout_us(0); // get any pending key press but don't wait
    if (key == 'd' || key == 'D') {
        cyw43_arch_lwip_begin();
        cyw43_arch_disable_ap_mode();
        cyw43_arch_lwip_end();
        state->complete = true;
    }
}

int main() {
    stdio_init_all();

    TCP_SERVER_T *state = calloc(1, sizeof(TCP_SERVER_T));
    if (!state) {
        DEBUG_printf("failed to allocate state\n");
        return 1;
    }

    if (cyw43_arch_init()) {
        DEBUG_printf("failed to initialise\n");
        return 1;
    }

    // Get notified if the user presses a key
    stdio_set_chars_available_callback(key_pressed_func, state);

    const char *ap_name = "picow_test";
#if 1
    const char *password = "password";
#else
    const char *password = NULL;
#endif

    cyw43_arch_enable_ap_mode(ap_name, password, CYW43_AUTH_WPA2_AES_PSK);

    #if LWIP_IPV6
    #define IP(x) ((x).u_addr.ip4)
    #else
    #define IP(x) (x)
    #endif

    ip4_addr_t mask;
    IP(state->gw).addr = PP_HTONL(CYW43_DEFAULT_IP_AP_ADDRESS);
    IP(mask).addr = PP_HTONL(CYW43_DEFAULT_IP_MASK);

    #undef IP

    // Start the dhcp server
    dhcp_server_t dhcp_server;
    dhcp_server_init(&dhcp_server, &state->gw, &mask);

    // Start the dns server
    dns_server_t dns_server;
    dns_server_init(&dns_server, &state->gw);

    if (!tcp_server_open(state, ap_name)) {
        DEBUG_printf("failed to open server\n");
        return 1;
    }

    state->complete = false;
    while(!state->complete) {
        // the following #ifdef is only here so this same example can be used in multiple modes;
        // you do not need it in your code
#if PICO_CYW43_ARCH_POLL
        // if you are using pico_cyw43_arch_poll, then you must poll periodically from your
        // main loop (not from a timer interrupt) to check for Wi-Fi driver or lwIP work that needs to be done.
        cyw43_arch_poll();
        // you can poll as often as you like, however if you have nothing else to do you can
        // choose to sleep until either a specified time, or cyw43_arch_poll() has work to do:
        cyw43_arch_wait_for_work_until(make_timeout_time_ms(1000));
#else
        // if you are not using pico_cyw43_arch_poll, then Wi-FI driver and lwIP work
        // is done via interrupt in the background. This sleep is just an example of some (blocking)
        // work you might be doing.
        sleep_ms(1000);
#endif
    }
    tcp_server_close(state);
    dns_server_deinit(&dns_server);
    dhcp_server_deinit(&dhcp_server);
    cyw43_arch_deinit();
    printf("Test complete\n");
    return 0;
}

빌드를 하면, 클라이언트에 IP 주소를 할당하는 DHCP 서버와 TCP 프로토콜을 사용하는 HTTP 서버가 생성되며, 사용자는 이를 통해 피코 2 W 보드의 녹색 LED를 제어할 수 있습니다. 무선 액세스 포인트 프로젝트를 빌드한 후, 예시용으로 제공된 아래 펌웨어를

picow_access_point_background.uf2 (675 KB)

다음과 같이 피코 2 W 보드에 업로드합니다.

digikey_coffee_cup # picotool load picow_access_point_background.uf2

피코 2 W 보드에 펌웨어 업로드가 완료되면, 컴퓨터, 노트북 또는 스마트폰 등을 사용하여 picow_test라는 이름의 와이파이 “핫스팟”에 다음의 접속 정보로 연결합니다:

login: picow_test
password: password

연결이 완료되면, 웹 브라우저를 열어 접속합니다.

이 웹 서버는 피코 2 W 보드가 생성한 것으로 사용자는 보드의 LED 상태 (켜짐/꺼짐)를 확인하고 제어할 수도 있습니다. LED의 상태를 변경하기 위해 Turn led ON 링크를 클릭하면 잠시 후 보드의 녹색 LED가 켜지고 웹 서버에서도 LED 상태가 아래와 같이 갱신됩니다.

이 과정을 필요에 따라 반복하면, 피코 2 W를 무선 액세스 포인트 모드로 설정해 만든 Wi‑Fi 네트워크를 통해, HTTP 클라이언트 브라우저에서 TCP 기반 통신으로 보드의 녹색 LED를 제어하는 방법을 시연할 수 있습니다. 별도의 공유기 없이도 다른 피코 2 W 장치들을 이 무선 액세스 포인트에 연결할 수도 있으며, 이 경우 HTTP 클라이언트는 와이파이를 통해 피코 2 W에 직접 연결됩니다. 필요시 네트워크 이름과 비밀번호만 변경하면 다른 무선 액세스 포인트를 생성할 수도 있습니다.

    const char *ap_name = "picow_test1";
    const char *password = "password";

라즈베리 파이 피코 2 W는 디지키에서 구매하실 수 있습니다. 좋은 하루 되세요!



영문 원본: R-Pico 2 W Wireless Access Point (Controlling IoT LED)