Omron
ウェビナー実施日:2023年5月24日
300A G9KA-E PCBリレーを使用したAC発電と蓄電
この投稿では、リレーの仕様、アプリケーション、発電に関するOmronのウェビナー「 AC Power Generation and Storage Using 300A G9KA-E PCB Relays」の主な要点とよくある質問について説明します。経験豊富なプロフェッショナルの方でも、好奇心旺盛な初心者の方でも、本ウェビナーから多くの貴重な情報を得ることができます。ウェビナー、資料、および関連コンテンツへのリンクは、この投稿内に記載されています。ウェビナーの録画視聴に登録されたお客様には、PowerPointプレゼンテーションのコピーが提供されます。 すべてのスニペットとコンテンツはOmronの提供によるものです。
主な要点
-
低抵抗のコンタクトにより低発熱を実現しています。
-
より小型でより強力なPCBマウントリレーは、コンタクタと比較して、自動化された組み立てと統合により、フットプリントのスペース、発熱、および組み立てコストを削減します。
-
通常の銀コンタクトは「自己溶着」により閉じてしまうという高い傾向がありますが、Omronの純度99%以上の銀コンタクト材料とプランジャー設計は、最も低い接触抵抗を維持しながら、この問題を軽減します。
-
G7LX 1000VDCリレーの低接触抵抗を特徴とするバージョンが今年まもなく発売されます。
-
Omronのリレーの新製品は、「Omron独自の技術」を採用したMOSFETリレーと大電流リレーです。エネルギー、ファクトリオートメーション、ビルディングオートメーション、ATE(自動テスト装置)などの重点アプリケーションに適しています。
-
G9KA-Eは、800V AC/200Aから1000V AC/300AまでのACハイパワーPCBリレーの中で最も高い電流と電圧の製品として位置付けられ、発熱抑制と放熱構造を特長としています。
-
G9KA-Eは、PV & ESS(発電と蓄電)、UPS(無停電電源)、EV(電気自動車)の急速充電用のグリッドタイインバータ(ソーラーパネル用DC/AC変換器)をサポートすることを目的としています。
-
バリュープロポジション(顧客価値)には、低発熱、DC切断、およびリモート監視が含まれます。
-
Omronは、設置コストを最小限に抑え、信頼性と安全性を向上させながら、発電量と効率を最大限に高め、カーボンニュートラルをサポートします。
-
Omronはリレーだけでなく、さまざまなエコシステムを提供しています。
-
Omronは、多方面にわたる完全なソリューションを提供するために、お客様の設計要件ニーズに直接対応することを社是としています。
よくある質問
Omronは、新しく発売するエネルギー市場向けリレーに低接触抵抗のものを含める予定ですか?
- はい、特にハイパワーリレーについては、可能な限り発熱を抑えたいので、低接触抵抗品を用意する予定です。例えば、既存のG7LX 1000VDCリレーは、本年、間もなくこの製品の低接触抵抗バージョンをリリースする予定です。
Omronは、他のスイッチングタイプから、これらのリレーへの移行を支援していますか?
- はい、弊社はリレーの移行についてお客様と共に進めたいと考えていますし、弊社のテスト結果や成功事例に基づいてアドバイスを提供いたします。
これらのリレーはDigiKeyに在庫がありますか?
- はい、在庫はあります。
Omronはリレー製品しか扱っていないのですか?
- いいえ、センサ、スイッチ、コネクタなどの製品も扱っています。
より高いアンペア数のリレーの計画はありますか?
- ACリレーの市場とそのトレンドマップに基づき、弊社はすでに最大のセクターをターゲットにしていますので、市場ニーズがない限り、現時点ではACリレーの規模を拡大する計画はありません。しかし、直流リレーに関しては規模を増やす予定です。
このリレーは突入電流に対応できますか?
- このリレーは単なる回路遮断用に設計されているため、突入電流を処理するようには開発されていません。何らかの突入電流保護回路を開発していただくか、プリチャージ回路を使用されることをお勧めします。
電気自動車の車載充電は、御社のリレー製品のターゲットですか?
- G9KA- Eについてはそうではありません。その理由は、このリレーがPCBマウントリレーであり、電気的な仕様通りに動作するためには、振動が大きすぎないことを確認する必要があるからです。しかし、DCリレーについては、車載用に開発されたG9Eリレーがあり、こちらは振動や衝撃に強い仕様になっています。
この新しいリレーのデータシートの耐久性に関して教えてください。
- リレーの電気的動作に関しては、低い電流での開閉(通電時は300A)は通常30,000回の動作が可能です。毎回フルロード(300A)の電流を遮断する運用は想定されておらず、まれにしか起こらないので、フルロードの切り替えが発生する緊急時や故障時の切り替えは、10回と少なめになっています。より具体的な耐久性やその他の試験評価が必要な場合は、試験データを提供し、お客様の正確なパラメータを入力して試験を実施させて頂きます。
これらのハイパワーリレーについて、Omronがサポートしているのはエネルギーアプリケーションだけですか?
- いいえ、エネルギー市場がターゲットアプリケーションですが、リレーの最終的なターゲットは技術の小型化であり、エネルギーアプリケーション以外でも大電力負荷に使用できるアプリケーションはたくさんあります。別の用途でこれらについてご質問があれば、ぜひご相談ください。
ウェビナーとリソースリンク
ウェビナー登録リンク:
DigiKeyウェビナーセンター:
DigiKey TechForumウェビナーの投稿:
サプライヤセンター:
DigiKey NIが提供する製品:
リソース:
- 全てのコンテンツ
- Omron G9KA-E 1000 VAC/300 AハイパワーPCBリレーの製品ハイライト
- Omron G9KAリレーのデータシート
- Omron G9KAホワイトペーパー
- Omron Electrical and Mechanical Relayリレー選択ガイド
ウェビナーのスライド例
録画されたウェビナーの視聴登録をされたお客様には、より詳細なスライドとPowerPointプレゼンテーションのコピーが提供されます。