3DXTECHはどこでフィラメントを製造していますか? ミシガン州グランドラピッズ郊外の工場で、Labtech社の押出機や高精度のBeta Lasermike社の2軸レーザーなどの最新鋭の設備を用いて製造しています。3DXTECHのオーナーであるMatt Howlett氏は、高性能ポリマー業界で20年以上の経歴があり、その経験を活かしてFDM/FFF方式プリントで最も先進的な材料を作るべく活動しています。
3DXTECHのフィラメントは私のプリンタで使用できますか? 同社のフィラメントは、ほぼすべてのデスクトッププリンタで使用可能です。1.75mm、2.85mm、3.0mmのフィラメントが使用できるプリンタであれば、同社のフィラメントを使用できる可能性が非常に高いです。このフィラメントは、Makerbot、Airwolf、Ultimaker、Up!Afinia、Makergear、Solidoodle、Lutzbot、Flashforgeなど、ほぼすべてのデスクトップ3Dプリンタで使用することができます。
3DXTECHはどの直径のフィラメントを供給していますか? 直径1.75mmと2.85mmのフィラメントを供給しています。
※1.75mmと2.85mmをはじめ、3DXTECHの商品はアメリカ国内のみの販売品です。
StratasysのFDMプリンタで3DXTECHのフィラメントを使用できますか? 商業用プリンタ(Stratasysなど)をお持ちの場合、これらのシステムで当社のフィラメントを使用する方法があります。数社の大企業が、Stratasysプリンタで使用するために当社の特殊フィラメントを購入しています。Stratasysのプリンタをお持の場合でも、当社の高品質な1.75mmフィラメントを使用して大幅に節約する方法を見つけられる可能性が十分にあります。
3DXTECHのフィラメントを使用すると、プリンタの保証が無効になりますか? 一言で言えば、「NO」です。 米国では、Magnuson Moss Warranty Act (Wikipedia参照)(マグナソンモス保証法(日本語Wikipedia))によって、お客様は保護されています。これは次のように述べています。
保証人は、保証を維持するために、製品にブランド部品のみを使用するよう要求することはできません。他社製品の使用を理由に保証業務を拒否することは違法です。
基本的に、保証人は機器の保証を無効にするという脅しによって、プリンタ用のOEM材料を独占的に購入するよう顧客に要求することはできません。
したがって、保証を無効にすると脅しているStratasys、Makerbot、Zortrax、その他のプリンタで3DXTECHを使用することができます。彼らの弁護士は、その脅しは無効であることを知っていますが、あなたが知らないことに賭けているのです!
炭素繊維フィラメントはプリンタで使用できますか? 結論から言うと、「はい」です。お使いのプリンタがサードパーティ製フィラメント(オープンソース)に対応している場合、当社の炭素繊維フィラメントでプリントすることができます。PLAでプリントできるのであれば、Carbon Fiber PLAでプリントすることができます。ABS、PETG、ナイロンでプリントできる場合(ヒートベッドをお持ちの場合)、Carbon Fiber ABS、PLA、ナイロングレードでプリントすることができます。しかし 、炭素繊維は研磨性があり、真鍮製のノズルを摩耗させてしまいます - 下記をご覧ください。
炭素繊維フィラメントでプリントする場合、どのようなノズルを使用すればよいのでしょうか? 目詰まりを防ぐために、オリフィスサイズは0.4mm以上を推奨しています。さらに、ノズルの摩耗を減らすために、ステンレス製または硬化鋼製のノズルを使用することを推奨しています。真鍮製のノズルも使用できますが、フィラメントを1kg(前後)使用したら交換する必要があります。真鍮製のノズルは安価なので、炭素繊維で強化された高性能グレードを選択する場合は消耗品と考えるべきです。硬化ノズルが必要ですか? こちら の3DXTECHのA2硬化鋼製ノズルを是非ご覧ください。当社のA2硬化鋼ノズルは真鍮の20倍の耐摩耗性があります。
3Dプリンタ使用経験レベルのフィラメントガイド
初心者(Novice): エントリーレベルの3Dプリンタを使用している初心者は、この材料を使用してもほとんど問題はないでしょう。
中級者(Intermediate): 中級から高品質の3Dプリンタを数ヶ月間使用した経験がある方
上級者(Advanced): プリントの経験が1年以上あり、高品質の業務用機械を使用しているユーザー
エキスパート(Expert): かなりの経験があり、高性能または大幅に改造された3Dプリンタを使用しているユーザー
| PLA | ABS | PC | PEEK |
| HIPS | ASA | PVDF | PEKK |
| PETG | Low-Gloss PETG | PPS | PEI, 1010 |
| ESD-PLA | Nylon | PSU | PEI, 9085 |
| ESD-PETG | Flexibles | ESD-PC | PPSU |
| PLA+CF | PC-ASA | ESD-PVDF | ESD-PEI |
| PETG+CF | PC-ABS | ESD-PPS | ESD-PEKK |
| PETG+GF | PC+CF | ||
| Nylon+GF | |||
| ESD-ABS | |||
| ABS+CF | |||
| Nylon+CF |
画像と情報は3DXTECHの提供によるものです。