ACパワーエントリモジュール:なぜ定格電流が異なるのでしょうか?

Adam Techの IEC-F-1 のようなACパワーエントリモジュール(PEM)は、DigiKeyではしばしば混乱を招くことがあります。これらのデバイスは、DigiKeyのウェブサイトでは特定の電流定格( IEC-F-1 の場合は15A)で掲載されていますが、ラベルやデータシートを確認すると、10Aなど異なる電流定格が記載されていることがあります。これはなぜでしょうか?

このようなデバイスにおいて電流定格が異なるのは、安全認証規格の試験基準が異なるためです。例えば IEC-F-1 の場合、15Aの定格はUL認証に基づく電流定格であり、UL規格およびその試験方法においては、そのデバイスは15Aを扱うことができます。一方、10Aの電流定格はIECの規格と試験によるもので、より厳格な基準が適用されるため、同じデバイスでも10Aの電流定格になります。このデバイスに適用される電流定格は、どの規格に基づいて設計しているか、あるいはどの規格を適用するかによって決まります。一般的な趣味用途では15A定格で問題なく使用できると考えて差し支えありません。ただし、大量生産プロジェクトでは、お客様のアプリケーションに適用される規格を満たしていることを確認する必要があります。




オリジナル・ソース(English)