一部の項目では、UL、VDE、IECなどの承認機関による試験手順により、データシートに複数の電圧および電流定格が記載されている場合があります。これらの定格については、何を基準にすればよいのかが不明確なため、混乱を招くことがよくあります。この記事は、これらの定格をどのように解釈すればよいかを理解する一助となることを目的としています。
品番例:4008-XACA881-ND(XACA881)
XACA881 は、産業用途に適した7つの押ボタンを備えたペンダント型コントローラです。本製品には、以下の認証機関および規格が適用されています。
- IEC 60947-5-1
- UL 508
- CSA C22.2 No. 14
- IEC 60204-32
データシートの2ページ目には、スイッチの接点がどのような定格になっているかが記載されています。以下の関連データのスナップショットをご覧ください。

IEC規格の概要
IEC60947-5-1の簡単な概要をご覧いただければ、どのようになっているのかある程度ご理解いただけると思います。この規格は「低電圧開閉装置および制御装置」を対象としたものです。「低電圧」とは、「1000V AC(1000Hzを超えない)または600V DCを超えない」と定義されています。委員会グループと承認機関はすべて独自の試験方法を持ち、その試験方法に基づいて適用規格を定めています。多くのエンジニアリングアプリケーションは、これらの特定の規格を満たすことが求められています。これらの定格は、コンプライアンスプロセスを合理化するためのものです。しかし、すべてのエンドユーザーが必ずしもこれらの規格に準拠しなければならないわけではありません。
一般的な設計ガイドライン
この特定の部品については、コンプライアンスを気にしない場合は、接点コードの指定を電流定格の最良のガイドラインと見なすことができます。定格電流は、目標とする電圧によって異なります。ご希望であれば、AC用240V定格と600V定格の間で選択できます。定格電流の見積もりは、入手可能なデータから推定する必要があります。直線的な変化を仮定した場合、以下の式は範囲内の特定の電圧における定格電流を推定するためのモデルです。

絶縁電圧に関する注記
データシートには最大絶縁電圧は600Vと記載されています。これは接点の最大定格と一致しています。これらは異なる試験に基づくものであるため、絶縁定格が接点定格より高い可能性があります。
複数の定格
その他の製品では、複数の機関がそのデバイスの試験を行ったため、複数の定格が表示されていることがあります。DINレール端子台カテゴリはこの良い例です。フィルタはIEC電流/電圧とUL電流/電圧を区別します。この場合、該当する規格が適用されない場合は、通常2つのうち定格の高い方を選ぶことをお勧めします。
まとめ
主なポイントとしては、規格は準拠するために存在するということです。定格が記載されていない場合は、設計の参考として規格固有の定格を使用するのが最善です。部品の種類によっては、特定の規格を参照する複数の定格がある場合があります。