Advantechのネットワークスイッチ EKI-2525-BE:「2525I」との違いは?

Advantechは、EKI-2525-BE ネットワークスイッチを含む幅広い組み込みソリューションを提供しています。最近、このデバイスの EKI-2525I-BE モデルについて、品番の2525セクションに追加された「I」が何を意味するのか、という質問がいくつか寄せられています。

この場合、「I」は、オリジナルの「I」なしデバイスが民生グレードの-10~60℃であるのに対し、産業用として-40~70℃という拡張温度範囲に対応していることを示します。「I」デバイスは「I」なしデバイスの代替品として使用できますが、元のアプリケーションで「I」デバイスが要求されている場合には、「I」なしデバイスを使用すべきではありません。




オリジナル・ソース(English)