この記事では、Arduino PLC IDEの最新バージョンをロード済みであることを前提とします。また、 Arduino OptaをタイプCのUSBコネクタ経由でPCに接続しているものとします。
- Arduino OptaがPCに認識されていることを確認することから始めます。これはWindowsのデバイスマネージャで行います。正しく接続されていれば、2つのUSBシリアルデバイスが表示されているはずです。私のコンピュータはcomポート5と7を選択しています。お使いのコンピュータは別の番号を使用しているかもしれません。

-
次に、Arduino Optaに接続できる他のプログラムがすべて終了していることを確認します。例えば、従来のArduino IDE、すべてのターミナルプログラム、過去にArduinoプロジェクトに接続するために使用した可能性のあるスクリプトを閉じます。
-
Arduino PLC IDEを起動させます。
-
新しいプロジェクトを開きます。名前を付け、ターゲット選択がOptaに設定されていることを確認します。
-
以下の画面を開いて、赤丸で囲まれたポート選択オプションが表示されるまで、その画面を開いておいてください。デバイスマネージャで事前に確認した2つのポート番号のうち、番号の小さい方を使用します。
-
Downloadを選択します。.
-
ソフトウェアがコンパイルされ、PLCと通信するまで数分待ちます。IDEがしばらくの間、 フリーズしたように見えることがあるので注意してください。
-
完了すると、以下の図のようにStatusインジケータが緑色に表示されます。
9. 上の写真の丸で囲んだ部分をクリックします。うまくいけば、画面右下にこのように表示されるはずです。
もし何か問題に遭遇した場合は、その経験と解決策をこのフォーラムで共有してください。このガイドを改善していくために、ご協力をいただければ幸いです。
読者に代わってお願いします。
よろしくお願いします。
APDahlen