Banner Engineering SD50 工業狀態顯示器簡介

Banner Engineering 的 SD50 系列是一款工業文字顯示器,具有側裝式多色指示 LED。此顯示器是可程式邏輯控制器(PLC)的自然延伸,可提供高對比文字和彩色警報指示,如圖 1 所示。

Banner SD50 系列共有三種型號,包括:

本工程簡報重點在於離散模組,尤其著重於小型 PLC 應用。文中展示的顯示器為示範型號(DK-SD50),但本文內容同樣適用於 Banner 的離散控制型號 SD50P300WD15QP。


本文是 DigiKey 工業自動化現場指南的一部分。

位置:入門 → 顯示器
難度:工程師 — 難度等級說明
作者:Aaron Dahlen | 電機工程碩士 | DigiKey 資深應用工程師
上次更新:2026 年 3 月 6 日


圖 1:Banner SD50 顯示器及其 PRO-KIT 程式設計器(需另購)的圖片。

SD50 具備哪些功能?

SD50 顯示器有兩種常用模式:文字模式、長條圖模式以及二者的組合模式。影片 1 展示了互動式液位指示器(Tank Level Indicator, TLI)應用的長條圖和文字混合顯示模式。請注意,顯示器側面裝有指示 LED。這些 LED 可以編程改變顏色,如影片 2 分 30 秒所示,結果顯示在 3 分 10 秒處。

影片 1:示範 Banner SD50 和雷達在 TLI 應用中的配合使用。

技術提示:使用基於 PWM 的長條圖時,請務必啟用濾波器和延遲功能。這將防止狀態間出現令人不悅的跳動。

如何對 SD50 顯示器進行編程

Banner SD50 與其他 Banner 產品(例如 K50 彩色觸控按鈕)密切相關。此生態系中的產品共享通用的程式語言和介面。Banner 的 Pro Editor 可免費下載,而 PRO-KIT 編程器則需另外購買。請注意,圖 1 中的 SD50 顯示器兩側是 PRO-KIT 組件。

Banner 軟體非常容易使用。有關簡要介紹,請參閱 K50 彩色觸控按鈕文件。

如何將離散控制的 SD50 連接到 PLC

這正是 Banner Engineering 團隊的優勢所在。他們提供了多種將顯示器連接到小型 PLC 的方法,包括:

  • 使用 4 線介面進行離散控制。這允許隨機存取 SD50 中先前儲存的任何訊息。

  • 使用 2 線重設和步進功能的順序控制。這非常適合具有預測序列的機器,例如插入零件、送料、夾緊、鑽孔、頂出和移除零件。重設線允許 PLC 跳到起始位置。

  • 使用單線進行脈衝寬度調變(PWM)控制。可以隨機存取所有儲存的消息。

  • 使用單線進行脈衝頻率調變(PFM)控制,適用於能夠動態變更 PWM 頻率的 PLC。可以隨機存取所有儲存的消息。

在圖 2 中,我們看到顯示器由 Crouzet 的 88983902 PLC 控制。這款 Millenium Slim PLC 是 DigiKey 提供的最小的 PLC 之一。只需一條導線,Crouzet PLC 即可在 15 種不同的文字訊息之間切換。此外,這款小巧的 PLC 還可透過單一 PWM 輸出控制 TLI 長條圖,如影片 1 所示。

圖 2 Banner SD50 由超緊湊型 Crouzet Millenium Slim PLC 控制。

結語

Banner SD50 採用與 Banner Pro 生態系統其他設備(例如 K50 多彩觸控按鈕)相同的工具和技術,完美融入其中。多種控制方式簡化了佈線和控制。這種靈活性也體現在超緊湊型 PLC 上,例如本文介紹的 Crouzet Slim。

:books: 繼續探索更多工業控制系統資訊

如果您覺得本次討論對您有幫助,您可能還想了解以下內容:

:world_map: DigiKey 導航

:japanese_symbol_for_beginner: 相關基礎文章