Digi-Key에는 다양한 트랜지스터의 대체품을 찾는 고객들의 문의가 자주 있습니다 - 이들 중 일부는 단종 또는 기타 다른 이유로 Digi-Key에 재고가 없습니다. 이 가이드는 대체품을 찾을 때나 적절한 대체품으로 가장 알맞는 옵션을 찾는 데 도움이 되는 중요한 매개 변수를 찾을 때 일반적으로 Digi-Key에서 수행하는 단계의 세분화에 도움이 될 것입니다.
가능성이 있는 대체품을 결정하는 데 도움이 되는 일반적인 단계는 아래와 같습니다:
마킹에 기반한 트랜지스터 유형 식별
트랜지스터는 일반적으로 부품 본체에 트랜지스터 유형 번호 전체 또는 일부가 인쇄되어 나옵니다. 아래 그림 1은 마킹의 예시입니다.
그림 1 - 트랜지스터에 적힌 마킹 예제
위의 트랜지스터와 비슷한 부품은 Digi-Key 검색창에 "bc547"을 입력하거나 검색 엔진에 "bc547 transistor"를 입력해서 찾을 수 있습니다.
일반적으로 트랜지스터의 생산 현황과 ID는 온라인에서 마킹을 검색해서 확인할 수 있지만, 부품의 모든 마킹이 부품 번호와 관련이 있는 것은 아닙니다. 일부 마킹은 데이트 코드와 같은 다른 것을 나타낼 수 있으며, 일부 작은 부품들은 마킹이 암호화되어 있어 찾기가 쉽지 않습니다.
온라인에서 원 부품의 ID를 효과적으로 검색하는 팁:
- 결과를 얻으려면 트랜지스터 부품 마킹의 여러 다른 부분을 검색해야 할 수 있습니다
- 잠재적인 부품 식별자가 무엇인지 부품 마킹으로부터 일부 정보를 식별하는 데 도움이 되는 공통 문자열은 아래와 같습니다(포괄적이지는 않음):
BJTs: 2Nxxxx, BCxxx, TIPxxx, MMBTxxx, 2SAxxx, 2SBxxx, 2SCxxx, 2SDxxx
FETs: 2N700x, 2SJxxx, 2SKxxx, IRFxxx, MPSxxx, DMNxxx
찾고 있는 부품이 단종되어 동일한 부품을 구할 수 없다면 어떻게 해야 할까요? 아래에 일부 추가적인 단계와 유용한 검색 매개 변수를 간략하게 설명하겠습니다.
참고: 이 가이드는 대체 부품을 찾기 위한 관련 정보가 나와 있는 해당 부품의 규격서 또는 사양서가 있다는 가정 하에 작성되었습니다. 해당 부품의 기술 규격서나 부품 정보를 식별할 수 있는 정보가 없는 경우 대체품을 찾는 것은 상당히 어려워집니다.
대체품 찾기: 트랜지스터 유형
마킹에 기반하여 트랜지스터를 식별할 수는 있으나 해당 부품이 더 이상 사용되지 않는다면, 가장 중요한 식별 특성 몇 가지를 선택해 이로부터 범위를 좁혀가며 대체품을 찾아보십시오. 대체품을 찾을 때 가장 먼저 고려해야 할 것은 BJT, FET/MOSFET, IGBT, JFET 등과 같은 동일한 유형의 부품을 찾는 것입니다. Digi-Key의 검색창에 "트랜지스터"를 입력해서 제품 검색을 한 후, 결과 목록에서 적절한 트랜지스터 하위 범주를 선택합니다: https://www.digikey.kr/short/c38bqbwm
고려해야 할 트랜지스터 매개 변수
Digi-Key에서 트랜지스터 대체품을 찾는 첫 번째 단계는 여러분이 가지고 있는 기존 부품의 기술적인 사양을 최대한 많이 확보해서 사용 가능한 모든 필터 옵션을 사용하는 것입니다. 트랜지스터 유형에 맞는 적합한 하위 카테고리를 선택했다면, Digi-Key의 파라미터 검색에는 부품에 사용 가능한 모든 검색 기준을 보여주는 "검색 기준 더 보기"라는 드롭다운 메뉴가 있습니다(그림 2 참조). 이는 사이트에서 검색 기준 옵션을 스택으로 선택해야만 적용됩니다 - 만약 스크롤 옵션을 선택하면, 검색 부분에서 가로로 스크롤하여 필터 열을 탐색할 수 있습니다.
그림 2 - Digi-Key 웹사이트의 “검색 기준 더 보기” 위치
적합한 대체품을 찾기 위해 검색 기준에서 (해당되는 경우)우선 선택해야 하는 가장 중요한 특성은 다음과 같습니다:
-
트랜지스터 유형/FET 유형/IGBT 유형:
어떤 유형이냐는 문구는 Digi-Key에서 어떤 트랜지스터 하위 카테고리를 검색하고 있는지에 따라 달라지지만, “유형” 검색 기준은 일반적으로 부품의 극성과 구성을 지정합니다. 검색을 시작할 때 부품이 NPN인지 PNP인지 또는 다른 주요 특징이 있는지 지정하는 것은 중요합니다(그림 3)
그림 3 - 트랜지스터 “유형” 검색 기준을 보여주는 예시, 트랜지스터 - 양극(BJT) - 단일 하위 카테고리에서 -
패키지 유형:
스루홀 또는 표면 장착형 트랜지스터를 대체하는 경우, 꼭 들어 맞을 수 있도록 부품의 풋프린트가 동일한지 확인해야 합니다. 대표적인 패키지가 그림 4에 나와 있습니다. 패키지 유형은 트랜지스터 파라미터 검색 페이지에서 “패키지/케이스” 검색 기준에서 적용할 수 있습니다.
그림 4 - 대표적인 트랜지스터 패키지 유형 및 핀 배치 -
항복 전압:
항복/테스트 전압이 기존 트랜지스터와 동일하거나 약간 높은 지 확인하십시오. 각 검색 기준의 정확한 이름은 아래와 같습니다:
트랜지스터 - 양극(BJT) - “전압 - 컬렉터 방출기 항복(최대)”
트랜지스터 - IGBT - “전압 - 컬렉터 방출기 항복(최대)”
트랜지스터 - JFET - “전압 - 항복(V(BR)GSS)”
트랜지스터 - FET, MOSFET - “드레인 - 소스 전압(Vdss)” -
최대전류:
검색 기준에서 필요한 전류를 흘릴 수 있는 옵션을 선택하십시오. 검색 기준은 “전류 드레인(Id) - 최대” 또는 "전류 - 컬렉터(Ic)(최대)"입니다. 전류 정격이 기존 트랜지스터 이상인지 확인하시기 바랍니다. -
전류 이득(BJT 트랜지스터의 경우):
전체 이득은 다른 부품들이 회로와 어떻게 상호 작용하는 지에 따라 결정되기 때문에 BJT 트랜지스터 대체품을 찾을 때 전류 이득은 중요합니다. 기존 트랜지스터의 이득이 높다면 가능한 맞추십시오. Digi-Key BJT 카테고리에서 이득에 대한 검색 기준은 "DC 전류 이득(hFE)(최소) @ Ic, Vce"로 표시되어 있습니다. -
“On” 저항(FET의 경우)
RDS(ON)은 지정된 게이트 소스 전압을 가해 FET가 on인 상태에서의 드레인과 소스 단자 간 DC 저항입니다. 기존 부품에 최대한 가까운 저항 값을 선택하십시오. -
핀 배치 확인
대체품의 핀 배치가 기존 부품과 일치하는지 확인하십시오. 베이스/컬렉터/에미터 또는 게이트/소스/드레인의 핀 배치 구성은 Digi-Key 웹사이트의 각 제품 페이지에 있는 “미디어 및 다운로드” 아래 개별 부품의 규격서에서 확인할 수 있습니다. -
추가 적용 가능한 매개 변수에 대한 검색 기준:
위의 필터들을 적용하면, 대부분의 결과 페이지는 엄청나게 줄어들었을 것입니다. 이 시점에서, Digi-Key가 취급하고 있는 제품 중 대체품으로 가장 유사한 옵션을 찾기 위해서는 기존 트랜지스터의 사양서 또는 규격서를 확인하여 나머지 필터들을 통해 줄일 수 있는 추가적인 특성이 있는지 확인하는 것이 가장 좋습니다.
일부 트랜지스터는 적절한 대체품을 쉽게 찾을 수 있지만 일부 트랜지스터는 직접 대체품이 더 이상 없을 수 있습니다. 전기적으로나 물리적으로 가장 유사한 옵션으로 좁힌 다음 주문 전 제조업체 규격서를 검토하여 여러분 제품의 요구 사항을 충족하는지 확인하는 것이 가장 좋은 방법입니다.
도움이 필요하다면 웹 채팅 또는 kr.techsupport@digikey.com으로 이메일을 보내거나, 또는 여기 포럼에 문의하는 방법을 통해 Digi-Key의 기술 직원에게 언제든지 연락하시기 바랍니다.
영문 원본: How to Find Replacement BJT, MOSFET, and IGBT Transistors