Si usted es nuevo en electrónica o es un ingeniero experimentado, hay una gran variedad de cálculos que deben hacerse para asegurarse de seleccionar las piezas correctas para sus proyectos. Las calculadoras de conversión en línea de Digi-Key ofrecen un recurso integral para muchos de estos cálculos.
Calculador de vida útil de una batería
- En general, la vida útil de una batería se calcula en base a la corriente nominal en miliamperios por hora y se abrevia mAh. El amperio es una unidad eléctrica que se utiliza para medir el flujo de corriente hacia la carga. La vida útil o la capacidad de una batería se puede calcular a partir de la corriente nominal de entrada de la batería y la corriente de carga del circuito. La mayor vida útil de una batería será cuando la corriente de carga sea menor y viceversa. El cálculo para conocer la capacidad de la batería se puede derivar matemáticamente de la siguiente fórmula:
- Vida de la batería = Capacidad de la batería en miliamperes por hora / Corriente de carga en miliamperes * 0.70
- El factor de 0.7 permite tolerancias a factores externos que pueden afectar la vida útil de la batería.
- Tiempo de funcionamiento = (10 * Amperio-hora) / carga en vatios
Calculador de conversión de la ley de Ohm
- La ley de Ohm explica la relación entre el voltaje, la corriente y la resistencia al establecer que la intensidad de la corriente que circula entre dos puntos de un circuito eléctrico es proporcional a la tensión eléctrica entre dichos puntos.
- Es una ley relacionada con la diferencia de voltaje entre dos puntos, la circulación de corriente eléctrica entre ellos y la resistencia del trayecto de la corriente. En términos matemáticos, la ley establece que V = IR donde V es la diferencia de voltaje, I es la corriente expresada en amperes y R es la resistencia en ohmios. Para un voltaje dado, a mayor resistencia, menor flujo de corriente.
- Ingrese cualquiera de los dos valores y haga clic para calcular los valores restantes.
Calculador de código de colores de resistencias de 4 bandas
- Esta herramienta se utiliza para decodificar información para las resistencias con conductores axiales en una banda de colores. Seleccione la cantidad de bandas y, luego, sus colores para determinar el valor y la tolerancia de las resistencias o vea todas las resistencias que Digi-Key tiene para ofrecerle. Más información sobre resistencias y códigos de colores de resistencias
Calculadora de resistencia serie LED
- Utilice el siguiente calculador para determinar la serie de la resistencia necesaria para conectar varias combinaciones de series de diodos emisores de luz o “LED”. Utilice una resistencia con una potencia superior a la que se indica en la caja debajo de “Potencia (V)”.
- Formula: R = (Vs - Vf) / If
Aquí hay una lista de las calculadoras disponibles actualmente. También puedes ver más aquí.
¿Tienes alguna idea para una nueva calculadora? Háganos saber al respecto y veremos si podemos agregar eso a las herramientas de nuestros clientes.