Carlo GavazziのUDM40シリーズは、電流、温度、抵抗、周波数、速度、周期計測のためのユニバーサルデジタルパネルメータです。測定範囲、機能のどちらも簡単にプログラミングが可能です。デバイスを使用中まれに、この「EEE」表示の問題が発生することがあります。この「EEE」表示の問題が発生した場合、どのように解決すればいいでしょうか?
「EEE」は、メータへの入力が設定されている範囲より上または下にあることを示します。この値に影響を与えるのは、「inP」列の下にあるレンジコード「rAnG」、および「SCAL」列の下にある「LoE」と「HiE」です。 マスターパスワードを入力したら、2つのミドルキーのどちらかを繰り返し押すことで、どちらの列にも移動できるはずです。 列の下の変数を変更するには、下のキーを繰り返し押して、変数をスクロールダウンします。一番下のキーを押し続けると、列の見出しまでループします。
プログラミングが正しく、配線に間違いがない場合、「EEE」はメータ本体の問題を示している可能性がありますが、これは非常にまれなケースです。
関連するドキュメントについては、以下の資料をご覧ください。