テスト機器のCAT定格とは何ですか?
CAT(カテゴリ)定格には、CAT I、CAT II、CAT III、およびCAT IVなど、広く認識されているものがいくつかあります。各カテゴリは、必要な保護レベルと、機器が安全に動作できる特定の電気環境を定義します。定格は、テスト機器だけでなく、機器を電源に接続するために使用されるプローブにも適用されます。例えば、マルチメータにはCAT定格があります。マルチメータのプローブにもCAT定格があります。
テスト装置のCAT定格を守らないと、アークや爆風によってオペレータが死亡したり、機器が壊滅的な損傷を受ける可能性があります。
技術的なヒント: 最も低いCAT定格が保護レベルを定義します。マルチメータがCAT IV定格で、プローブがCAT III定格の場合、その組み合わせはCAT IIIの安全性があると見なされます。
なぜCAT定格が必要なのでしょうか?
これらのカテゴリは、メーカーとユーザーの双方に重要なガイドラインを提供し、電気機器が電圧スパイク、過渡電圧、および機器やオペレータを危険にさらす可能性のあるその他の電気的障害など、さまざまな条件に対応できる定格であることを保証します。確立された安全規格に適合する耐電圧性という観点から機器入力の安全レベルを指定することで、これらのカテゴリは多様な電気環境における安全性と信頼性の維持に役立ちます。
テスト機器のCAT指定とは?
CAT Iは、電子機器やバッテリ駆動のデバイスなどの低リスクの回路に適しており、基本的な絶縁と導電性部品との接触に対する保護を提供します。
CAT IIは、壁コンセントに差し込まれる電化製品のような局所的な電気設備を対象としており、主電源からの過電圧に対する更なる追加の保護を提供します。
CAT IIIは、配電盤または引き込み口に直接接続される配電システムまたは固定機器用に設計されており、電源からの高エネルギーの過渡現象やサージに耐えるように作られています。
CAT IVは、最高レベルの保護を提供するもので、通常、過渡過電圧が最も厳しい設備の供給源で使用されます。
多くのオシロスコープやマルチメータ、その他のテスト機器では、通常、入力の近くにCAT定格が表示されているか、取扱説明書に記載されています。
技術的なヒント: マルチメータの内部ヒューズは、そのCAT定格に関連する重要な部品です。ヒューズはメーカーが推奨するタイプに交換する必要があります。この警告に従わないと、誤ってメータのCAT定格を下げてしまう可能性があります。別の言い方をすれば、故障したメータが爆発し、使用者が負傷する恐れもあります。極端な条件下では、大惨事をもたらすアーク爆発を引き起こす可能性もあります。
マルチメータのCAT定格の例
CAT I(1000V)、CAT II(600V)、CAT III(300V)の定格を持つマルチメータは、カテゴリIの環境では1000Vまで、カテゴリIIの環境では600Vまで、カテゴリIIIの環境では300Vまでの安全定格を持つことを意味します。ただし、適合するCAT規格のプローブが使用されていることが条件となります。