일반적으로 DC-DC 컨버터(예: 기판 실장 타입, 오프 보드 타입)가 제대로 작동하기 위해서는 각 출력에 최소 부하가 필요합니다
최소 부하는 DC-DC 컨버터가 제조업체 사양 내에서 동작할 수 있도록 하기 위함입니다. 그렇지 않으면 출력 전압 레벨이 불안정하거나 오차를 벗어나게 됩니다.
대부분의 경우, 전원 공급 장치의 규격서 사양에서 최소 부하 요구 조건을 찾을 수 있습니다. 예를 들어, XP Power의 DDC15 시리즈는 최소 부하가 필요치 않습니다(부하가 없으면 출력 전류도 없습니다).
그러나 경우에 따라, 사양에 최소 부하 정보가 명확하게 기재되어 있지 않을 수 있습니다. 주어진 사양으로부터 답을 직접 계산해야 할 수도 있습니다. 예를 들어, CUI의 PYB15-Q24-S3 규격서에는 최소 출력 전류가 200mA로 나와 있습니다. 주어진 고정 출력 3.3V를 사용하면 최소 부하는 간단한 옴의 법칙 계산으로 구할 수 있습니다. 3.3V/ 200mA = 16.5ohm
마찬가지로 선형 조정기도 올바르게 작동하기 위해서는 최소 부하가 필요합니다. 조정기의 최소 부하게 대한 보다 자세한 정보는 아래를 참고해 보시기 바랍니다:
영문 원본: How to know minimum load requirement of DC-DC converter