DE-25 FPGA Dev Kit Parte 6 (ARM-Cross-Compiler)

Este artículo cubre como instalar el Compilador de la plataforma ARM en una computadoa de Linux. En la Parte 5 el Hard Processor System (HPS) fue conectado a la Red inalambrica WiFi via la interfaz Ethernet en la plataforma DE-25 FPGA Dev Kit

image

Este artículo asume que los pasos que fueron presentados en la Parte 4 y la Parte 5 han sido apropiadamente completados. Por favor si es necesario se refiere a los mismos antes de continuar con este artículo.

Para instalar el compilador de ARM en una computadora de Linux se realizan los siguientes pasos. Primero se crea un directorio y se emiten estos comandos,

digikey_coffee_cup: ~$ cd /Digikey/
digikey_coffee_cup: ~$ wget https://developer.arm.com/-/media/Files/downloads/gnu/11.2-2022.02/binrel/gcc-arm-11.2-2022.02-x86_64-aarch64-none-linux-gnu.tar.xz

Ahora se decomprimen estos archivos en el directorio,

digikey_coffee_cup: ~$ tar xf gcc-arm-11.2-2022.02-x86_64-aarch64-none-linux-gnu.tar.xz

Ahora se añaden el “path” a el ambiente como sigue,

digikey_coffee_cup: ~$ export PATH=~/Digikey/gcc-arm-11.2-2022.02-x86_64-aarch64-none-linux-gnu/bin$:$PATH”

Ya hemos completado la instalación del compilador de ARM en el sistema operativo Linux. La computadora con Linux será usada para editar los archivos en lenguaje de alto nivel C y ya creado el binario ARM será transferiso via SSH a la plataforma DE-25 HPS corriendo Linux en futuros artículos,

La plataforma DE-25 FPGA Dev Kit es poderosa la cual contiene un HPS/FPGA Agilex 5 (disponible en la serie D y la serie E dependiendo del caso) capaz de implementar los pedazos Tensor AI,

que van mas alla de lo que tradicionalmente/clasicamente se realiza con los pedazos de DSP del pasado,

y está disponible en DigiKey.

Que tenga un buen día.

Este artículo está disponible en inglés aquí.

This article is available in english here.

1 Like