DE-25 FPGA Dev Kit Parte 5 (Conección de HPS a la Red)

El presente artículo va a cubrir como se conecta el Hard Processor System (HPS) a la Red via la intefaz Ethernet a la plataforma DE-25 FPGA Dev Kit

image

Por favor refieraze al previo artículo Parte 4 para la instalación del sistema operativo Linux antes de continuar.

Si un WiFi Router que este funcionando y esta conectado por cable de Ethenet al conector RJ45 de la plataforma DE-25 FPGA Dev Kit, el HPS corriendo Linux automaticamente obtiene la dirección IP via DHCP. (Esto se puede hacer con cable cross-over pero no se cubrirá aquí. Después de conectar el cable de Ethernet entre el Router y la plataforma DE-25 FPGA Dev Kit será conectado automaticamente a el LAN. Para confirmar la connección existos, Para confirmarlo se envia este comando ifconfig via el terminal PuTTy conectado al HPS,

Esto confirma la dirección IP obtenida por el HPS en la plataforma DE-25 FPGA Dev Kit as 192.168.1.131. (la herramienta the utility ping se puede usar para verificar la conneción al LAN)

Esto completa la configuración del HPS a la Red. Finalmente, se conecta una sesión de SSH como sigue a continuación ssh terasic@192.168.1.131 para este caso (adjuste la dirección de IP como sea necesario) con el password = 123,

computer: ~$ ssh terasic@192.168.1.131
terasic@192.168.1.131's password:
Welcome to Ubuntu 22.04.3 LTS (GNU/Linux 6.12.11-g0fd834169474 aarch64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/advantage

This system has been minimized by removing packages and content that are
not required on a system that users do not log into.

To restore this content, you can run the 'unminimize' command.
Last login: Sat Jan  1 08:05:23 2000
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

terasic@localhost:~$

Aqui concluye este artículo con el establecimiento de la conección SSH. El DE-25 FPGA Dev Kit es una plataforma poderosa FPGA/HPS con muchos periferales y está disponible en DigiKey.

Que tenga un buen día.

Este artículo está disponible en inglés aquí

This article is available in english here.

1 Like