DigilentはいろいろなPmodボードを製造しており、そのうちの2つがNAVとJSTK2です。NAVでは、LSM9DS1の3軸加速度センサ、3軸ジャイロセンサ、3軸地磁気センサに加え、デジタル気圧計LPS25HBを使用しています。10種類ものデータにアクセスして利用することができます。
NAVにはすべてのセンサが搭載されていますが、JSTK2を使ってプロジェクトを制御することができます。センターボタンとトリガボタンを備えた2軸ジョイスティックを搭載しています。また、24ビットカラーに対応したプログラマブルRGB LEDを搭載しています。ジョイスティックやボタンを入力として使用しながら、RGB LEDで視覚的なフィードバックを得ることができます。
ビデオやEEWikiのページでは、これらのボードの詳細な説明や、お客様のプロジェクトで使用する場合の始め方(How to get started)が紹介されていますので、ぜひご覧ください。何かご質問があれば、以下よりお問い合わせください。
PMOD JSTK2 TWO-AXIS JOYSTICK - 1286-1156-ND |
PMOD NAV 9-AXIS IMU/BAROMETER - 1286-1154-ND |