デジタルマルチメータ(DMM)はすべての電気・電子機器のテスト装置のなかで、最も一般的な機器の1つです。それぞれのDMMは仕様や特徴が少し異なっているかも知れません。DMM仕様の用語を理解すれば測定効率を最大にするのに役立ちます。

-
確度
これは、特定の動作条件でDMMに生じる最大許容誤差です。たいていの場合、確度はパーセンテージで表され、表示された測定値が測定された信号の実際の(標準)値にどれだけ近いかを示しています。確度は承認された業界標準規格と比較する必要があります。 いくつかのアプリケーション、たとえば自動車、医療航空、特殊産業機器の校正では、より高い確度が必要になる場合があります。確度が±2%のDMMで100.0Vを読み取った場合、実際の値は98.0Vから102.0Vの範囲になります。このことは一部のアプリケーションでは差し支えないかもしれませんが、高感度電子機器では容認できません。 -
分解能
これは、DMMが検出して表示できる変化分の最小増分です。 例えば、 3 V レンジでデジタルマルチメータ(DMM)の分解能が 1 mV の場合、1 V を測定しているときに 1 mV の変化を読むことができます。ユーザーは 0.001V という小さな値の電圧変化を測定することができます。 -
測定レンジ
DMM のレンジと分解能は関連しています。多くのDMMには、測定時に正しい範囲を選択するためのオートレンジ機能があります。これにより、意味のある読み取り値と最良の分解能の両方が提供されます。 測定値が設定レンジよりも高い場合、多くのDMMはOL(overload)を表示します。最も正確な測定値は、マルチメータがOLにならない範囲で、設定可能な最も低いレンジで得ることができます。 -
精度
精度は、DMMが同じ測定条件で同じ測定値を繰り返し提供する性能を表します。場合によっては、測定が繰り返し可能な場合、DMMの精度がエラーパターンを特定し、それを補正するために重要になります。 -
表示桁数
これはDMMの分解能を説明するために使われます。 例えば、 3½-digit DMMのDMMはフル3桁と1/2桁を表示できます。3つのフル桁は0から9までの数字を表示します。最上位の数字である1/2桁は1を表示するかブランクのままです。表示桁数が4½桁のDMMは フル4 桁と1/2桁を表示でき、より高い分解能を持っています。 -
表示カウント数
表示カウントは、DMMが次のレンジに切り替わる前に何を表示するかを示します。 例えば、50000カウントのDMMがある場合、これは、ディスプレイ上で50000カウントに到達すると、そのレンジが切り替わるということです。例として、50000カウントメータはディスプレイ上で49.999 V を読み取ることができますが、50 V を表示しようとすると050.00 V が表示されます。あるいは単に 50.00 V と表示されます。マルチメータは次のレンジに切り替わりますが、これは通常、1 桁の分解能が失われることも意味します。