低抵抗を測定するときになぜ仕様を超えるのですか?

デジタルマルチメータ(DMM)は、抵抗を測定するための一般的なツールです。 一般に、DMMで抵抗を測定するには、次の手順で行います。

  1. 回路の電源をオフにします。
  2. DMMのダイヤルを適切な抵抗範囲の抵抗/抵抗計モードに回します。

しかし、正常なDMMを正しく設定して使用しても、測定された抵抗値がコンポーネントの仕様を超える場合があります。

低い抵抗値の測定に役立つヒントをいくつか紹介します。

  • DMMのテストリード自体に非常に小さいですが抵抗値があること注意してください。これは、測定時に付加抵抗として現れ、許容範囲を超えて表示される場合があります。 たとえば、Vishayの抵抗TNPW120620R0BEEA(20オーム±0.1%)を測定する場合、0.1オームのテストリード抵抗があるので、DMMは20.1オームの値を読み取ることがあります。

  • 一部のDMMには、相対モードと呼ばれる機能があります。 ゼロモードまたはデルタモードと呼ばれることもあります。 このモードでは、テストリードの抵抗値を自動的に差し引いて、より正確な測定を行うことができます。

  • 低抵抗値の測定に役立つ方法である4線式(ケルビン)接続法と呼ばれる測定方法があります。 詳細については、低抵抗値の測定に関する投稿をご覧ください。









オリジナル・ソース(英語)