DPDT ON-ON 타입의 토글, 푸시 버튼 또는 로커 스위치의 사용 방법과 이들을 멀티웨이 스위칭용의 4로 스위치처럼 사용할 수 있는 방법에 대해 알아보도록 하겠습니다.
멀티웨이 스위칭은 두 개 이상의 스위치를 사용하여 조명과 같은 하나의 부하를 서로 떨어진 지점에서 제어할 수 있는 방법입니다.
이 방법의 예로는 계단의 위와 아래에서 조명을 제어하는 것이 될 수 있을 것입니다.
트럭, 보트, RV의 침대나 가정용 저전압/전력의 LED 시스템과 같이 가정용 스위치를 넣을 공간이 없거나 여러 위치에서 조명을 켜고 끄는 것이 유용한 장소에 사용될 수 있습니다. 호텔과 같이 침대 양쪽에서 제어 가능한 침대 조명을 생각해 보십시오.
정전압용 LED의 경우, DC 전원과 LED 스트립/모듈 사이에 스위치를 넣기만 하면 됩니다.
스위치에 120V를 사용하고 있다면 전기공사 규정에 따라 전선은 단단히 고정하고 반드시 정션 박스/함 내에서 결선해야 합니다. 저전압 DC 시스템의 경우, 열 수축 튜브나 플랜지 장착형 박스와 같은 제품이 패널, 캐비닛 또는 함체 뒤의 전기 단자에 대한 노출을 줄이는 데 도움이 될 것입니다.
아래는 트래블러 시스템 또는 트래블링 페어로 불리는 3로 멀티웨이 스위칭 시스템입니다.
이제 회로의 중간에 4로 스위치라 불리는 스위치를 추가할 수 있으며, 회로를 제어할 수 있는 위치의 숫자를 늘리기 위해 끝단에 있는 이 두 개의 3로 SPDT 스위치 사이에 필요한 만큼 4로 스위치를 추가할 수도 있습니다. 4로 스위치는 이런 용도의 특별한 목적으로 제작된 DPDT 스위치입니다.
저자가 게시글을 작성할 때에는 표준 가정용 스위치나 4로 스위치용 정션 박스와 같은 제품들을 Digi-Key에서 취급하지 않았으며, 토글, 로커 또는 푸시 버튼으로 된 4로 스위치도 흔하지 않았습니다. 하지만 여기서 보여드리려는 것은 DPDT 푸시 버튼, 토글 또는 로커 스위치의 배선을 단순히 십자로 교차하는 것 만으로 셀프 제작한 4로 스위치가 생긴다는 것입니다.
3로 및 4로 스위치를 포함하는 일반 트래블러 시스템의 예입니다.
간단한 배선만으로, DPDT ON-ON 타입의 토글, 로커 또는 푸시 버튼 스위치를 4로 스위치로 만드는데 사용할 수 있습니다.
3로 스위치로 사용될 수 있는 SPDT ON-ON 타입 스위치 예
360-1899-ND - 토글 스위치 - SPDT - ON-ONCH876-ND - 로커 스위치 - SPDT - ON-ON
360-3776-ND - 푸시 버튼 - SPDT - ON-ON
4로 스위치로 사용될 수 있는 DPDT ON-ON 타입 스위치 예
360-2090-ND - 토글 스위치 - DPDT - ON-ONCH940-ND - 로커 스위치 - DPDT - ON-ON
MB2085SS1W01-BA-ND - 푸시 버튼 스위치 - DPDT ON-ON
사용하려는 스위치가 스위치에 연결하려는 전류/전압 부하를 처리할 수 있는지 반드시 확인해야 합니다.
영문 원본: How to wire a DPDT switch as 4-Way for Multiway Switching