Eaton Tripp Liteの医療用トランス IS1800HGDV:交換用ヒューズは?

Tripp Liteは、電子機器向け電源装置や回路保護装置、さらにはパワーエレクトロニクス全般のサプライヤとして知られています。そのようなデバイスの1つに、医療グレード絶縁型トランス IS1800HGDV があります。最近、この製品の交換部品、特にヒューズに関するご質問をいくつかいただきました。この製品にはヒューズが同梱されているのでしょうか?また、同梱されていない場合(またはヒューズが切れた場合)、Tripp Liteではどのようなヒューズを提供しているのでしょうか?

このトランスは標準的な5 x 20mmカートリッジヒューズを使用できるように設計されています。製品には115Vと230Vの両方のヒューズセットが同梱されていますが、これらのヒューズを使い切った後にどの交換用ヒューズが必要になるかは、お住まいの地域やアプリケーションの要件によって異なります。115Vオプション用の15Aヒューズは、こちらをご覧ください:15A 250V 5 x 20mmヒューズ。230V回路用に少し余裕を持たせた8Aヒューズはこちらでご覧いただけます:8A 420V+ 5 x 20mm ヒューズ。




オリジナル・ソース(English)