Eaton Tripp Liteの医療用絶縁トランス IS1000HGDV:各コンセントの電力定格は?

Eatonは、Tripp Liteの買収を通じて、電源製品、回路保護製品、および電源回路保護製品を幅広く提供しています。そのような製品の1つに、医療グレードの絶縁単巻トランスである IS1000HGDV があります。最近、このデバイスの各コンセントの最大ワット数/電力定格と、なぜその情報が記載されていないのかについて、いくつかの質問が寄せられています。このデバイスが扱えるワット数はいくつでしょうか?

このデバイスの総容量は1000VAと記載されており、これはおおむね1000Wに相当しますが、この値は製品全体に対するものです。これは、各コンセントの出力値が異なることが想定されているためであり、総負荷を1000VA以下に抑えることが推奨されています。この製品に装備されているC13コネクタの一般的な最大定格は250Vで10Aであり、各ポートに接続する個々の負荷がこの値を超えないようにする必要があります。




オリジナル・ソース(English)